text.skipToContent text.skipToNavigation
Header2.png

Befestigungselemente für jede Branche

Das Sortiment von Fabory wächst kontinuierlich. Mit einer breiten und tiefgehenden Auswahl an Befestigungselementen bieten wir unseren Kunden Artikel aus verschiedenen Produktkategorien in zahlreichen Varianten. Wenn Anpassungen oder Erweiterungen erforderlich sind, werden neue Befestigungselemente zu den bereits mehr als 120.000 Produkten im Sortiment hinzugefügt.

Sortiment aktuell halten: ein kontinuierlicher Prozess

Seit unserer Gründung im Jahr 1947 haben wir eine breite Kundenbasis aufgebaut. Wir hören gerne die Geschichten unserer Kunden: so lernen wir die Herausforderungen kennen, denen sie gegenüberstehen. Diese Herausforderungen zeigen, wo eine Weiterentwicklung und Erweiterung des Sortiments nötig ist. Unsere Kunden stammen aus unterschiedlichen Branchen, daher müssen wir unser branchenspezifisches Wissen ständig aktualisieren. Dieses Wissen fließt direkt in unser Sortiment ein: Branchenspezifisches Know-how bereichert das Fabory-Sortiment und hält es relevant.

Ein branchenspezifischer Ansatz erfüllt Kundenbedürfnisse Dazu gehören Kunden aus dem Maschinenbau mit Fokus auf die Lebensmittelindustrie oder Kunden aus der Halbleiter- und Medizintechnik. Weitere Beispiele für Branchen, für die wir das Fabory-Sortiment spezifizieren, sind Lkw-, Anhänger- und Karosseriebau, Petrochemie und der Energiesektor.

Wir stellen zwei Branchen besonders heraus:

  • Lkw-, Anhänger- & Karosseriebau
  • Maschinenbau für die Lebensmittelindustrie
Knapen Fasteners for Truck & Trailer Building

Lkw-, Anhänger- & Karosseriebau

Die Lkw-, Anhänger- & Karosseriebauindustrie ist seit Jahrzehnten eine zentrale Branche für Fabory. Als Kunde in diesem Sektor beliefern wir Sie nun auch auf Basis eines Lagerprinzips.

Dies sind die am häufigsten bestellten Befestigungselemente aus dem Fabory-Sortiment durch Kunden dieser Branche:

  • Blindnieten
  • Sechskantschrauben mit oder ohne Flanschkopf
  • Innensechskantschrauben
  • Sicherungsmuttern
  • Schwingungsfeste Unterlegscheiben und Ringe
  • Verschiedene Stahlbefestigungen mit Zinklamellenbeschichtung

Wir haben Ihnen als Kunde bereits Stahlmuttern geliefert, aber die Lieferung von Stahlmuttern mit Zinklamellenbeschichtung ist ein gutes Beispiel für branchenspezifische Lösungen. Der Bedarf an diesem Produkt stieg, und da die Produktion im Lkw-, Anhänger- & Karosseriebau niemals stagnieren darf, liefert Fabory 2.000 Artikel mit Zinklamellen aus Lagerbestand. Während andere Zinkbeschichtungen oft zu dick werden, weist die Zinklamellenbeschichtung eine dünne Schichtstärke mit hoher Korrosionsbeständigkeit auf.

Anhängerhersteller

Knapen Trailers aus Deurne in Brabant verwendet 60 einzigartige Zinklamellen-Befestigungselemente von Fabory. Auf dem Werkstattboden des Herstellers von Schubboden-Anhängern greifen die Mitarbeiter jede Woche zu vielen tausend Fabory-Artikeln mit Zinklamellenbeschichtung. Johan van Hommelen, strategischer Einkäufer bei Knapen Trailers, erklärt, dass die Korrosionsbeständigkeit der Befestigungselemente ein entscheidender Faktor für das Unternehmen ist. „Unsere Anhänger und damit auch die verwendeten Befestigungsmaterialien sind Jahr für Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Der Einfluss der Witterung auf die Materialien ist erheblich.“
Hunderte Zinklamellen-Befestigungen werden in jedem Anhänger verbaut: im Fahrgestell, Rahmen, Aufbau und in verschiedenen Anhängerkomponenten. Das Lagermanagement der Zinklamellen-Befestigungen bleibt dank einer RFID-Lösung stabil. „Der komplette Bestellprozess, einschließlich der Zinklamellen-Befestigungen, wird übernommen.“

Blindnieten

Blindnieten ist eine in der Lkw-, Anhänger- & Karosseriebauindustrie häufig verwendete Befestigungstechnik. Eine Lösung, die in nahezu jedem Bus, Lkw oder Anhänger eingesetzt wird. Von der Vorder- bis zur Rückseite und alles dazwischen: Kabine, Sitze, Fahrgestell, Dachträger, Sicherheitsstrukturen, Bodensysteme und mehr.

Je nach Anwendung kann eine Standard-Blindniete oder Blindnietmutter ausreichen. Für die kritischeren Anwendungen in dieser Branche hält Fabory unter anderem Strukturblindnieten und Sperrzahnschrauben bereit.

Machinery for the food industry

In der Lebensmittelindustrie müssen Kunden effizient mit Befestigungselementen arbeiten können, die strengen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Die Korrosionsbeständigkeit des Materials macht Edelstahlbefestigungen ideal für diese Branche, in der Hygiene oberste Priorität hat. Die Edelstahl-Tap-Bolt-Schraube ist ein häufig verwendetes Befestigungselement zusammen mit der Sechskantmutter.

Bei der Verwendung von Edelstahlbefestigungen kommt es häufig dazu, dass Innen- und Außengewinde zusammenkleben und die Befestigung nicht mehr gelöst werden kann. Hersteller in der Lebensmittelindustrie verhindern dieses sogenannte Kaltverschweißen oft durch den Einsatz von Montagepaste. Dies hat jedoch Nachteile: Die Montage dauert länger und Werkstücke sowie Hände müssen nach der Verwendung gereinigt werden.

Fabory hat für diese Branche eine spezielle Lösung entwickelt: eine vorapplizierte Schmierung, die ein Festfressen des Gewindes verhindert. Die Fabory Lubrinox-Befestigungen sind Schrauben, Muttern und Bolzen aus Edelstahl mit einer speziell entwickelten Beschichtung, die eine dauerhafte Schmierung der Gewindeverbindung gewährleistet. Die größten Vorteile:

  • Verhindert Festfressen von Edelstahlverbindungen
  • Lubrinox-Beschichtung ist für die Lebensmittelindustrie zugelassen
  • Beschichtung bereits bei Fabory aufgetragen, spart Zeit
  • Lubrinox auch für Muttern verfügbar
  • Artikel behalten ihr Edelstahl-Aussehen
  • Lubrinox-Bolzen und -Schrauben funktionieren gut in Kombination mit Loctite
  • Keine verschmutzten Hände durch manuelle Schmierung
  • Weniger fehleranfällig

FPS-L12 Coating on Fasteners
Counterflow
Edelstahlbefestigungen werden im Gegenstromkühler Plus verwendet.

Hersteller von Kühl- und Trocknungsanlagen

Das Design- und Produktionsunternehmen Geelen Counterflow aus Haelen gehört zu den Unternehmen, die Lubrinox als Testanwender nutzen dürfen. Die mit Schmierung versehenen Befestigungen werden in Kühl- und Trocknungsanlagen für die Lebensmittelindustrie verbaut. Mehrere Exemplare dieser Anlagen werden wöchentlich von Geelen Counterflow verschickt und gehen weltweit in Betrieb.

Aufgrund der intensiven Nutzung von Edelstahlbefestigungen suchte das Unternehmen nach einer kostengünstigen Alternative zur Schmierung auf Schrauben. René Derckx, technischer Einkäufer bei Geelen Counterflow: „Wir waren gespannt, ob die von Fabory entwickelte Lösung auch unseren Anforderungen entspricht. Grundvoraussetzung war, dass Gewinde nicht festfressen. Man möchte Schrauben nicht schneiden oder ausbohren müssen.“

Eine andere Beschichtung, die von Mitarbeitern verwendet wird, ist deutlich dicker. Die Lubrinox-Befestigungen von Fabory benötigen keine so dicke Schicht. „Eine dicke Schicht erschwert das manuelle Eindrehen von Schrauben. Sie werden sehr schmierig. Bei Lubrinox ist das nicht der Fall. Die Reaktionen auf dem Werkstattboden während des Tests sind positiv.“

Branchen, die wir unterstützen

Neben dem umfangreichen und spezifizierten Sortiment werden Kunden aus verschiedenen Branchen mit Logistiklösungen, technischer Beratung und Forschung unterstützt. Fabory liefert spezielle Befestigungselemente unter anderem für folgende Sektoren:

Wenn Sie ein Befestigungselement nicht finden, sorgen wir dafür, dass es dennoch lieferbar ist. Wenn ein anderer Hersteller den Artikel nicht hat oder es sich um einen nicht existierenden Artikel handelt, entwickeln wir ihn selbst oder lassen ihn fertigen.

Fragen zum Fabory-Sortiment? Unsere Kollegen aus dem Product Category Management helfen Ihnen gerne weiter.

Lesen Sie hier die Geschichte über die Tiefe und Breite unseres Sortiments.

Unsere Stärke

Wir bieten Beratung, Berechnungen und Tests, um die korrekte Auslegung und Anwendung spezieller Verbindungselemente sicherzustellen. Unser Sortiment umfasst 120.000 Verbindungselemente in verschiedenen Ausführungen, Größen und Materialien – und wir garantieren ein effizientes Bestandsmanagement. Intelligente Logistiklösungen stehen Ihnen zur Verfügung. Fabory Quality & Engineering berät Kunden hinsichtlich der sichersten Verbindungen – für ein beruhigendes Gefühl und damit sich Ihre Mitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.