text.skipToContent text.skipToNavigation
Assortment Standard and Non-Standard

Vielfalt in einem riesigen Sortiment

Wer seit 1947 im Befestigungsmarkt tätig ist, weiß, was Kunden wünschen und wie sich der Markt entwickelt. Dennoch bleibt ein offenes Ohr für Kundenbedürfnisse und das Verfolgen von Markttrends unerlässlich. Auf diese Weise halten wir das umfangreiche Sortiment von Fabory stets aktuell.

Fabory verfügt über eines der breitesten Sortimente an Schrauben und Muttern, Unterlegscheiben, Schrauben, Gewindestangen, Verankerungsprodukten, Blindnieten und vielen weiteren Befestigungselementen. Die meisten dieser Produktkategorien liefern wir direkt ab Lager.

Ob es sich um eine M1-Mutter handelt, die man fast mit der Lupe betrachten muss, oder eine M110-Mutter, die nur mit Maschinen bewegt werden kann – allein innerhalb einer Dimension umfasst das Mutternsortiment von Fabory über vierzig Varianten. Das zeigt die Tiefe unseres Sortiments. Die Muttern unterscheiden sich in Material, Festigkeitsklasse und Oberflächenbeschichtung. Keine andere Produktgruppe bei Fabory bietet so viele Varianten wie die Mutter.

KPI2.png

Breit & Tief

Ein unvergleichliches Sortiment an Befestigungselementen mit einer Lösung für jede Kundenanforderung.
KPI3.png

Dynamisches Angebot

Wir verfolgen aufmerksam die Trends und Entwicklungen in der Branche, um unser Sortiment auf dem neuesten Stand zu halten.
KPI5.png

Lieferung ab Lager

Von Standard bis Sonderanfertigung: Die meisten Artikel sind ab Lager lieferbar.
KPI1.png

Online verfügbar

Der Webshop bietet Zugang zu unserem gesamten Sortiment von mehr als 120.000 Verbindungselementen.
F1 Product Assortment

100 Millionen galvanisierte Muttern

Einer der vielen Container, die wir jede Woche ankommen sehen, ist ein Container voller galvanisierter Muttern der Festigkeitsklasse 8. Davon werden jährlich rund 100 Millionen über die sprichwörtliche Fabory-Theke verkauft – gut für etwa 877 Tonnen. Natürlich wird fast jede galvanisierte Mutter mit einer passenden Schraube, Unterlegscheibe oder Bolzen kombiniert (nicht mit Holzschrauben, versteht sich). Dabei sind die funktionellen Komponenten dieser Mutter Witterung und Korrosion ausgesetzt. Das hat die Nachfrage nach Stahlmuttern mit einer Zinklamellenbeschichtung erhöht. Das Fabory-Sortiment reagiert auf diese Nachfrage mit rund 2.000 Artikeln mit Zinklamellenbeschichtung. Diese Beschichtung bietet einen hohen Korrosionsschutz bei geringer Schichtdicke und ist umweltfreundlich, da sie kein Chrom(VI) enthält.

Unverwüstliche Titan-Power im Motorsport

Während die galvanisierte Mutter der Klasse 8 eine sehr hohe Umlaufmenge aufweist, umfasst das Fabory-Sortiment auch Artikel mit deutlich geringerer Umlaufmenge – jedoch mit hoher Relevanz. Ein gutes Beispiel dafür ist die Titanmutter. Sie wird zwar selten verwendet, dafür aber in ganz spezifischen Anwendungen: im Motorsport, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Medizintechnik und im maritimen Bereich. Aufgrund ihrer günstigen Eigenschaften wird Titan auch häufig in Wärmetauschern, Rohrleitungen, im Anlagen- und Maschinenbau sowie im Yachtbau eingesetzt. Das Material zeichnet sich durch ein geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Hitzebeständigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit aus. Die Mutter wird in Kombination mit Schrauben, Unterlegscheiben und Gewindestangen aus dem gleichen Material verwendet.

 
 
“
"Von der galvanisierten Mutter der Klasse 8 bis hin zur Titanmutter: Bei Fabory finden Sie sowohl Standardartikel als auch echte Spitzenprodukte – direkt ab Lager verfügbar" 

Beständig in chloridhaltiger Umgebung

Ein weiterer Artikel, den man wahrscheinlich nicht täglich in die Hand nimmt, für den es aber eine gezielte Nachfrage gibt, ist die Mutter aus chloridbeständigem Edelstahl A8. Diese Mutter wird erfolgreich in chloridhaltigen Umgebungen eingesetzt, wie z. B. in Hallenbädern und Straßentunneln. Ein weiteres gutes Beispiel ist die Prozessindustrie, in der mit Chemikalien gearbeitet wird. Der Artikel, einzigartig durch das chloridbeständige, superaustenitische Material 1.4529, kann als luxuriöse Edelstahlvariante betrachtet werden. Diese Mutter wird in Kombination mit Schrauben, Unterlegscheiben und Gewindestangen aus demselben Material verwendet.

Maßgeschneidert auf jede Kundenanforderung

Die verschiedenen Befestigungslösungen zeigen die große Bandbreite des Fabory-Sortiments – und machen uns zu den Masters in Fasteners. Die Vielfalt an Verbindungselementen ermöglicht es uns, auf jede Anforderung einzugehen – egal ob es um Artikel in großen Mengen oder um Produkte für ganz spezielle Anwendungen geht.

Entdecken Sie unser vollständiges Sortiment

Unsere Kunden verlassen sich auf die breite Produktpalette von Fabory. Im Arbeitsalltag profitieren sie zudem von unseren intelligenten Logistiklösungen, die für stabile Lagerbestände sorgen. Und wenn es Fragen gibt oder technischer Rat gefragt ist, stehen unsere Experten bereit.

Erfahren Sie hier mehr über unser Sortiment für jede Branche.

Sie möchten mehr über unsere spezifischen Kits wissen? Dann klicken Sie hier.

Fabory Assortment of Fasteners

Masters in Fasteners

Wir bieten Beratung, Berechnungen und Tests, um die korrekte Auslegung und Anwendung spezieller Verbindungselemente sicherzustellen. Unser Sortiment umfasst 120.000 Verbindungselemente in verschiedenen Ausführungen, Größen und Materialien – und wir garantieren ein effizientes Bestandsmanagement. Intelligente Logistiklösungen stehen Ihnen zur Verfügung. Fabory Quality & Engineering berät Kunden hinsichtlich der sichersten Verbindungen – für ein beruhigendes Gefühl und damit sich Ihre Mitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.