text.skipToContent text.skipToNavigation
Leading standard

Normen und Standards

Die Produkte, die Sie auf Fabory.com erwerben, erfüllen die strengsten Standards, darunter DIN und ISO. Diese Organisationen sind führend in der Entwicklung technischer Normen. DIN konzentriert sich auf nationale deutsche Standards, während ISO weltweit anerkannte Standards festlegt. Die Richtlinien fördern Einheitlichkeit, Sicherheit und Qualität in verschiedenen Branchen. Im Folgenden erklären wir die beiden Normen im Detail:

DIN (Deutsches Institut für Normung):

Viele Menschen kennen den Begriff DIN, aber was bedeutet diese Norm genau? DIN steht für Deutsches Institut für Normung, eine führende deutsche Normungsorganisation, die für die Definition von DIN-Normen für Befestigungsmaterialien und Industrieprodukte verantwortlich ist. Viele unserer Materialien entsprechen DIN-Normen und gewährleisten so Qualität und Konsistenz.

din934

DIN 934

Sechskantmuttern

Produkte ansehen

Zeskantbout

DIN 931

Sechskantschrauben

Produkte ansehen

DIN 933

DIN 933

Sechskantkopfschrauben

Produkte ansehen

DIN 7991

DIN 7991

Senkschrauben

Produkte ansehen

Geschichte

DIN wurde 1917 als „Normenausschuss der Deutschen Industrie“ (NADI) gegründet. Die Organisation hatte das Ziel, Standards für die deutsche Industrie festzulegen, entwickelte sich aber schnell zu einem wichtigen Akteur auf internationaler Ebene. 1926 wurde der Name in „Deutscher Normenausschuss“ (DNA) geändert, um die breitere Anwendbarkeit der Normen über die Industrie hinaus zu betonen.

Struktur und Zusammenarbeit

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde DIN neu gegründet und in „Deutsches Institut für Normung“ umbenannt. Der Fokus lag nun auf dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft und der Förderung internationaler Zusammenarbeit. In den 1950er und 1960er Jahren spielte DIN eine entscheidende Rolle bei der Gründung der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und des Europäischen Komitees für Normung (CEN).

Qualität und Zuverlässigkeit

Heute ist DIN eines der weltweit führenden Norminstitute und legt Standards für nahezu jedes Produkt und jeden Prozess fest. DIN-Normen stehen für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit über 34.000 Normen trägt DIN zur Harmonisierung technischer Standards weltweit bei und fördert Innovation, Sicherheit und Nachhaltigkeit in verschiedenen Sektoren. Wir sind stolz darauf, dass die meisten unserer Produkte nach DIN-Normen zertifiziert sind.

ISO and DIN fastening standards

ISO (Internationale Organisation für Normung):

ISO-Normen sind weltweit als Maßstab für Qualität und Sicherheit anerkannt. Unsere Produkte erfüllen verschiedene ISO-Normen, wie ISO 9001 für Qualitätsmanagement und ISO 14001 für Umweltmanagement.

Geschichte

ISO wurde 1947 gegründet und hat sich zu einem der einflussreichsten Normungsinstitute weltweit entwickelt. Sie entstand aus der International Federation of the National Standardising Associations (ISA), die von 1926 bis 1942 aktiv war, aber während des Zweiten Weltkriegs aufgelöst wurde. Nach dem Krieg erkannten internationale Techniker die Notwendigkeit eines neuen, breit unterstützten Instituts für globale Normung, was zur Gründung der ISO führte.

Gleichheit

ISO leitet sich vom griechischen Wort „isos“ ab, was „gleich“ bedeutet. Es symbolisiert universelle Gleichheit und Standardisierung, unabhängig von der Sprache, in der die Abkürzung ausgesprochen wird.

Einheitliches Arbeiten

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) bietet eine weltweite Plattform zur Harmonisierung technischer Standards. Sie schafft eine gemeinsame Sprache und Basis für Produktqualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. ISO-Normen fördern Handel, Innovation und Verbraucherschutz und unterstützen Organisationen in verschiedenen Ländern beim einheitlichen Arbeiten. Fabory ist stolz darauf, einen wesentlichen Beitrag zu dieser Arbeitsweise zu leisten.

ISO10642

ISO 10642

Senkschrauben

Produkte ansehen

ISO4014

ISO 4014

Sechskantschrauben

Produkte ansehen

ISO4035

ISO 4035

Niedrige Sechskantmuttern

Produkte ansehen

ISO4032

ISO 4032

Sechskantmuttern

Produkte ansehen

EN (Europäische Norm)

Europäische Normen, auch bekannt als EN-Normen, sind technische Standards innerhalb Europas, die sicherstellen, dass Produkte und Prozesse einheitliche Qualitätsanforderungen erfüllen. Diese Normen wurden vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) in Zusammenarbeit mit verschiedenen europäischen Akteuren entwickelt. Sie fördern den Handel, gewährleisten sichere Arbeitsbedingungen und erhöhen die Zuverlässigkeit von Produkten in Branchen wie Bauwesen, Automobil und Luftfahrt. Im Bauwesen werden beispielsweise Konstruktionsschrauben verwendet, die den Normen EN 15048 oder EN 14399 entsprechen.

Geschichte

EN-Normen wurden eingeführt, um Qualität und technische Spezifikationen europaweit zu standardisieren. Seit der Gründung 1961 spielt CEN eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einheitlicher Normen, die widersprüchliche nationale Vorschriften ersetzen. Diese Standardisierung erleichtert den internationalen Handel und gewährleistet konsistente Qualität und Sicherheit.

Struktur und Zusammenarbeit

Die Normen werden von technischen Experten aus über 30 Ländern entwickelt. Mehr als 60.000 Fachleute geben Input, um sicherzustellen, dass die Normen den neuesten industriellen Entwicklungen und Technologien entsprechen. Dieser Prozess basiert auf Zusammenarbeit, Transparenz und Konsensbildung, wobei Beiträge von Industrie, Regierungen und sozialen Organisationen berücksichtigt werden. Diese Zusammenarbeit gewährleistet, dass EN-Normen nicht nur technisch robust sind, sondern auch von Industrie und Behörden breit unterstützt werden, was die Akzeptanz und Anwendung in verschiedenen Sektoren erhöht.

Qualität und Zuverlässigkeit

Befestigungsmaterialien, die EN-Normen entsprechen, werden auf Eigenschaften wie mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit geprüft. Dies stellt sicher, dass Hersteller zuverlässige Produkte für kritische Anwendungen liefern. Beispielsweise werden Befestigungsmaterialien nach EN 1090 auf ihre Fähigkeit getestet, mechanische Belastungen auszuhalten, was für die strukturelle Integrität im Stahlbau entscheidend ist. Die Einhaltung erleichtert auch die Erfüllung von EU-Vorschriften, erleichtert den Marktzugang und stärkt das Vertrauen zwischen Lieferanten und Kunden.
 Kurz gesagt, EN-Normen sind entscheidend, um Qualität, Sicherheit und internationale Handelsmöglichkeiten zu gewährleisten. Sie stellen sicher, dass Unternehmen, unabhängig vom Standort, auf Produkte vertrauen können, die stets hohen Standards entsprechen.

Leadingpage HV

EN 14399

HV-Baustahl-Schrauben

Produkte ansehen

EN 15048

EN 15048

Strukturbauteile

Produkte ansehen

EN 16983

EN 16983

Scheibenfedern

Produkte ansehen

EN 1664

EN 1664

Sechskantmuttern mit Flansch

Produkte ansehen

Masters in Fasteners

Durch Produktwissen, Berechnungen und Tests stellen wir sicher, dass spezielle Verbindungselemente korrekt ausgelegt und eingesetzt werden. Unser Sortiment von 120.000 Verbindungselementen in allen Ausführungen, Größen und Materialien erfordert ein effizientes Bestandsmanagement, auf das Sie sich verlassen können. Die RFID-Anwendung ist eine der smarten Lösungen, die Fabory Logic Ihnen bietet. Jede Lösung unterstützt Ihr Bestandsmanagement auf wertvolle Weise. Das schafft Peace of Mind – damit sich Ihre Mitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.