text.skipToContent text.skipToNavigation
Food and Beverage Machinery

Die richtigen Edelstahlschrauben für Ihre Anforderungen auswählen

Wenn Sie im Maschinenbau für die Lebensmittelindustrie tätig sind, haben Sie vermutlich Standard-Edelstahlbleche, -Profile und -Befestigungselemente auf Lager. Schließlich können Maschinen ohne die richtigen Verbindungselemente nicht funktionieren. Warum also setzen so viele Unternehmen bei ihren Maschinen auf Edelstahl? Hier sind einige Gründe:

  • Festigkeit: Edelstahl ist ein robustes Material, das hohen Belastungen standhält.  
  • Korrosionsbeständigkeit: Es ist äußerst widerstandsfähig gegen Rost und Korrosion, ideal für unterschiedlichste Umgebungen.
  • Einfache Reinigung: Die glatte Oberfläche von Edelstahl lässt sich leicht reinigen, was in der Lebensmittelverarbeitung entscheidend ist.
  • Hygienisch und lebensmittelecht: Edelstahl ist reaktionsträge und für den Lebensmittelkontakt sicher, wodurch die Unbedenklichkeit der verarbeiteten Produkte gewährleistet wird. 
  • Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand: Edelstahl bietet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsbedarf.
Stainless Steel Fasteners for Food & Beverage Industry

Am häufigsten verwendete Befestigungselemente in der Lebensmittelindustrie

Welche Befestigungselemente sehen wir am häufigsten auf den Bestelllisten von Kunden aus der Lebensmittelindustrie?

Das Fabory-Sortiment umfasst über 30.000 Edelstahl-Befestigungselemente, sofort ab Lager bestellbar auf Fabory.com. Finden Sie Ihr gewünschtes Produkt nicht? Sagen Sie uns Bescheid – wir liefern es. Existiert es noch nicht, entwickeln und fertigen wir es selbst.

Entdecken Sie unser Sortiment an Edelstahlprodukten

Entdecken Sie unser Sortiment an Edelstahl-Lubrinox: Vorgeschmierte Schrauben, Muttern und Bolzen

Fabory hat mit Lubrinox eine neue Linie von Befestigungselementen entwickelt. Beim Einsatz von Edelstahlschrauben kommt es häufig vor, dass sich Innen- und Außengewinde festfressen, sodass sich die Verbindung nur schwer wieder lösen lässt. Eine Paste kann dies zwar verhindern, erfordert jedoch zusätzlichen Zeitaufwand, und anschließend müssen Werkstücke sowie Hände gereinigt werden.

Lubrinox wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt und sorgt für eine dauerhafte Schmierung der Verbindung. Die wichtigsten Vorteile:

  • Verhindert das Festfressen von Edelstahl-Schraubverbindungen
  • Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen
  • Von Fabory vorgängig aufgetragen – spart durchschnittlich 25 Sekunden pro Verbindung
  • Auch als vorgeschmierte Muttern erhältlich
  • Optik und Haptik von Edelstahl bleiben erhalten
  • Funktioniert zuverlässig in Kombination mit Loctite
  • Keine schmutzigen Hände mehr durch manuelles Einfetten

Anwenderbericht: Hersteller von Kühlern und Trocknern

Geelen Counterflow, ein Design- und Produktionsunternehmen mit Sitz in Haelen, gehört zu den ersten Testkunden von Lubrinox. Die geschmierten Verbindungselemente werden in Kühlern und Trocknern verbaut, die speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt wurden. Geelen Counterflow liefert jede Woche mehrere dieser Anlagen weltweit aus.

Da das Unternehmen sehr viele Edelstahlschrauben einsetzt, wurde nach einer kostengünstigeren Alternative zur herkömmlichen Schmierung gesucht. René Derckx, Technischer Einkäufer bei Geelen Counterflow, berichtet: „Wir waren gespannt, ob die von Fabory entwickelte Lösung unseren Anforderungen gerecht wird. Die wichtigste Voraussetzung war, ein Festfressen der Gewinde zu vermeiden. Wir wollten unbedingt verhindern, dass wir eine Schraube ausbohren oder heraustrennen müssen.“

Eine andere, im Unternehmen verwendete Beschichtung ist deutlich dicker. Lubrinox benötigt hingegen keine so starke Schicht. „Eine dicke Schicht erschwert das manuelle Eindrehen und macht die Schrauben sehr fettig. Wenn man dann Kraft aufwenden muss, rutschen die Finger leicht am Sechskant ab. Bei Lubrinox passiert das nicht. Das Feedback aus der Fertigung war durchweg positiv.“

Lubrinox Installed in a Counterflow Cooler Plus
Edelstahlbefestigungen werden in den Gegenstromkühler Plus eingesetzt.
Captive Screws and Bolts

Sicherungsschrauben und bolzen

Eine Schraube oder einen Bolzen im Lebensmittelprodukt zu finden, möchte niemand erleben. Doch das sichere Fixieren von Verbindungselementen in häufig geöffneten Türen und Klappen ist oft eine Herausforderung.

Das Fabory-Sortiment umfasst Sicherungsschrauben und -bolzen mit platzsparendem Clip. Dieser innovative Clip macht eine Kontermutter hinter der Platte überflüssig. Zudem besitzen diese Schrauben einen reduzierten Schaft, sodass Sie keine Gewinde mehr in die Bohrungen schneiden müssen. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit einem Kunden entwickelt, der die Idee inspiriert hat.

Falls Ihre Anwendung eine spezielle Sortimentserweiterung erfordert, entwickeln wir gerne gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.

Hygienische Schrauben und Muttern

Für Lebensmittelhersteller sind regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Maschinen unverzichtbar. Waschbare Maschinen benötigen Verbindungselemente mit besonderen Konstruktionsmerkmalen wie glatten Oberflächen und möglichst wenigen Hohlräumen.
Dafür haben wir die Fabory Premium Stainless Hygienic-Befestigungselemente (FPS-H) entwickelt. Sie verfügen über eine glatte, polierte Oberfläche und Gummidichtungen, um den hohen Hygieneanforderungen gerecht zu werden.

Individuelle Beratung für Ihre Befestigungsaufgaben

Unsere Anwendungstechniker bieten maßgeschneiderte Lösungen und beraten Sie zu verschiedensten Befestigungsthemen wie FDA-Vorgaben, Hygiene, Maschinensicherheit und Korrosionsbeständigkeit. Durch die enge Zusammenarbeit mit Normungsinstituten und technischen Ausschüssen stellen wir sicher, dass wir über hohe Fachkompetenz und verlässliche Informationen verfügen.

Prozesse gemeinsam optimieren

Auch wenn Befestigungselemente oft als konservatives Produkt gelten, setzen wir bei Fabory auf kontinuierliche Innovation. Die Lebensmittelindustrie vertraut seit vielen Jahren auf unsere Edelstahlschrauben, weil:

  • Unsere Verbindungselemente Effizienz steigern und den Branchenvorgaben entsprechen.
  • Intelligente Logistiklösungen die Lagerhaltung von Befestigungselementen optimieren und den Total Cost of Ownership (TCO) senken – für mehr Flexibilität und Kostenkontrolle in Ihrem Unternehmen.
  • Unsere Peace of Mind-Lösungen dafür sorgen, dass Produktionsprozesse reibungslos ablaufen.

Peace of Mind schaffen

Fabory bietet eine umfangreiche Auswahl von über 120.000 Befestigungselementen in verschiedensten Ausführungen, Größen und Materialien. Die Verwaltung eines so großen Sortiments erfordert zuverlässige Systeme.

Unsere intelligenten Logistiklösungen geben Ihnen Einblicke in Verbrauchsmuster und unterstützen Sie maßgeblich beim Bestandsmanagement. Mit unserer RFID-Lösung und dem Weight Scale Cabinet können Sie über Ihr Vendor Managed Inventory (VMI) in MyFabory jederzeit historische Verbrauchsdaten und Leistungskennzahlen einsehen.

Die Kombination aus maßgeschneiderten Lösungen und praxisrelevanten Erkenntnissen ist einzigartig. Unsere Anwendungstechniker bieten Ihnen Lösungen und Fachberatung zu Befestigungselementen, Konstruktionen und Anwendungen. Darüber hinaus führen Fabory-Experten Berechnungen und Tests durch, um sichere Verbindungen zu gewährleisten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Normungsgremien und technischen Ausschüssen sichern wir ein hohes Maß an Fachwissen und Unterstützung. So schaffen wir Peace of Mind, damit Sie und Ihr Team sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Kontaktieren Sie uns gerne, um die Möglichkeiten zu besprechen.

FastScan Inventory Management

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.