text.skipToContent text.skipToNavigation

Verankerung von Stahl auf Beton – Konstruktive Befestigungslösungen

Die Verankerung von Stahl auf Beton ist ein wesentlicher Bestandteil vieler konstruktiver und baulicher Anwendungen. Fußplatten, Stützen, Konsolen, Tragrahmen und sekundäre Stahlkonstruktionen sind auf Verankerungssysteme angewiesen, die entsprechend den Lasten, dem Betonzustand, der Verbindungsgeometrie und den Montageanforderungen korrekt ausgewählt werden.

Mechanische Anker, chemische Anker und Betonschrauben weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Die richtige Lösung hängt von der gesamten Anwendung ab und nicht allein vom Ankerdurchmesser oder einem einzelnen Lastwert.

Bei konstruktiven Anwendungen sind Produktauswahl und konstruktive Verankerungsbemessung miteinander verbunden, stellen jedoch zwei getrennte Schritte dar. Die Identifizierung eines möglicherweise geeigneten Ankers ersetzt nicht den Nachweis der vollständigen Verankerung anhand der geltenden Bemessungsanforderungen.

Warum die Auswahl von Ankern für Stahl-Beton-Verbindungen wichtig ist

Eine Stahl-Beton-Verbindung überträgt Kräfte vom Stahlbauteil in die Betonkonstruktion. Der Anker ist daher ein wichtiger Bestandteil der gesamten Verbindung und dient nicht lediglich dazu, das Anbauteil in Position zu halten.

Eine falsche Ankerauswahl kann zu Folgendem beitragen:

  • Unzureichende Tragfähigkeit für die einwirkenden Lasten
  • Probleme aufgrund eingeschränkter Randabstände oder Ankerabstände
  • Ungeeignete Verwendung in gerissenem Beton
  • Montageprobleme auf der Baustelle
  • Fehlende technische Zulassungen oder Dokumentation
  • Neubemessung, Verzögerungen oder unnötige Nacharbeiten

Wo Stahl-Beton-Verankerungen eingesetzt werden

Verankerungssysteme werden in zahlreichen Anwendungen des Stahl- und Hochbaus eingesetzt, darunter:

  • Konstruktive Stahlfußplatten
  • Stahlstützen und Tragrahmen
  • Konsolen und Verbindungsplatten
  • Handläufe und Geländer
  • Maschinen- und Anlagenbefestigungen
  • Mechanische und elektrische Tragkonstruktionen
  • Fassaden- und Bauelemente
  • Sekundäre Stahlkonstruktionen

Wichtige Verankerungslösungen für Stahl-Beton-Verbindungen

Für die Befestigung von Stahlbauteilen an Beton können verschiedene Verankerungstechnologien eingesetzt werden. Welche Lösung geeignet ist, hängt von den Lasten, dem Betonzustand, der verfügbaren Geometrie, den Montageanforderungen und der jeweiligen Produktzulassung ab.

Mechanische Anker

Anker, die Lasten durch Spreizung, Hinterschnitt, Formschluss oder eine andere mechanische Wirkung im Beton übertragen.

Chemische Anker

Verbundankersysteme, bei denen Harz verwendet wird, um eine Gewindestange oder einen Bewehrungsstab in einem vorbereiteten Bohrloch zu befestigen.

Betonschrauben

Direkte mechanische Befestigungen, die beim Einschrauben in ein korrekt vorbereitetes Bohrloch eine Verbindung mit dem Beton herstellen.

Mechanische Anker

Mechanische Anker übertragen Lasten über Mechanismen wie Spreizung, Hinterschnitt oder mechanischen Formschluss in den Beton. Sie können eine praktische Lösung darstellen, wenn eine schnelle Montage und bei geeigneten Produkten eine sofortige Belastbarkeit wichtig sind.

Die Eignung hängt weiterhin vom Lastfall, dem Betonzustand, der Verankerungstiefe, dem Randabstand, dem Achsabstand und dem Geltungsbereich der relevanten Produktzulassung ab.

Chemische Anker

Chemische Anker oder Verbundanker verwenden Harz, um Lasten zwischen dem Ankermittel und dem umgebenden Beton zu übertragen. Sie können nützliche Planungsflexibilität bieten, wenn geringere Spreizkräfte, eingeklebte Gewindestangen oder unterschiedliche Verankerungstiefen erforderlich sind.

Eine korrekte Bohrlochvorbereitung, die fachgerechte Verarbeitung des Harzes, die Temperaturkontrolle und die Aushärtung sind besonders wichtig, um die vorgesehene Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Mechanische und chemische Anker vergleichen >

Betonschrauben

Betonschrauben bieten eine direkte mechanische Befestigung für geeignete Stahl-Beton-Anwendungen. Ihr Gewinde stellt nach der Montage in einem korrekt vorbereiteten Bohrloch die Verbindung mit dem Beton her.

Abhängig vom jeweiligen Produkt und der Zulassung können sie eine effiziente Lösung für Konsolen, Tragsysteme, sekundäre Stahlkonstruktionen und andere am Beton befestigte Stahlbauteile darstellen.

Produkte für Stahl-Beton-Verankerungen entdecken

Sie wissen bereits, welche Verankerungstechnologie Sie benötigen? Entdecken Sie die passenden Fabory Produktkategorien.

Mechanische Anker

Entdecken Sie Hochleistungsanker für anspruchsvolle Befestigungsanwendungen in Beton.

Mechanische Anker kaufen >

Chemische Anker

Entdecken Sie Verbund- und chemische Verankerungsprodukte für geeignete Anwendungen in Beton.

Chemische Anker kaufen >

Betonschrauben

Entdecken Sie Betonschrauben in verschiedenen Kopfformen, Abmessungen und Ausführungen.

Betonschrauben kaufen >

So wählen Sie die richtige Verankerungslösung

Keine einzelne Verankerungstechnologie ist automatisch die beste Wahl für jede Stahl-Beton-Verbindung. Die Auswahl sollte auf den tatsächlichen Projektbedingungen basieren.

Einwirkende Lasten verstehen

Bestimmen Sie, ob die Verbindung Zug-, Quer- oder kombinierten Belastungen sowie zusätzlichen exzentrischen Belastungen oder Biegeeffekten ausgesetzt ist. Richtung und Größe der Last beeinflussen sowohl die Ankerauswahl als auch die Geometrie der Verbindung.

Zug-, Quer- und kombinierte Ankerlasten entdecken >

Beton und Verbindungsgeometrie prüfen

Betonfestigkeit und Betonzustand sollten zusammen mit Randabständen, Ankerabständen, Verankerungstiefe, Bauteildicke und der Konfiguration der Ankergruppe berücksichtigt werden.

Wenn am Ankerstandort Rissbildung auftreten kann, muss der ausgewählte Anker für gerissenen Beton geeignet sein, sofern dies durch die Bemessung erforderlich ist.

Gerissenen und ungerissenen Beton verstehen >

Anforderungen an Randabstand, Ankerabstand und Verankerungstiefe entdecken >

Montageart berücksichtigen

Das Verankerungssystem muss auch unter den tatsächlichen Baustellenbedingungen praktisch montierbar sein. Je nach Produkt können Anforderungen an kontrolliertes Bohren, Bohrlochreinigung, definierte Verankerungstiefe, Anzugsdrehmoment, Aushärtezeit oder Temperaturgrenzen während der Montage bestehen.

Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage können außerdem die erforderliche Ankerlänge und das Verhalten der Verbindung beeinflussen.

Ankermontage und Montagearten entdecken >

Einsatzumgebung berücksichtigen

Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse, industrielle Umgebungen und andere Umweltfaktoren können das erforderliche Ankermaterial oder den Korrosionsschutz beeinflussen. Die ausgewählte Lösung sollte für die vorgesehenen Einsatzbedingungen und die erwartete Nutzungsdauer geeignet sein.

Welche Informationen benötigen Sie vor der Bemessung einer Verankerung?

Wenn die wichtigsten Anwendungsdaten bereits vor der Auswahl oder Berechnung eines Ankers vorliegen, lässt sich eine geeignete Lösung leichter identifizieren.

Halten Sie, soweit zutreffend, folgende Informationen bereit:

  • Betonfestigkeitsklasse
  • Gerissener oder ungerissener Beton
  • Zug- und Querlasten
  • Anzahl und Position der Anker
  • Abmessungen der Fußplatte oder des Anbauteils
  • Verfügbare Randabstände
  • Ankerabstände
  • Verfügbare Verankerungstiefe
  • Dicke des Betonbauteils
  • Dicke des Anbauteils
  • Umgebungsbedingungen
  • Brand- oder Erdbebenanforderungen, sofern zutreffend

Sobald diese Parameter bekannt sind, kann die Verankerung anhand der relevanten Produktdaten und konstruktiven Bemessungsanforderungen bewertet werden.

Alle Angaben vorhanden? Fabory Anchor Calculator verwenden >

ETA- und DoP-Dokumentation

Bei konstruktiven Verankerungsanwendungen ist die technische Dokumentation ein wichtiger Bestandteil der Produktauswahl.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) enthält produktspezifische Leistungsdaten und definiert die Bedingungen, unter denen das Verankerungssystem bewertet wurde. Dazu können Betonzustand, Ankerabmessungen, Verankerungstiefe, Ankerabstände, Randabstände und Montageanforderungen gehören.

Die Leistungserklärung (DoP) gibt, sofern zutreffend, die erklärte Leistung eines Bauprodukts an.

Die Dokumentation sollte sich immer auf das konkrete Produkt und die vorgesehene Anwendung beziehen. Allein das Vorhandensein einer ETA bedeutet nicht, dass jede Konfiguration automatisch geeignet ist.

Mehr über ETA- und DoP-Dokumentation erfahren >

Stahl-Beton-Anker gemäß EN 1992-4 berechnen

Bei nachträglich installierten konstruktiven Ankern in Beton reicht es nicht aus, ein Produkt ausschließlich anhand eines veröffentlichten Lastwerts auszuwählen. Die vollständige Verbindung muss anhand der tatsächlichen Belastung, des Betonzustands und der Verankerungsgeometrie bewertet werden.

Der Fabory Anchor Calculator unterstützt Planer und Ingenieure bei der Bewertung nachträglich installierter Anker für konstruktive Anwendungen in Beton gemäß EN 1992-4.

Geben Sie die Projektparameter ein, um geeignete Verankerungslösungen auf Basis der tatsächlichen Anwendung zu bewerten.

Der Rechner unterstützt Sie dabei:

  • Zug- und Querbelastungen zu bewerten
  • Kombinierte Belastungsbedingungen zu berechnen
  • Für gerissenen und ungerissenen Beton zu bemessen
  • Ankerabstände und Randabstände zu berücksichtigen
  • Verschiedene Ankerkonfigurationen zu bewerten
  • Brand- und Erdbebenbedingungen zu bewerten, sofern zutreffend
  • Nachzuvollziehen, warum ein Anker die eingegebenen Anforderungen nicht erfüllt
  • Berechnungsberichte für die Projektdokumentation zu erstellen

Fabory Anchor Calculator verwenden >

Häufige Fehler bei Stahl-Beton-Verankerungen

Viele Verankerungsprobleme lassen sich vermeiden, wenn die Anwendung geprüft wird, bevor das Produkt auf der Baustelle eintrifft.

  • Auswahl eines Ankers allein anhand seines Durchmessers
  • Verwendung eines einzelnen Kataloglastwerts ohne Nachweis der vollständigen Verankerung
  • Nichtberücksichtigung der Anforderungen für gerissenen Beton
  • Ignorieren von Ankerabständen und Randabständen
  • Verwendung eines Ankers außerhalb der Bedingungen seiner Zulassung
  • Nichteinhaltung des vorgeschriebenen Montageverfahrens

Von der Spezifikation bis zur Montage mit Fabory

Eine zuverlässige Stahl-Beton-Verbindung erfordert die Abstimmung von Planung, Beschaffung und Montage. Fabory unterstützt Kunden im Stahlbau von der ersten Ankerauswahl bis hin zur Produktlieferung und Montageberatung.

Die Unterstützung kann Folgendes umfassen:

  • Mechanische und chemische Verankerungslösungen
  • Betonschrauben
  • Unterstützung bei der Ankerauswahl
  • Unterstützung beim Fabory Anchor Calculator
  • Technische Produktinformationen
  • Unterstützung bei ETA und Dokumentation, sofern zutreffend
  • Montagehinweise
  • Produktverfügbarkeit und projektbezogene Belieferung

Die Berücksichtigung dieser Anforderungen vor der Bestellung kann dazu beitragen, Produktsubstitutionen, fehlende Dokumentation, Montageverzögerungen und unnötige Nacharbeiten zu reduzieren.

Technische Informationen zur Verankerung entdecken

Vertiefen Sie Ihr Verständnis der Faktoren, die Ankerauswahl und konstruktive Bemessung beeinflussen:

Benötigen Sie Unterstützung bei einer Stahl-Beton-Verbindung?

Stahl-Beton-Verankerungen können komplex werden, wenn konstruktive Lasten, eingeschränkte Geometrie, gerissener Beton, mehrere Anker oder zusätzliche Brand- und Erdbebenanforderungen berücksichtigt werden müssen.

Die Spezialisten von Fabory können Sie dabei unterstützen, die Anwendung zu bewerten, geeignete Verankerungsmöglichkeiten zu identifizieren und auf die entsprechenden technischen Informationen zuzugreifen.

Fabory Spezialisten kontaktieren >

Häufig gestellte Fragen zu Stahl-Beton-Verankerungen

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Ankerauswahl, konstruktiven Befestigung und zu Stahl-Beton-Verbindungen.

Welche Anker können zur Befestigung von Stahl auf Beton verwendet werden?

Stahl kann mit Verankerungssystemen wie mechanischen Ankern, chemischen Ankern oder Verbundankern sowie Betonschrauben auf Beton befestigt werden. Die geeignete Lösung hängt von den Lasten, dem Betonzustand, der Verbindungsgeometrie, der Montageart und dem Geltungsbereich der relevanten Produktzulassung ab.

Sollte ich einen mechanischen oder chemischen Anker verwenden?

Keines der beiden Systeme ist grundsätzlich besser. Mechanische Anker können eine effiziente Montage und bei geeigneten Produkten eine sofortige Belastbarkeit ermöglichen. Chemische Anker können eine hohe Planungsflexibilität und geringere Spreizkräfte bieten. Die richtige Wahl hängt von der Anwendung, der Geometrie, dem Betonzustand, den Lasten und den Montageanforderungen ab.

Können Betonschrauben für Stahl-Beton-Befestigungen verwendet werden?

Ja, sofern die jeweilige Betonschraube für die vorgesehene Anwendung geeignet und zugelassen ist. Die anwendbaren Lasten, der Betonzustand, die Verankerungstiefe, die Ankerabstände und die Randabstände sollten immer geprüft werden.

Benötige ich einen Anker, der für gerissenen Beton geeignet ist?

Wenn am Ankerstandort Rissbildung auftreten kann, sollte der ausgewählte Anker für gerissenen Beton geeignet sein, sofern dies durch die Bemessung erforderlich ist. Kann der Beton nicht zuverlässig als ungerissen eingestuft werden, sollten die Bedingungen für gerissenen Beton berücksichtigt werden.

Welche Informationen werden zur Berechnung eines konstruktiven Ankers benötigt?

Zu den typischen Eingabedaten gehören Betonfestigkeit und Betonzustand, Zug- und Querlasten, Anzahl und Position der Anker, Geometrie des Anbauteils, Randabstände, Ankerabstände, verfügbare Verankerungstiefe, Bauteildicke sowie gegebenenfalls geltende Brand- oder Erdbebenanforderungen.

Kann der Fabory Anchor Calculator bei der Bemessung einer Stahl-Beton-Verbindung helfen?

Ja. Der Fabory Anchor Calculator unterstützt bei der Bewertung nachträglich installierter Anker für konstruktive Anwendungen in Beton gemäß EN 1992-4 anhand der eingegebenen Lasten, Betonbedingungen und Verankerungsgeometrie der Anwendung.

Fabory Anchor Calculator entdecken >

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.