text.skipToContent text.skipToNavigation

Condizioni di ancoraggio – Distanza dal bordo, profondità di ancoraggio e requisiti di installazione

Le prestazioni di un sistema di ancoraggio dipendono da molto più che dal solo ancoraggio. La distanza dal bordo, l’interasse tra gli ancoraggi, la profondità di ancoraggio, le condizioni del materiale di base e la qualità dell’installazione influenzano il modo in cui i carichi vengono trasferiti al materiale circostante.

Per le applicazioni strutturali, queste condizioni devono essere considerate congiuntamente durante la selezione e la progettazione degli ancoraggi. I requisiti relativi a uno specifico ancoraggio sono definiti dalla relativa documentazione tecnica, dalla Valutazione Tecnica Europea (ETA) pertinente e dal metodo di progettazione applicabile.

Perché le condizioni di ancoraggio sono importanti

Un ancoraggio che offre buone prestazioni in determinate condizioni può presentare una resistenza diversa se installato vicino a un bordo, in prossimità di un altro ancoraggio o con una profondità di ancoraggio ridotta.

Tra le principali condizioni di progettazione e installazione rientrano:

  • Distanza dal bordo
  • Interasse tra gli ancoraggi
  • Profondità effettiva di ancoraggio
  • Profondità e diametro del foro
  • Spessore dell’elemento in calcestruzzo
  • Spessore dell’elemento da fissare o spessore di serraggio
  • Pulizia del foro
  • Calcestruzzo fessurato o non fessurato
  • Temperatura di installazione
  • Esposizione ambientale
  • Requisiti di resistenza al fuoco o sismici, ove applicabili

Questi parametri non devono essere considerati indipendentemente. La modifica di una singola condizione può influenzare la resistenza o l’idoneità dell’intero sistema di ancoraggio.

Distanza dal bordo e interasse tra gli ancoraggi

La posizione di un ancoraggio nel materiale di base può avere un effetto significativo sulle sue prestazioni.

Un ancoraggio installato vicino al bordo di un elemento in calcestruzzo può disporre di una quantità inferiore di calcestruzzo circostante per resistere al carico applicato. Analogamente, gli ancoraggi posizionati molto vicini tra loro possono influenzare la stessa zona di calcestruzzo e interagire reciprocamente.

Distanza dal bordo

La distanza dal bordo è la distanza tra l’asse centrale di un ancoraggio e il bordo dell’elemento in calcestruzzo. Distanze ridotte dal bordo possono influenzare la resistenza, in particolare quando forze di trazione o di taglio generano tensioni nel calcestruzzo circostante.

La distanza dal bordo consentita dipende dal sistema di ancoraggio, dalla direzione del carico, dalle condizioni del calcestruzzo, dalla profondità di ancoraggio e dalla valutazione applicabile al prodotto.

Interasse tra gli ancoraggi

L’interasse tra gli ancoraggi è la distanza tra ancoraggi adiacenti. Quando gli ancoraggi sono installati a una distanza sufficiente l’uno dall’altro, ciascun ancoraggio può comportarsi in gran parte in modo indipendente. Con interassi ridotti, le rispettive zone di trasferimento del carico possono sovrapporsi e la resistenza del gruppo di ancoraggi può essere influenzata.

Non esiste quindi un unico interasse minimo universale o una distanza minima dal bordo applicabile a tutti i sistemi di ancoraggio. I valori pertinenti devono essere ricavati dalla documentazione del prodotto e considerati nella progettazione strutturale.

Scopri come l’interasse e la distanza dal bordo influenzano i carichi sugli ancoraggi >

Profondità di ancoraggio e profondità del foro

La profondità di ancoraggio descrive quanto la parte dell’ancoraggio che trasferisce il carico penetra nel materiale di base. È uno dei parametri importanti che influenzano la resistenza dell’ancoraggio.

Una maggiore profondità di ancoraggio può aumentare la quantità di materiale di base coinvolta nel trasferimento del carico, ma le profondità idonee sono specifiche per il sistema di ancoraggio e per l’applicazione.

Profondità effettiva di ancoraggio

La profondità effettiva di ancoraggio è la profondità attraverso la quale l’ancoraggio trasferisce il carico al materiale circostante. Non si deve presumere automaticamente che corrisponda alla lunghezza totale dell’ancoraggio o alla profondità totale del foro praticato.

Profondità del foro

Il foro può dover essere più profondo della profondità effettiva di ancoraggio per consentire l’alloggiamento dell’ancoraggio, della polvere di perforazione o per tenere conto del metodo di installazione. La profondità e il diametro richiesti del foro devono sempre rispettare le istruzioni di installazione del produttore.

Forare più in profondità o meno in profondità rispetto a quanto specificato può influenzare la qualità dell’installazione e le prestazioni dell’ancoraggio.

Condizioni di installazione in sintesi

Geometria

La distanza dal bordo, l’interasse tra gli ancoraggi, la profondità di ancoraggio, lo spessore dell’elemento e le dimensioni del componente da fissare influenzano la geometria dell’ancoraggio.

Installazione

Una corretta perforazione, la pulizia del foro, la profondità di installazione, il serraggio e, ove applicabile, l’indurimento sono essenziali per ottenere le prestazioni previste dell’ancoraggio.

Ambiente

Umidità, temperatura, esposizione alla corrosione, requisiti di resistenza al fuoco e altre condizioni di esercizio possono influenzare la selezione dell’ancoraggio e del materiale.

Pulizia del foro

La corretta preparazione del foro è una parte importante dell’installazione di un ancoraggio. Polvere e residui di perforazione possono interferire con il modo in cui l’ancoraggio trasferisce il carico al materiale di base.

Questo aspetto è particolarmente importante per i sistemi di ancoraggio incollati e chimici, nei quali il materiale adesivo deve avere un contatto efficace con la parete del foro.

Pulizia e preparazione del foro per l’installazione di un ancoraggio

A seconda del sistema di ancoraggio, la procedura di pulizia specificata può includere soffiaggio, spazzolatura, aspirazione o una combinazione definita di queste operazioni.

Il metodo, l’attrezzatura e il numero di operazioni di pulizia richiesti devono sempre rispettare le istruzioni di installazione dello specifico sistema di ancoraggio, anziché basarsi su una procedura di pulizia generica.

Una corretta perforazione è essenziale

Il diametro del foro, il metodo di perforazione e la profondità del foro possono influenzare l’installazione dell’ancoraggio.

È necessario utilizzare il diametro di punta specificato e il foro deve essere realizzato con il metodo di perforazione indicato nella relativa documentazione del prodotto. Materiali di base o sistemi di ancoraggio differenti possono richiedere tecniche di perforazione diverse.

Punte eccessivamente usurate o non adatte al materiale di base possono creare fori con dimensioni diverse da quelle previste e influenzare le prestazioni dell’ancoraggio.

Spessore dell’elemento da fissare e spessore di serraggio

Lo spessore del componente da fissare influenza la lunghezza richiesta dell’ancoraggio e la posizione dell’ancoraggio nel materiale di base.

Nel determinare la dimensione appropriata dell’ancoraggio, può essere necessario considerare, per l’intero sistema di fissaggio:

  • Spessore dell’elemento da fissare
  • Rondelle e altri componenti
  • Materiali di livellamento o spessoramento
  • Profondità di ancoraggio richiesta
  • Impegno della filettatura o requisiti di serraggio

Un ancoraggio deve garantire la profondità di ancoraggio richiesta e allo stesso tempo consentire di comprendere l’intero spessore dell’elemento da fissare entro l’intervallo di installazione approvato.

Spessore del calcestruzzo

Lo spessore dell’elemento in calcestruzzo è un’altra importante condizione di ancoraggio. Sotto e intorno all’ancoraggio deve essere disponibile una quantità sufficiente di materiale di base per consentire la profondità di ancoraggio richiesta e trasferire i carichi in sicurezza.

L’installazione di un ancoraggio in un elemento in calcestruzzo troppo sottile può influenzarne la resistenza e aumentare il rischio di fessurazione per spacco o di danneggiamento del calcestruzzo durante la perforazione e l’installazione.

Lo spessore minimo dell’elemento deve quindi essere verificato rispetto ai requisiti dello specifico sistema di ancoraggio.

Calcestruzzo fessurato e non fessurato

Anche le condizioni del calcestruzzo influenzano la progettazione degli ancoraggi. Gli ancoraggi installati in zone in cui possono svilupparsi fessure devono essere idonei al calcestruzzo fessurato quando richiesto dall’applicazione.

L’ancoraggio selezionato e il calcolo devono tenere conto del fatto che il calcestruzzo possa essere considerato non fessurato oppure che sia necessario assumere la condizione di calcestruzzo fessurato.

Scopri di più sul calcestruzzo fessurato e non fessurato >

Temperatura e condizioni di installazione

La temperatura può influenzare sia l’installazione sia le prestazioni in esercizio, in particolare nei sistemi di ancoraggio incollati.

Per gli ancoraggi chimici, la temperatura del materiale di base può influenzare il tempo di indurimento. Le procedure di installazione possono quindi specificare tempi di indurimento differenti in funzione della temperatura al momento dell’installazione.

La temperatura di installazione consentita e l’intervallo di temperatura di esercizio devono essere verificati nella relativa documentazione del prodotto.

Un ancoraggio non deve essere sottoposto a carico fino a quando non siano state raggiunte le condizioni di installazione o di indurimento richieste.

Corrosione ed esposizione ambientale

L’ambiente in cui viene installato un ancoraggio deve essere considerato nella scelta del materiale e della protezione anticorrosione.

Le condizioni di esposizione possono variare da ambienti interni asciutti a luoghi esterni, umidi o chimicamente aggressivi.

Tra i fattori da considerare rientrano:

  • Utilizzo interno o esterno
  • Umidità e condensa
  • Esposizione diretta agli agenti atmosferici
  • Ambienti industriali o chimici
  • Ambienti marini o esposizione ai cloruri
  • Vita utile prevista
  • Compatibilità con l’elemento da fissare e i materiali circostanti

Il materiale dell’ancoraggio o il relativo rivestimento protettivo devono essere idonei alle condizioni ambientali pertinenti e ai requisiti dell’applicazione.

Resistenza al fuoco

Quando un ancoraggio fa parte di una struttura o di un sistema che deve mantenere le proprie prestazioni durante un incendio, l’ancoraggio deve essere idoneo alle relative condizioni di incendio.

Le temperature elevate possono ridurre la resistenza sia dell’ancoraggio sia del calcestruzzo circostante. La resistenza al fuoco deve quindi essere valutata utilizzando dati di prestazione specifici del prodotto e i requisiti di progettazione applicabili.

Le prestazioni in caso di incendio non devono essere presunte semplicemente perché un ancoraggio è approvato per il normale utilizzo strutturale.

Condizioni sismiche

I carichi sismici possono imporre requisiti aggiuntivi a un sistema di ancoraggio a causa dei movimenti, della fessurazione e dei carichi ciclici del calcestruzzo.

Quando è richiesta una progettazione sismica, l’ancoraggio selezionato deve disporre della valutazione appropriata per l’applicazione sismica prevista e l’ancoraggio deve essere calcolato utilizzando le condizioni di progetto applicabili.

L’approvazione per il calcestruzzo fessurato non significa automaticamente che un ancoraggio sia idoneo per applicazioni sismiche.

Come le condizioni di ancoraggio influenzano la capacità di carico

La resistenza di un ancoraggio non può essere determinata esclusivamente in base al diametro o al materiale dell’ancoraggio. La geometria circostante e le condizioni di installazione fanno parte dell’intero sistema di ancoraggio.

Distanze ridotte dal bordo, interassi limitati, profondità di ancoraggio ridotta o uno spessore insufficiente del calcestruzzo possono influenzare la resistenza disponibile.

La direzione e l’entità dei carichi applicati devono quindi essere valutate insieme a queste condizioni di installazione.

Scopri i carichi di trazione, di taglio e combinati sugli ancoraggi >

Calcolo delle distanze dal bordo, degli interassi e della profondità di ancoraggio

Per i fissaggi strutturali nel calcestruzzo, il rapporto tra i carichi applicati e la geometria di installazione può diventare complesso, in particolare quando più ancoraggi fanno parte dello stesso collegamento.

Fabory Anchor Calculator aiuta a progettare ancoraggi post-installati per l’utilizzo strutturale nel calcestruzzo in conformità alla norma EN 1992-4.

Utilizza il calcolatore per valutare:

  • Posizione e configurazione degli ancoraggi
  • Distanze dal bordo
  • Interasse tra gli ancoraggi
  • Condizioni di ancoraggio
  • Carichi di trazione e di taglio
  • Carichi combinati
  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Condizioni di incendio e sismiche, ove applicabili

Il calcolatore verifica gli ancoraggi disponibili nel catalogo rispetto ai parametri di progetto inseriti e identifica le soluzioni che soddisfano i requisiti strutturali pertinenti.

Utilizza Fabory Anchor Calculator >

EN 1992-4 e approvazioni degli ancoraggi

Per i fissaggi strutturali post-installati nel calcestruzzo in Europa, la norma EN 1992-4 fornisce il quadro di riferimento per la progettazione, utilizzato insieme alle informazioni sulle prestazioni specifiche del prodotto relative all’ancoraggio selezionato.

La Valutazione Tecnica Europea (ETA) pertinente definisce importanti condizioni per il singolo sistema di ancoraggio, che possono includere:

  • Materiali di base e classi di resistenza del calcestruzzo approvati
  • Calcestruzzo fessurato o non fessurato
  • Dimensioni degli ancoraggi e profondità di ancoraggio
  • Interassi minimi e distanze minime dal bordo
  • Spessore minimo dell’elemento in calcestruzzo
  • Procedure di installazione
  • Condizioni di carico
  • Condizioni ambientali o di esercizio

La progettazione degli ancoraggi strutturali deve quindi utilizzare i parametri applicabili allo specifico prodotto, anziché valori generici relativi all’interasse, alla distanza dal bordo o all’installazione.

Esplora altre informazioni tecniche sull’ancoraggio

Continua a esplorare le informazioni tecniche Fabory sull’ancoraggio:

Hai bisogno di assistenza per un’applicazione di ancoraggio?

La geometria e le condizioni di installazione di un ancoraggio possono diventare complesse in presenza di più ancoraggi, distanze dal bordo ridotte, carichi elevati o requisiti aggiuntivi di resistenza al fuoco o sismici.

Gli specialisti tecnici Fabory possono aiutarti a valutare i requisiti dell’applicazione e a individuare una soluzione di ancoraggio adeguata.

Contatta i nostri specialisti tecnici >

Domande frequenti sulle condizioni di ancoraggio

Trova le risposte alle domande più comuni sulla distanza dal bordo, sull’interasse tra gli ancoraggi, sulla profondità di ancoraggio e sui requisiti di installazione.

Che cos’è la distanza dal bordo durante l’installazione di un ancoraggio?

La distanza dal bordo è la distanza tra l’asse centrale di un ancoraggio e il bordo del materiale di base. Una distanza dal bordo ridotta può influenzare la resistenza dell’ancoraggio perché è disponibile una quantità inferiore di calcestruzzo circostante per trasferire i carichi applicati.

Quale distanza deve esserci tra gli ancoraggi nel calcestruzzo?

Non esiste un unico interasse applicabile a tutti gli ancoraggi per calcestruzzo. L’interasse richiesto e minimo dipende dal sistema di ancoraggio, dalla profondità di ancoraggio, dalle condizioni di carico, dalle condizioni del calcestruzzo e dall’approvazione del prodotto. I valori relativi allo specifico ancoraggio devono essere verificati nella relativa documentazione tecnica e considerati nel calcolo strutturale.

Che cos’è la profondità effettiva di ancoraggio?

La profondità effettiva di ancoraggio è la profondità attraverso la quale un ancoraggio trasferisce il carico al materiale di base circostante. È un importante parametro di progettazione e non si deve presumere automaticamente che corrisponda alla lunghezza totale dell’ancoraggio o alla profondità del foro.

Perché la pulizia del foro è importante per gli ancoraggi chimici?

La polvere e i residui di perforazione possono interferire con l’adesione tra un sistema di ancoraggio chimico e la parete del foro. Il foro deve quindi essere pulito utilizzando la procedura specificata per il relativo sistema di ancoraggio prima dell’installazione del materiale adesivo e dell’elemento di ancoraggio.

La distanza dal bordo e l’interasse tra gli ancoraggi influenzano la capacità di carico?

Sì. Gli ancoraggi installati vicino a un bordo o molto vicini tra loro possono avere una resistenza inferiore rispetto agli ancoraggi installati senza limitazioni di interasse e distanza dal bordo. L’effetto dipende dal sistema di ancoraggio, dalla geometria, dalle condizioni del calcestruzzo e dalla direzione del carico.

Fabory Anchor Calculator può verificare le distanze dal bordo e gli interassi tra gli ancoraggi?

Sì. Fabory Anchor Calculator consente di inserire la geometria dell’ancoraggio e i carichi applicati, in modo da poter valutare ancoraggi post-installati idonei per l’utilizzo strutturale nel calcestruzzo in conformità alla norma EN 1992-4.

Scopri Fabory Anchor Calculator >

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.