text.skipToContent text.skipToNavigation

Verankerungsbedingungen – Randabstand, Verankerungstiefe und Montageanforderungen

Die Leistungsfähigkeit eines Verankerungssystems hängt von mehr als nur dem Anker selbst ab. Randabstand, Achsabstand der Anker, Verankerungstiefe, Zustand des Verankerungsgrunds und Montagequalität beeinflussen alle, wie Lasten in das umgebende Material übertragen werden.

Bei konstruktiven Anwendungen sollten diese Bedingungen bei der Auswahl und Bemessung von Ankern gemeinsam berücksichtigt werden. Die Anforderungen für einen bestimmten Anker werden durch dessen technische Dokumentation, die relevante Europäische Technische Bewertung (ETA) und das anwendbare Bemessungsverfahren festgelegt.

Warum Verankerungsbedingungen wichtig sind

Ein Anker, der unter bestimmten Bedingungen eine gute Leistung erbringt, kann einen anderen Widerstand aufweisen, wenn er nahe an einem Rand, neben einem anderen Anker oder mit reduzierter Verankerungstiefe installiert wird.

Wichtige Bemessungs- und Montagebedingungen umfassen:

  • Randabstand
  • Achsabstand zwischen Ankern
  • Effektive Verankerungstiefe
  • Bohrlochtiefe und -durchmesser
  • Dicke des Betonbauteils
  • Dicke des Anbauteils oder Klemmdicke
  • Bohrlochreinigung
  • Gerissener oder ungerissener Beton
  • Montagetemperatur
  • Umgebungseinflüsse
  • Brand- oder Erdbebenanforderungen, sofern zutreffend

Diese Parameter sollten nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Die Änderung einer Bedingung kann den Widerstand oder die Eignung der gesamten Verankerung beeinflussen.

Randabstand und Achsabstand der Anker

Die Position eines Ankers im Verankerungsgrund kann einen erheblichen Einfluss auf seine Leistungsfähigkeit haben.

Ein Anker, der nahe am Rand eines Betonbauteils installiert ist, hat möglicherweise weniger umgebenden Beton zur Verfügung, um die aufgebrachte Last aufzunehmen. Ebenso können dicht nebeneinander angeordnete Anker denselben Betonbereich beeinflussen und miteinander interagieren.

Randabstand

Der Randabstand ist der Abstand zwischen der Mittelachse eines Ankers und dem Rand des Betonbauteils. Ein verringerter Randabstand kann den Widerstand beeinflussen, insbesondere wenn Zug- oder Querkräfte Spannungen im umgebenden Beton erzeugen.

Der zulässige Randabstand hängt vom Verankerungssystem, der Belastungsrichtung, dem Zustand des Betons, der Verankerungstiefe und der anwendbaren Produktbewertung ab.

Achsabstand der Anker

Der Achsabstand der Anker ist der Abstand zwischen benachbarten Ankern. Wenn Anker ausreichend weit voneinander entfernt installiert sind, kann sich jede Verankerung weitgehend unabhängig verhalten. Bei verringerten Abständen können sich ihre Lastübertragungsbereiche überschneiden und der Widerstand der Ankergruppe kann beeinflusst werden.

Daher gibt es keinen einheitlichen universellen Mindestabstand oder Randabstand, der für alle Verankerungssysteme gilt. Die relevanten Werte sollten der Produktdokumentation entnommen und bei der Tragwerksplanung berücksichtigt werden.

Erfahren Sie, wie Achsabstände und Randabstände die Ankerbelastung beeinflussen >

Verankerungstiefe und Bohrlochtiefe

Die Verankerungstiefe beschreibt, wie weit der lastübertragende Teil eines Ankers in den Verankerungsgrund reicht. Sie ist einer der wichtigen Parameter, die den Widerstand eines Ankers beeinflussen.

Eine größere Verankerungstiefe kann die Menge des Verankerungsgrunds erhöhen, die an der Lastübertragung beteiligt ist. Geeignete Verankerungstiefen sind jedoch spezifisch für das jeweilige Verankerungssystem und die Anwendung.

Effektive Verankerungstiefe

Die effektive Verankerungstiefe ist die Tiefe, über die der Anker Lasten in das umgebende Material überträgt. Es darf nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass sie mit der Gesamtlänge des Ankers oder der gesamten Tiefe des Bohrlochs identisch ist.

Bohrlochtiefe

Das Bohrloch muss möglicherweise über die effektive Verankerungstiefe hinausreichen, um Platz für den Anker, Bohrstaub oder das Montageverfahren zu bieten. Die erforderliche Bohrlochtiefe und der erforderliche Durchmesser sollten stets den Montageanweisungen des Herstellers entsprechen.

Tiefer oder weniger tief als vorgeschrieben zu bohren, kann die Montagequalität und die Leistungsfähigkeit des Ankers beeinträchtigen.

Montagebedingungen auf einen Blick

Geometrie

Randabstand, Achsabstand der Anker, Verankerungstiefe, Bauteildicke und Abmessungen des Anbauteils beeinflussen alle die Geometrie der Verankerung.

Montage

Korrektes Bohren, Bohrlochreinigung, Einbautiefe, Anziehen und gegebenenfalls Aushärten sind entscheidend, um die vorgesehene Leistungsfähigkeit des Ankers zu erreichen.

Umgebung

Feuchtigkeit, Temperatur, Korrosionsbelastung, Brandschutzanforderungen und andere Einsatzbedingungen können die Auswahl des Ankers und des Materials beeinflussen.

Bohrlochreinigung

Die korrekte Vorbereitung des Bohrlochs ist ein wichtiger Bestandteil der Ankermontage. Staub und Bohrreste können die Art beeinflussen, wie ein Anker Lasten in den Verankerungsgrund überträgt.

Dies ist insbesondere bei geklebten und chemischen Verankerungssystemen wichtig, bei denen das Verbundmaterial einen wirksamen Kontakt mit der Wand des Bohrlochs benötigt.

Reinigung und Vorbereitung des Bohrlochs für die Ankermontage

Abhängig vom Verankerungssystem kann das vorgeschriebene Reinigungsverfahren Ausblasen, Bürsten, Absaugen oder eine definierte Kombination dieser Schritte umfassen.

Die erforderliche Methode, Ausrüstung und Anzahl der Reinigungsschritte sollten immer den Montageanweisungen des jeweiligen Verankerungssystems entsprechen und nicht auf einer allgemeinen Reinigungsfolge basieren.

Korrektes Bohren ist entscheidend

Bohrlochdurchmesser, Bohrverfahren und Bohrlochtiefe können alle die Ankermontage beeinflussen.

Der vorgeschriebene Bohrerdurchmesser sollte verwendet und das Bohrloch mit dem in der relevanten Produktdokumentation angegebenen Bohrverfahren hergestellt werden. Unterschiedliche Verankerungsgründe oder Verankerungssysteme können unterschiedliche Bohrtechniken erfordern.

Stark verschlissene oder für den Verankerungsgrund ungeeignete Bohrer können Bohrlöcher erzeugen, deren Abmessungen außerhalb der vorgesehenen Werte liegen, und dadurch die Leistungsfähigkeit des Ankers beeinträchtigen.

Dicke des Anbauteils und Klemmdicke

Die Dicke des zu befestigenden Bauteils beeinflusst die erforderliche Ankerlänge und die Position des Ankers im Verankerungsgrund.

Bei der Bestimmung der geeigneten Ankergröße kann es erforderlich sein, bei der vollständigen Befestigungskonstruktion Folgendes zu berücksichtigen:

  • Dicke des Anbauteils
  • Unterlegscheiben und andere Komponenten
  • Ausgleichs- oder Unterlegmaterialien
  • Erforderliche Verankerungstiefe
  • Erforderlicher Gewindeeingriff oder Anforderungen an das Anziehen

Ein Anker muss die erforderliche Verankerungstiefe gewährleisten und gleichzeitig die vollständige Dicke des Anbauteils innerhalb seines zugelassenen Montagebereichs aufnehmen können.

Betondicke

Die Dicke des Betonbauteils ist eine weitere wichtige Verankerungsbedingung. Unterhalb und um den Anker herum muss ausreichend Verankerungsgrund vorhanden sein, um die erforderliche Verankerungstiefe zu ermöglichen und Lasten sicher zu übertragen.

Die Installation eines Ankers in einem zu dünnen Betonbauteil kann den Widerstand beeinflussen und das Risiko von Betonspaltung oder Beschädigungen während des Bohrens und der Montage erhöhen.

Die Mindestbauteildicke sollte daher anhand der Anforderungen des jeweiligen Verankerungssystems überprüft werden.

Gerissener und ungerissener Beton

Auch der Zustand des Betons beeinflusst die Ankerbemessung. Anker, die in Bereichen installiert werden, in denen Risse entstehen können, müssen, sofern es die Anwendung erfordert, für gerissenen Beton geeignet sein.

Der ausgewählte Anker und die Berechnung sollten berücksichtigen, ob der Beton als ungerissen angesehen werden kann oder ob gerissener Beton anzunehmen ist.

Mehr über gerissenen und ungerissenen Beton erfahren >

Temperatur und Montagebedingungen

Die Temperatur kann sowohl die Montage als auch die Leistungsfähigkeit im Betrieb beeinflussen, insbesondere bei geklebten Verankerungssystemen.

Bei chemischen Ankern kann die Temperatur des Verankerungsgrunds die Aushärtezeit beeinflussen. Die Montageanweisungen können daher je nach Temperatur zum Zeitpunkt der Installation unterschiedliche Aushärtezeiten vorgeben.

Die zulässige Montagetemperatur und der Temperaturbereich im Betrieb sollten in der relevanten Produktdokumentation überprüft werden.

Ein Anker darf erst belastet werden, wenn die erforderlichen Montage- oder Aushärtebedingungen erreicht sind.

Korrosion und Umgebungsbelastung

Bei der Auswahl des Materials und des Korrosionsschutzes eines Ankers sollte die Umgebung berücksichtigt werden, in der er installiert wird.

Die Expositionsbedingungen können von trockenen Innenbereichen bis hin zu Außenbereichen sowie feuchten oder chemisch aggressiven Umgebungen reichen.

Zu berücksichtigende Faktoren sind unter anderem:

  • Innen- oder Außenanwendung
  • Feuchtigkeit und Kondensation
  • Direkte Witterungseinflüsse
  • Industrielle oder chemische Umgebungen
  • Marine Umgebungen oder Chloridbelastung
  • Erwartete Nutzungsdauer
  • Verträglichkeit mit dem Anbauteil und den umgebenden Materialien

Das Ankermaterial oder die Schutzbeschichtung sollte für die jeweiligen Umgebungsbedingungen und die Anforderungen der Anwendung geeignet sein.

Feuerwiderstand

Wenn eine Verankerung Teil einer Konstruktion oder eines Systems ist, das im Brandfall funktionsfähig bleiben muss, muss der Anker für die relevanten Brandbedingungen geeignet sein.

Erhöhte Temperaturen können die Festigkeit sowohl des Ankers als auch des umgebenden Betons reduzieren. Der Feuerwiderstand sollte daher anhand produktspezifischer Leistungsdaten und der anwendbaren Bemessungsanforderungen bewertet werden.

Die Leistungsfähigkeit im Brandfall darf nicht allein deshalb vorausgesetzt werden, weil ein Anker für die normale konstruktive Verwendung zugelassen ist.

Seismische Bedingungen

Seismische Belastungen können durch Bewegungen, Rissbildung und zyklische Belastung des Betons zusätzliche Anforderungen an ein Verankerungssystem stellen.

Wenn eine seismische Bemessung erforderlich ist, muss der ausgewählte Anker über die geeignete Bewertung für die vorgesehene seismische Anwendung verfügen und die Verankerung nach den anwendbaren Bemessungsbedingungen berechnet werden.

Eine Zulassung für gerissenen Beton bedeutet nicht automatisch, dass ein Anker für seismische Anwendungen geeignet ist.

Wie Verankerungsbedingungen die Tragfähigkeit beeinflussen

Der Widerstand eines Ankers kann nicht allein anhand des Ankerdurchmessers oder des Materials bestimmt werden. Die umgebende Geometrie und die Montagebedingungen sind Bestandteil des gesamten Verankerungssystems.

Verringerte Randabstände, eingeschränkte Achsabstände, begrenzte Verankerungstiefe oder unzureichende Betondicke können den verfügbaren Widerstand beeinflussen.

Die Richtung und Größe der aufgebrachten Lasten müssen daher zusammen mit diesen Montagebedingungen bewertet werden.

Zug-, Quer- und kombinierte Ankerlasten entdecken >

Randabstände, Achsabstände und Verankerungstiefe berechnen

Bei konstruktiven Befestigungen in Beton kann das Zusammenspiel zwischen den aufgebrachten Lasten und der Montagegeometrie komplex werden, insbesondere wenn mehrere Anker Teil derselben Verbindung sind.

Der Fabory Anchor Calculator unterstützt Sie bei der Bemessung nachträglich installierter Anker für konstruktive Anwendungen in Beton gemäß EN 1992-4.

Verwenden Sie den Rechner zur Bewertung von:

  • Ankerposition und -konfiguration
  • Randabständen
  • Achsabständen zwischen Ankern
  • Verankerungsbedingungen
  • Zug- und Querlasten
  • Kombinierten Belastungen
  • Gerissenem und ungerissenem Beton
  • Brand- und seismischen Bedingungen, sofern zutreffend

Der Rechner prüft die Anker im verfügbaren Sortiment anhand der eingegebenen Bemessungsparameter und identifiziert Lösungen, die die relevanten konstruktiven Anforderungen erfüllen.

Fabory Anchor Calculator verwenden >

EN 1992-4 und Ankerzulassungen

Für nachträglich installierte konstruktive Befestigungen in Beton in Europa bietet EN 1992-4 den Bemessungsrahmen, der zusammen mit den produktspezifischen Leistungsinformationen des ausgewählten Ankers verwendet wird.

Die relevante Europäische Technische Bewertung (ETA) definiert wichtige Bedingungen für das jeweilige Verankerungssystem. Dazu können gehören:

  • Zugelassene Verankerungsgründe und Betonfestigkeitsklassen
  • Gerissener oder ungerissener Beton
  • Ankerabmessungen und Verankerungstiefen
  • Mindest-Achsabstände und Randabstände
  • Mindestdicke des Betonbauteils
  • Montageverfahren
  • Belastungsbedingungen
  • Umgebungs- oder Einsatzbedingungen

Bei der Bemessung konstruktiver Verankerungen sollten daher die für das jeweilige Produkt geltenden Parameter verwendet werden und nicht allgemeine Werte für Achsabstände, Randabstände oder Montagebedingungen.

Weitere technische Informationen zur Verankerung entdecken

Entdecken Sie weitere technische Informationen von Fabory zum Thema Verankerung:

Benötigen Sie Unterstützung bei einer Verankerungsanwendung?

Ankergeometrie und Montagebedingungen können komplex werden, wenn mehrere Anker, eingeschränkte Randabstände, hohe Lasten oder zusätzliche Brand- oder Erdbebenanforderungen berücksichtigt werden müssen.

Die technischen Spezialisten von Fabory können Sie bei der Bewertung der Anwendungsanforderungen unterstützen und eine geeignete Verankerungslösung identifizieren.

Unsere technischen Spezialisten kontaktieren >

Häufig gestellte Fragen zu Verankerungsbedingungen

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Randabstand, Achsabstand der Anker, Verankerungstiefe und Montageanforderungen.

Was ist der Randabstand bei der Installation eines Ankers?

Der Randabstand ist der Abstand zwischen der Mittelachse eines Ankers und dem Rand des Verankerungsgrunds. Ein verringerter Randabstand kann den Widerstand einer Verankerung beeinflussen, da weniger umgebender Beton zur Verfügung steht, um die aufgebrachten Lasten zu übertragen.

Welcher Abstand sollte zwischen Betonankern eingehalten werden?

Es gibt keinen einheitlichen Abstand, der für jeden Betonanker gilt. Der erforderliche und minimale Achsabstand hängt vom Verankerungssystem, der Verankerungstiefe, den Belastungsbedingungen, dem Zustand des Betons und der Produktzulassung ab. Die Werte für den jeweiligen Anker sollten in seiner technischen Dokumentation überprüft und bei der konstruktiven Berechnung berücksichtigt werden.

Was ist die effektive Verankerungstiefe?

Die effektive Verankerungstiefe ist die Tiefe, über die ein Anker Lasten in den umgebenden Verankerungsgrund überträgt. Sie ist ein wichtiger Bemessungsparameter und darf nicht automatisch mit der Gesamtlänge des Ankers oder der Bohrlochtiefe gleichgesetzt werden.

Warum ist die Bohrlochreinigung bei chemischen Ankern wichtig?

Staub und Bohrreste können den Verbund zwischen einem chemischen Verankerungssystem und der Wand des Bohrlochs beeinträchtigen. Das Bohrloch sollte daher entsprechend dem für das jeweilige Verankerungssystem vorgeschriebenen Verfahren gereinigt werden, bevor das Verbundmaterial und das Ankermaterial installiert werden.

Beeinflussen Randabstand und Achsabstand der Anker die Tragfähigkeit?

Ja. Anker, die nahe an einem Rand oder nahe beieinander installiert sind, können einen geringeren Widerstand aufweisen als Anker mit uneingeschränkten Achs- und Randabständen. Die Auswirkung hängt vom Verankerungssystem, der Geometrie, dem Zustand des Betons und der Belastungsrichtung ab.

Kann der Fabory Anchor Calculator Randabstände und Achsabstände der Anker überprüfen?

Ja. Mit dem Fabory Anchor Calculator können die Verankerungsgeometrie und die aufgebrachten Lasten eingegeben werden, sodass geeignete nachträglich installierte Anker für konstruktive Anwendungen in Beton gemäß EN 1992-4 bewertet werden können.

Fabory Anchor Calculator entdecken >

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.