text.skipToContent text.skipToNavigation
Haro header

Haro Aluminium Veenendaal entwickelt, produziert und installiert Aluminiumrahmen, Wintergärten, Türen, Fassadenelemente, Vorhangfassaden und andere Aluminium-Fassadenkonstruktionen. Zu den Kunden zählen Architekten, Bauunternehmen und Projektentwickler. Im Lager verwaltet Einkäufer Willem Denneman die Produkte, die von den Produktionsteams von Haro benötigt werden, und arbeitet seit mehr als dreißig Jahren mit Produktionsbeständen.

Der Bestellprozess hat sich in dieser Zeit erheblich verändert. Während Willem früher Fabory-Artikelnummern auf einem Notizblock notierte, kann er heute Produkte mit seinem Diensthandy scannen und FastScan zusammen mit MyFabory nutzen, um die nächste Bestellung vorzubereiten und abzuschließen.

Ergebnisse auf einen Blick

Über 30 Jahre

Willem verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Produktionsbeständen bei Haro.

Tägliche Bestandskontrollen

Er geht jeden Tag durch das Lager, um die Produkte zu identifizieren, die von den Technikern bei Haro benötigt werden.

Bestellen per Smartphone

Produkte können im Lager gescannt und anschließend in MyFabory überprüft werden, bevor die Bestellung abgeschickt wird.

Die Herausforderung: weg von handschriftlich notierten Artikelnummern

Als Willem erstmals Produkte bei Fabory bestellte, war der Prozess manuell. Artikelnummern wurden notiert, bevor die Bestellung vorbereitet wurde. Dadurch entstand ein zusätzlicher Schritt zwischen der Kontrolle des Lagerbestands und der eigentlichen Bestellung.

Da die Techniker für ihre tägliche Arbeit auf eine breite Produktpalette angewiesen sind, benötigte Willem eine praktische Möglichkeit, während seines Rundgangs durch das Lager zu erkennen, was benötigt wird, und diese Produkte in eine Bestellung zu übernehmen, ohne Artikelnummern wiederholt von Hand notieren zu müssen.

Lagerbereich von Haro Aluminium

Die Lösung: FastScan und MyFabory

Heute nutzt Willem FastScan in der Fabory App auf seinem Diensthandy. Wenn er einen Artikel entdeckt, der bestellt werden muss, kann er dessen Barcode direkt an den Lagerregalen scannen.

Die gescannten Produkte werden dem Fabory-Warenkorb hinzugefügt. Anschließend kann sich Willem von seinem Computer aus bei MyFabory anmelden, die vollständige Bestellung überprüfen und Mengen anpassen, bevor er sie abschickt.

MyFabory gibt Willem außerdem Einblick in den Bestellprozess, sodass er sehen kann, welche Bestellungen bereits bearbeitet wurden und welche noch offen sind.

Durch diese Kombination bleibt die Bestandskontrolle mobil, während Willem beim Abschluss einer Bestellung die von ihm bevorzugte Übersicht auf einem größeren Bildschirm nutzen kann.

Bestellprozess für Verbindungselemente bei Haro Aluminium

Vom Lagerregal zur Bestellung

1. Regale kontrollieren

Willem geht durch das Lager und identifiziert die Produkte, die von den Produktionsteams benötigt werden.

2. Artikel scannen

Er scannt den Produktbarcode direkt mit FastScan auf seinem Diensthandy.

3. MyFabory öffnen

Die gescannten Produkte stehen im Warenkorb bereit, wenn sich Willem an seinem Computer anmeldet.

4. Prüfen und bestellen

Mengen können überprüft oder geändert werden, bevor die vollständige Bestellung abgeschickt wird.

Wiederholungsbestellungen einfacher machen

MyFabory unterstützt Willem auch dann, wenn ein Artikel nicht sofort zum Scannen verfügbar ist. Bereits zuvor bestellte Produkte können erneut gesucht werden, sodass bekannte Artikel leichter gefunden werden können, ohne sich auf gemerkte Artikelnummern verlassen zu müssen.

Produktinformationen sind hilfreich, wenn Details überprüft werden müssen, beispielsweise die Länge eines Bohrers oder die Spezifikation eines Maschinengewindebohrers. Häufig bestellte Bohrer und Schrauben können außerdem zusammengefasst werden, um Wiederholungsbestellungen zu vereinfachen.

Der Umfang einzelner Anforderungen kann variieren. Willem nennt als Beispiel die regelmäßige Bestellung von Spanplattenschrauben in Mengen von jeweils 2.000 Stück, wodurch ein präziser und wiederholbarer Bestellprozess besonders hilfreich ist.

„Bestellungen über die Fabory App aufzugeben funktioniert reibungslos, sodass ich schnell mit anderen anstehenden Aufgaben weitermachen kann.“

Willem Denneman, Lagereinkäufer, Haro Aluminium Veenendaal

Mehr Zeit für andere Lageraktivitäten

Sobald die Bestellung vorbereitet ist, kann Willem mit anderen Aufgaben im Lager fortfahren. Dazu gehören das Einholen von Angeboten und das Vornehmen von Reservierungen für die Werkstatt.

Der Wechsel von handschriftlich notierten Artikelnummern zum Scannen per Smartphone hat den Bestellprozess somit vereinfacht, während Willem weiterhin die Kontrolle darüber behält, was und in welcher Menge bestellt wird.

Ein praktischer digitaler Bestellprozess

Der Ansatz von Haro ist bewusst einfach gehalten. Der Bestand wird weiterhin von der Person kontrolliert, die das Lager und die Anforderungen der Produktionsteams kennt, während FastScan die Notwendigkeit beseitigt, während dieses Prozesses jede Artikelnummer manuell zu notieren.

Durch die Kombination von Smartphone-Scanning mit MyFabory erhält Willem einen praktischen Weg vom Lagerregal bis zur abgeschlossenen Bestellung. Häufig gekaufte Produkte lassen sich leichter finden und erneut bestellen, während gleichzeitig sichtbar ist, welche Bestellungen bereits bearbeitet wurden und welche noch offen sind.

Fabory FastScan

Möchten Sie Ihren Bestellprozess vereinfachen?

Entdecken Sie, wie FastScan in der Fabory App Ihnen dabei helfen kann, Produkte in Ihrem Lager zu scannen und Ihre Bestellung über MyFabory abzuschließen.

FastScan entdecken
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.