text.skipToContent text.skipToNavigation
Fabory Innovations

Kooperationen erweitern das Fabory-Sortiment und ebnen den Weg für Innovationen. Als Marktführer mit einer entscheidenden Position im Bereich der Verbindungstechnik beziehen wir die Wünsche unserer Kunden in jede Entwicklung mit ein. Das tun wir seit 75 Jahren mit großer Freude. Kunden kennen uns als Masters in Fasteners! Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen und innovative Befestigungselemente. Elemente, die helfen, Prozesse effizienter zu gestalten. Unser umfangreiches Lieferantennetzwerk unterstützt uns bei der Umsetzung. Auf dieser Seite erläutern wir einige Beispiele innovativer Befestigungselemente aus dem Fabory-Sortiment.

Fabory Innovations and Tension Testing

Nord-Lock

Nord-Lock bietet innovative Befestigungselemente wie den SUPERBOLT Load-Sensing Tensioner (LST) und die SUPERBOLT Load-Sensing Flexnut (LSF), die das Fabory-Sortiment bereichern. Beide Systeme sind in den Größen M36 bis M100 erhältlich und messen die Vorspannung in Verbindungen. Die Daten können sowohl vor Ort als auch aus der Ferne überwacht werden – mit einer Genauigkeit von etwa 95 %. Diese Überwachungsmethode gilt als Innovation in Branchen wie Petrochemie und Energie, insbesondere bei großformatigen Schrauben oder Muttern, die eine Vorspannung erfordern. Vorteile von LST und LSF sind unter anderem:

  • Keine Konstruktionsänderungen erforderlich, weder Geometrie noch Schrauben- oder Verbindungsdesign
  • Präzise Überwachung/Auslesung der Vorspannung ohne Anpassung der Verbindung, auch aus der Ferne
  • Geeignet für Nachrüstung/Upgrades
  • Robust und zuverlässig, Schutzklasse IP67
  • Keine hohen Kosten für Arbeitsaufwand, zusätzliches Messequipment oder vorbeugende Wartung.

Zum gesamten Nord-Lock-Sortiment

 
 
"Nord-Locks Load-Sensing Tensioner und Flexnut gehören zu den innovativsten Produkten im Bereich Industrie 4.0. Die einfache Installation, die Möglichkeit der Fernüberwachung und die beeindruckende Genauigkeit geben dem Anwender echte Sicherheit." 
Jos Lavrijsen
Product Category Manager bei Fabory

Ein weiteres Beispiel für Innovation ist unser Produkt Lubrinox, das eine Schmierung für Edelstahlschrauben bietet. Sie müssen die Schmierung nicht selbst auftragen – Fabory übernimmt das. Diese Anwendung eignet sich unter anderem besonders für die Lebensmittelindustrie.

Die Spiralock-Mutter von Stanley Engineered Fastening wurde für Verbindungen entwickelt, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, beispielsweise im Gütertransport, bei Förderbändern, in der Landwirtschaft und im Maschinenbau. Das Besondere am Spiralock-Konzept ist das selbstsichernde Innengewinde mit einem 30-Grad-Keil, das zusätzliche Sicherungselemente in der Verbindung überflüssig macht.

Das Unternehmen Dorset setzt Spiralock-Sicherungsmuttern ein, da beim Einsatz der Dorset Green Machine in brandgefährdeten Umgebungen hitzebeständige Muttern erforderlich sind. Die Muttern lassen sich auch nach längerem Gebrauch problemlos montieren und demontieren. Dorset, mit Sitz in Aalten, entwickelt und produziert Lösungen von RFID-Elektronik bis hin zu industriellen Trocknungsanlagen. Beim Bau der Dorset Green Machines verwenden die Monteure Spiralock-Sicherungsmuttern aus Edelstahl A4.

Niek ter Horst, Vorarbeiter bei Dorset, erklärt: „Früher haben wir für diese Anwendung andere Edelstahl-Sicherungsmuttern verwendet. Sie beschädigten jedoch das Schraubengewinde und konnten nicht mehr gelöst werden. Ein Festfressen von Schrauben und Muttern muss unbedingt vermieden werden. Die Spiralock-Mutter bietet dafür eine hervorragende Lösung.“

Die wichtigsten Eigenschaften der Spiralock-Mutter:

  • Selbstsicherndes Innengewinde
  • Leichtgängiges Schrauben bis zur Vorspannung
  • Gleichmäßige Lastverteilung im Gewinde
  • Einsetzbar mit Standardschrauben
  • Wiederverwendbar, mit 100 % Garantie

Fabory liefert Spiralock-Muttern ab Lager in den Größen M6 bis M16. Die Muttern sind als Flanschmuttern in verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse 10) und in Edelstahl A4 erhältlich. Zum gesamten Spiralock-Sortiment.

Spiralock Diagram

Verliersichere Schrauben und Bolzen

Niemand möchte Schrauben oder Bolzen im Essen wiederfinden. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung, Befestigungselemente in Türen oder Paneelen zu sichern, die regelmäßig geöffnet und geschlossen werden. Der Bewegungsablauf muss leichtgängig sein und dennoch müssen Schrauben und Bolzen zuverlässig an ihrem Platz bleiben.

Im Fabory-Sortiment finden Sie verliersichere Schrauben und Bolzen mit einem speziellen Clip. Diese innovative Lösung wurde auf Grundlage einer Kundenidee entwickelt. Mit diesen Befestigungselementen ist keine Anpassung am Design der Rückwand erforderlich.

Captive Screws

Haben Sie Ideen zur Erweiterung des Fabory-Sortiments oder möchten Sie über Befestigungselemente sprechen, die Ihre Arbeit effizienter machen? Unsere Kollegen aus dem Product Category Management unterstützen Sie gerne. Wenn Sie diese Seite interessant fanden, können Sie noch mehr über das Fabory-Sortiment erfahren. Sehen Sie sich auch folgende Seiten an:

Masters in Fasteners

Wir bieten Beratung, Berechnungen und Tests, um die korrekte Auslegung und Anwendung spezieller Verbindungselemente sicherzustellen. Unser Sortiment umfasst 120.000 Verbindungselemente in verschiedenen Ausführungen, Größen und Materialien – und wir garantieren ein effizientes Bestandsmanagement. Intelligente Logistiklösungen stehen Ihnen zur Verfügung. Fabory Quality & Engineering berät Kunden hinsichtlich der sichersten Verbindungen – für ein beruhigendes Gefühl und damit sich Ihre Mitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.