text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Kitting Assortment

Sie müssen nicht mehr selbst nach Artikeln suchen

Das Fabory Sortiment umfasst mittlerweile über 120.000 Verbindungselemente – Tendenz steigend. Ein so umfangreiches Sortiment erfordert ebenso vielfältige Möglichkeiten, um spezifische Kits zusammenzustellen. Mit einem vorkonfigurierten Kit entfällt für Ihre Mitarbeitenden auf der Werkstattfläche das Suchen nach einzelnen Teilen. Das sorgt für eine noch effizientere Arbeitsweise. Sie erhalten ein maßgeschneidertes Kit und können sich darauf verlassen, stets die gewünschten Artikel in der richtigen Menge zur Verfügung zu haben.

An Example of Kitting from Fabory with Labelling

Immer das passende Kit

Sie möchten, dass Prozesse reibungslos ablaufen – ob bei der Montage eines Produkts oder bei der Wartung einer Maschine. Ein fehlender Artikel darf nicht zum Problem werden. Muttern in verschiedenen Ausführungen, Blindniete, Gewindestangen – egal wie die Zusammenstellung aussieht, Sie müssen sich auf das passende Kit für Ihre Produktion verlassen können.

Als Komplettanbieter kümmert sich Fabory darum. Wir liefern wöchentlich spezielle Artikel, Standardprodukte und C-Teile in vormontierten Kits. Ein Kit kann bereits aus einer Schraube, zwei Unterlegscheiben und einer Mutter bestehen. Mit diesen Kits arbeiten Ihre Mitarbeitenden oder Ihre Monteure, die täglich ein solches Kit mitnehmen. Oft handelt es sich um immer wiederkehrende Artikel, die für eine bestimmte Anwendung zusammengefügt werden.

assortiment_icon.png

Kleine Sets

Vier schwarz verzinkte Schrauben, vier Nylon-Dübel, vier Unterlegscheiben und ein Schraubbits – gemeinsam verpackt in einem kleinen Beutel. Ihre Techniker oder Kunden haben so immer die passende Menge an Verbindungselementen für die Montage Ihres Produkts zur Hand.
Plaatje2.png

Modulsets

Ein Kasten mit exakt abgestimmten Mengen von Edelstahlschrauben mit Innensechskant, Sicherungsscheiben, Muttern und Kunststoffabdeckungen. Alle benötigten Verbindungselemente für die Montage einer Maschine in der Serienfertigung.
Plaatje1.png

Projektkits

Größere Montageprojekte erfordern eine detaillierte Spezifikation verschiedener Verbindungselemente. Große Schrauben und Muttern mit hoher Festigkeitsklasse, Spezialbolzen und riesige Passstifte – Beispiele für Artikel, die gemeinsam ein Kit für den Bau einer Windkraftanlage in großen Stückzahlen bilden.

Effizienz am Arbeitsplatz

Sie müssen nicht alles selbst machen. Natürlich könnten Sie Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben selbst in einen Karton packen – müssen Sie aber nicht. Es ist wesentlich effizienter, wenn Verbindungselemente in vorkonfektionierten Beuteln oder gestapelt auf Paletten geliefert werden. Bei einer spezifischen Montage wissen Sie so immer, dass Sie alle benötigten Montageteile griffbereit haben. Fabory liefert Ihnen die benötigten Verbindungselemente als vollständiges Set – in der richtigen Menge. Die Kits variieren in der Größe: vom Beutel bis zur Palette. Ganz gleich, wie groß – jedes Kit ist auf Ihre täglichen Abläufe abgestimmt.

Effizientes Arbeiten vermeidet Fehler. Fehlervermeidung spart Zeit und Kosten. Indem wir alle benötigten Verbindungselemente in spezifischen Kits zusammenstellen, unterstützt Fabory Sie bei der Effizienzsteigerung. Gemeinsam optimieren wir Ihre Prozesse und senken Ihre Total Cost of Ownership (TCO).

Kitting for Fasteners
 
 
"Für manche Kunden ist die korrekte Lieferung des Kits genauso wichtig wie die Artikel selbst. Schließlich müssen die Prozesse reibungslos weiterlaufen.
Jos Lavrijsen
Product Category Manager bei Fabory

Kundenspezifisch

Der Großteil der Verbindungselemente in einem Kit stammt aus unserem Standardsortiment. Etwa zwanzig Prozent der Befestigungsmittel beschaffen wir individuell. Sobald diese Artikel eintreffen, fügen wir sie dem Kit hinzu. Eine Schraube M8x30 oder M8x40 ist bei Fabory vorrätig – brauchen Sie jedoch eine M8x37, nehmen wir diese mit ins Kit auf. Neben abweichenden Längen kann auch die Oberflächenbeschichtung speziell sein. Manche Kunden wünschen ausschließlich feuerverzinkte Ausführungen – auch das ist möglich. Die Kits werden erst dann zusammengestellt, wenn alle Komponenten vollständig vorhanden sind.

Jedes Kit kann individuell nach gewünschter Lieferfrequenz zusammengestellt werden. Denken Sie etwa an die Motorenmontage einer Windkraftanlage, bei der ein Kit auf drei Paletten verteilt zum Einsatzort geliefert wird. Fabory übernimmt die komplette Abwicklung: die richtigen Artikel am richtigen Ort, in der gewünschten Menge, inklusive Qualitätsmanagement und Rückverfolgbarkeit.

Neugierig, wie wir Kits für Sie zusammenstellen können?
Gerne erzählen wir Ihnen mehr! Haben Sie Fragen zum Fabory Sortiment? Dann senden Sie eine E-Mail an unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Product Category Management.

Fanden Sie diese Seite interessant? Es gibt noch viel mehr über das Fabory Sortiment zu entdecken. Sehen Sie sich auch die folgenden Seiten an:

Unsere Stärke

Wir bieten Beratung, Berechnungen und Tests, um die korrekte Auslegung und Anwendung spezieller Verbindungselemente sicherzustellen. Unser Sortiment umfasst 120.000 Verbindungselemente in verschiedenen Ausführungen, Größen und Materialien – und wir garantieren ein effizientes Bestandsmanagement. Intelligente Logistiklösungen stehen Ihnen zur Verfügung. Fabory Quality & Engineering berät Kunden hinsichtlich der sichersten Verbindungen – für ein beruhigendes Gefühl und damit sich Ihre Mitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.