text.skipToContent text.skipToNavigation
Vald Hendriksen

Vald. Henriksen stellt Jigger-Textilmaschinen her, die zum Färben und Waschen gewebter Stoffe eingesetzt werden. Für Anwendungen mit Edelstahl-Schraubverbindungen wechselte das Unternehmen zu Lubrinox-Verbindungselementen von Fabory, um das manuelle Auftragen von Anti-Seize-Paste während der Montage überflüssig zu machen.

Durch diese Umstellung entfällt ein manueller Schmierschritt, der Montageprozess wird sauberer und Edelstahl-Verbindungselemente lassen sich bei Wartungsarbeiten leichter demontieren.

Die Ergebnisse auf einen Blick

Kein manuelles Schmieren

Mit Lubrinox muss während der Montage keine Anti-Seize-Paste mehr manuell aufgetragen werden.

Sauberere Montage

Der Verzicht auf separat aufgetragene Anti-Seize-Paste trägt zu einer saubereren Produktionsumgebung bei.

Einfachere Wartung

Lubrinox hilft, das Risiko des Festfressens zu reduzieren und erleichtert die Demontage von Edelstahl-Verbindungselementen.

Textilmaschinen von Vald. Henriksen mit Edelstahl-Verbindungselementen

Edelstahl-Verbindungselemente in Textilmaschinen

Vald. Henriksen wurde 1945 in Hengelo in den Niederlanden gegründet und stellt Jigger-Maschinen zur Verarbeitung gewebter Textilien her.

In den 1990er-Jahren entwickelte das Unternehmen eine neue Generation von Jigger-Maschinen, darunter atmosphärische Modelle und Hochtemperaturmodelle. Vald. Henriksen wandte sich 1991 erstmals an Fabory, um Verbindungselemente zu beziehen.

In den Maschinen kommen Edelstahl-Schraubverbindungen zum Einsatz. Dadurch besteht sowohl während der Montage ein Bedarf an zuverlässigen Verbindungselementen als auch an Verbindungselementen, die sich bei erforderlichen Wartungsarbeiten wieder demontieren lassen.

Kein manuelles Auftragen von Anti-Seize-Paste mehr

Vor der Verwendung von Lubrinox musste bei der Montage von Edelstahlschrauben Anti-Seize-Paste manuell aufgetragen werden.

Bei Lubrinox ist die Schmierung in die Beschichtung des Verbindungselements integriert, sodass dieser separate manuelle Arbeitsschritt entfällt.

Für Vald. Henriksen spart dies Montagezeit, da die Mitarbeiter einzelne Schrauben vor der Montage nicht mehr einfetten müssen.

Ein saubererer Montageprozess

Der Verzicht auf manuell aufgetragenes Schmiermittel sorgt außerdem für einen saubereren Produktionsprozess.

Anti-Seize-Paste kann klebrige Rückstände auf Bauteilen, Werkzeugen und Arbeitsbereichen hinterlassen. Durch den Einsatz von Lubrinox können Edelstahl-Schraubverbindungen montiert werden, ohne dieses separate Schmiermittel zusätzlich aufzutragen.

Dies unterstützt eine sauberere Arbeitsumgebung und vereinfacht gleichzeitig den Montageprozess.

Das Risiko des Festfressens bei Edelstahlverbindungen reduzieren

Edelstahl-Verbindungselemente können zum Fressen oder Festsetzen neigen, wenn aufeinanderliegende Gewindeoberflächen während der Montage hoher Reibung ausgesetzt sind.

Die schmierenden Eigenschaften von Lubrinox helfen, die Reibung zwischen den Kontaktflächen aus Edelstahl zu reduzieren und dadurch das Risiko des Festfressens zu verringern.

Dies ist auch bei Wartungsarbeiten an Maschinen von Vorteil, da ein geringeres Risiko festgefressener Verbindungselemente die Demontage von Schraubverbindungen erleichtern kann.

„Wir sparen bei der Montage Zeit, weil wir die Schrauben nicht mehr einfetten müssen. Außerdem entsteht dadurch eine deutlich sauberere Arbeitsumgebung.“

Sander Straatman
Technischer Einkäufer, Vald. Henriksen

Das Ergebnis: sauberere und einfachere Montage von Edelstahlverbindungen

Durch die Umstellung auf Lubrinox muss Vald. Henriksen bei der Montage von Edelstahl-Verbindungselementen keine Anti-Seize-Paste mehr manuell auftragen.

Dadurch entfällt ein separater Produktionsschritt, Montagezeit wird eingespart und die Arbeitsumgebung bleibt sauberer.

Die schmierende Beschichtung hilft außerdem, das Risiko des Festfressens zu reduzieren und erleichtert die Demontage, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Edelstahl-Verbindungselemente ohne manuelles Schmieren

Kann Lubrinox Ihren Montageprozess mit Edelstahl-Verbindungselementen vereinfachen?

Lubrinox kombiniert Edelstahl-Verbindungselemente mit einer integrierten Schmierbeschichtung und trägt dazu bei, den Bedarf an manueller Schmierung sowie das Risiko des Festfressens während der Montage zu reduzieren.

Sprechen Sie mit einem Fabory-Spezialisten
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.