text.skipToContent text.skipToNavigation
Client Case using Lubrinox

Bei einem Fabory-Kunden trat Fressen bei Schraubverbindungen aus Edelstahl auf. Auf Anweisung seines Kunden wurde Vaseline manuell als Schmiermittel auf die Edelstahlschrauben aufgetragen, doch die Verbindungselemente fraßen weiterhin zu häufig fest.

Fabory schlug Lubrinox als Alternative vor. Um die Leistung unter Praxisbedingungen nachzuweisen, wurden Lubrinox und Vaseline unter kontrollierten Bedingungen auf dem Reibungsprüfstand von Fabory miteinander verglichen.

Die Ergebnisse auf einen Blick

~0,26

Mit Vaseline gemessener Reibungskoeffizient mit einer Schwankung von etwa ±0,05.

~0,12

Mit Lubrinox gemessener Reibungskoeffizient mit einer Schwankung von etwa ±0,04.

9 Tests

Für jeden Test wurden eine neue Edelstahlschraube, eine neue Mutter und eine neue Unterlegscheibe verwendet.

Lubrinox Verbindungselemente aus Edelstahl zur Vermeidung von Fressen

Die Herausforderung: Fressen bei Schraubverbindungen aus Edelstahl

Fressen, auch als Festfressen bezeichnet, kann auftreten, wenn Kontaktflächen aus Edelstahl unter hoher Belastung gleitend aufeinander einwirken. Die Gewindeoberflächen können dabei praktisch miteinander kaltverschweißen, sodass sich das Verbindungselement nicht mehr ohne Beschädigung anziehen oder lösen lässt.

Bei dieser Anwendung trug der Kunde manuell Vaseline auf die Edelstahlschrauben auf, um das Problem zu verhindern. Dennoch fraßen die Schrauben weiterhin zu häufig fest, sodass eine alternative Lösung erforderlich war.

Lubrinox im Vergleich mit Vaseline testen

Nach Rücksprache mit Fabory schlug der Kunde seinem eigenen Kunden den Einsatz von Lubrinox-Verbindungselementen vor. Dieser erklärte sich bereit, die Alternative in Betracht zu ziehen, sofern Lubrinox in der Praxis eine bessere Leistung als Vaseline nachweisen konnte.

Um die beiden Ansätze zu vergleichen, wurden Tests auf dem Reibungsprüfstand von Fabory durchgeführt.

So führte Fabory die Reibungstests durch

1

Neue Komponenten

Für jeden Test wurden eine neue Edelstahlschraube, eine neue Mutter und eine neue Unterlegscheibe verwendet.

2

Schmiermittel aufgetragen

Eine dünne Schicht Schmiermittel wurde manuell auf das Gewinde aufgetragen, um die Montagebedingungen des Kunden nachzubilden.

3

Reibung gemessen

Die Schraubverbindung wurde auf dem Reibungsprüfstand von Fabory getestet.

4

Ergebnisse verglichen

Das Reibungsverhalten von Lubrinox und Vaseline wurde über alle neun Tests hinweg miteinander verglichen.

Fabory Reibungstests zum Vergleich von Lubrinox und Vaseline bei Verbindungselementen aus Edelstahl

Die Ergebnisse: geringere und gleichmäßigere Reibung mit Lubrinox

Vaseline

~0,26

Durchschnittlicher Reibungskoeffizient mit einer Schwankung von etwa ±0,05.

Lubrinox

~0,12

Durchschnittlicher Reibungskoeffizient mit einer Schwankung von etwa ±0,04.

Die mit Vaseline getesteten Schrauben zeigten einen höheren und stärker schwankenden Reibungskoeffizienten von etwa 0,26 (±0,05). Im Vergleich dazu wiesen die Lubrinox-Schrauben einen deutlich niedrigeren und stabileren Wert von etwa 0,12 (±0,04) auf.

Unter den getesteten Bedingungen verhinderte die geringere und gleichmäßigere Reibung von Lubrinox das Fressen wirksam.

“Dank dieser geringen und gleichmäßigen Reibung konnte das Fressen wirksam verhindert werden.”

Dominic Franse
Manager Engineering, Fabory

Warum manuelles Schmieren zu Schwankungen führen kann

Die Tests zeigten außerdem größere Schwankungen der Reibung im Gewinde als unter dem Schraubenkopf.

Fabory stellte fest, dass dies wahrscheinlich mit dem manuellen Auftragen des Schmiermittels zusammenhing. Manuell aufgetragenes Schmiermittel ist nicht immer gleichmäßig verteilt und kann sich während der Montage verlagern, was das Reibungsverhalten beeinflussen kann.

Bei Lubrinox ist eine Schmierbeschichtung direkt in das Verbindungselement integriert, sodass bei der Montage kein separates loses Schmiermittel aufgetragen werden muss.

Das Ergebnis: vollständige Umstellung auf Lubrinox

Die Testergebnisse lieferten dem Kunden die erforderlichen Nachweise, um Lubrinox seinem eigenen Kunden vorzustellen. Nach dem Vergleich stimmte dieser einer vollständigen Umstellung auf Lubrinox-Verbindungselemente zu.

Durch die Umstellung entfiel das manuelle Auftragen von Vaseline auf die Schrauben, und unter den getesteten Bedingungen wurde eine geringere und gleichmäßigere Reibung erzielt.

Für diese Anwendung bot Lubrinox eine praktische Lösung für das wiederkehrende Problem des Fressens und vereinfachte gleichzeitig den Montageprozess, da ein manueller Schmierschritt entfiel.

Geringere und gleichmäßigere Reibung

Möchten Sie das Fressen bei Schraubverbindungen aus Edelstahl reduzieren?

Lubrinox kombiniert Verbindungselemente aus Edelstahl mit einer integrierten Schmierbeschichtung. Dadurch wird die Reibung reduziert und ein separat aufzutragendes Schmiermittel bei der Montage überflüssig.

Kontaktieren Sie einen Fabory-Spezialisten Lubrinox entdecken
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.