Lopital entwickelt und produziert ergonomische Hygiene- und Transferlösungen für den Gesundheitssektor. Das Produktsortiment umfasst Dusch- und Toilettenstühle, Patientenlifter, Pflegetische und weitere Transferhilfen.
Edelstahl wird in diesen Produkten vielfach eingesetzt. Die Montage von Edelstahl-Verbindungselementen mit Edelstahlkomponenten führte jedoch zu einer wiederkehrenden Herausforderung: Fressen. Lopital benötigte eine Möglichkeit, die Montage zu vereinfachen und gleichzeitig die Abhängigkeit von separat aufgetragenem Fett und Schmiermitteln zu reduzieren. Fabory führte Lubrinox Edelstahl-Verbindungselemente als Lösung ein.
Ergebnisse auf einen Blick
90 % Lubrinox
90 % der von Lopital verwendeten Verbindungselemente sind inzwischen Lubrinox-Produkte.
Kein separater Schmiervorgang
Vorbeschichtete Verbindungselemente reduzieren die Notwendigkeit, während der Montage separat Fett oder Schmiermittel aufzutragen.
Mit Schraubensicherung kompatibel
Bei Bedarf können weiterhin Schraubensicherungsmittel eingesetzt werden.
Die Herausforderung: Fressen von Edelstahl während der Montage
Bei der Montage von Edelstahl-Verbindungselementen mit Edelstahlkomponenten trat bei Lopital Fressen auf. Dabei können sich die aufeinanderliegenden Gewinde beim Anziehen verklemmen oder vollständig festfressen.
Um dieses Problem zu vermeiden, wurden während der Montage Fett und Schmiermittel aufgetragen. Für Lopital bedeutete dies einen zusätzlichen Schritt im Produktionsprozess, der zudem bei der Herstellung von Hygiene- und Transferausrüstung für Pflegeumgebungen unerwünscht war.
Fett erschwerte außerdem den Einsatz von Schraubensicherungsmitteln an derselben Verbindung. Lopital benötigte daher eine Lösung, die das Fressen von Edelstahl-Verbindungselementen verhindert und gleichzeitig die bestehenden Montageanforderungen unterstützt.
Die Lösung: vorbeschichtete Lubrinox-Verbindungselemente
Fabory führte Lubrinox Edelstahl-Verbindungselemente ein. Lubrinox verwendet eine vorab aufgebrachte Beschichtung, die die Reibung zwischen den Kontaktflächen aus Edelstahl reduziert und dadurch hilft, Fressen während der Montage zu verhindern.
Da die Schmierung bereits in die Beschichtung des Verbindungselements integriert ist, muss Lopital bei diesen Verbindungen während der Montage kein separates Fett mehr auftragen.
Bei Bedarf liefert Fabory außerdem kundenspezifische Lubrinox-Schrauben mit vorab aufgebrachtem Schraubensicherungsmittel. Dadurch kann Lopital eine reibungsärmere Montage von Edelstahlverbindungen mit einer Schraubensicherung kombinieren, ohne zuvor separat Fett oder Schmiermittel auftragen zu müssen.
So funktioniert die Lösung
1. Vorbeschichtetes Verbindungselement
Lubrinox-Verbindungselemente werden mit bereits aufgebrachter Beschichtung geliefert.
2. Reduzierte Reibung
Die Beschichtung reduziert während der Montage die Reibung zwischen den Kontaktflächen aus Edelstahl.
3. Vereinfachte Montage
Lopital kann Edelstahlverbindungen ohne separaten Schmiervorgang montieren.
4. Schraubensicherung bei Bedarf
Schraubensicherungsmittel können weiterhin auf Komponenten eingesetzt werden, wenn die Anwendung dies erfordert.
Ein einfacherer Montageprozess für Edelstahl
Durch diese Umstellung entfällt bei Lubrinox-Verbindungselementen ein separater Schmiervorgang im Montageprozess von Lopital. Techniker und Ingenieure verwenden deutlich weniger Fett und Schmiermittel und behalten gleichzeitig die Möglichkeit, bei Bedarf Schraubensicherungsmittel einzusetzen.
Lubrinox wird inzwischen umfassend für die Verbindungselemente von Lopital eingesetzt. Das Unternehmen verwendet Lubrinox-Produkte mittlerweile für 90 % seiner Verbindungselemente.
„Der größte Vorteil besteht darin, dass wir unsere Verbindungselemente nicht mehr schmieren oder fetten müssen.“
Hans Vermeer, Betriebsleiter, Lopital
Eine kleine, aber wichtige Herausforderung in der Produktion lösen
Die Erfahrung von Lopital zeigt, wie die Auswahl des richtigen Verbindungselements einen bestehenden Produktionsprozess vereinfachen kann. Durch die Vermeidung des Fressens von Edelstahl mithilfe einer vorbeschichteten Befestigungslösung konnte Lopital den Bedarf an manueller Schmierung reduzieren und gleichzeitig die für seine Produkte erforderliche Funktionalität der Verbindungen beibehalten.
|
Lubrinox Edelstahl-Verbindungselemente
Herausforderungen bei Edelstahlverbindungen?Sprechen Sie mit Fabory über Ihre Anwendung und finden Sie die Befestigungslösung, die am besten zu Ihren Montageanforderungen passt. Fabory kontaktieren |