text.skipToContent text.skipToNavigation
Knapen

Knapen Trailers in Deurne in den Niederlanden produziert Schubbodenauflieger, die unter anspruchsvollen Außenbedingungen eingesetzt werden. In jedem Auflieger kommen Hunderte von Verbindungselementen zum Einsatz, unter anderem im Fahrgestell, Bodenrahmen, Oberbau und weiteren Komponenten.

Um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern, verwendet Knapen von Fabory gelieferte Verbindungselemente mit Zinklamellenbeschichtung. Dieselben Verbindungselemente werden über ein Fabory Logic RFID-Bestandssystem verwaltet, das automatisch Nachschub signalisiert, wenn der Bestand zur Neige geht.

Die Ergebnisse auf einen Blick

Hunderte

Verbindungselemente mit Zinklamellenbeschichtung werden im gesamten Auflieger eingesetzt, unter anderem im Fahrgestell, Bodenrahmen und Oberbau.

Zinklamellen

Eine dünne, nicht-elektrolytische Beschichtung, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet, ohne die Schichtdicke wesentlich zu erhöhen.

RFID-gesteuert

Gekennzeichnete Behälter mit Verbindungselementen signalisieren automatisch Nachschub, wenn der Bestand niedrig ist.

Produktion bei Knapen Trailers mit zinklamellenbeschichteten Verbindungselementen und RFID-Bestandsmanagement

Die Herausforderung: Verbindungselemente unter anspruchsvollen Außenbedingungen

Knapen Trailers produziert Schubbodenauflieger, die während ihrer gesamten Einsatzdauer Wind, Regen und wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.

Die in diesen Aufliegern verwendeten Verbindungselemente sind denselben Umwelteinflüssen ausgesetzt. Korrosionsbeständigkeit ist daher ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Schrauben und anderen Verbindungselementen für die Montage.

„Unsere Auflieger und damit auch die eingesetzten Verbindungselemente sind Jahr für Jahr der Witterung ausgesetzt. Der Einfluss des Wetters auf diese Materialien ist erheblich.“

Johan van Hommelen
Strategischer Einkäufer, Knapen Trailers

Warum Knapen Verbindungselemente mit Zinklamellenbeschichtung verwendet

Verbindungselemente mit Zinklamellenbeschichtung verfügen über eine dünne, nicht-elektrolytische Beschichtung, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet, ohne die Abmessungen des Verbindungselements wesentlich zu vergrößern.

Dies ist besonders bei Anwendungen von Vorteil, bei denen enge Toleranzen wichtig sind und die Beschichtung Schutz bieten muss, ohne die für die Montage erforderlichen Abmessungen zu beeinträchtigen.

Bei Knapen werden Verbindungselemente mit Zinklamellenbeschichtung im gesamten Auflieger eingesetzt, unter anderem im Fahrgestell, Bodenrahmen, Oberbau und weiteren Komponenten.

Große Mengen an Verbindungselementen mit RFID verwalten

Knapen verarbeitet jede Woche Tausende von zinklamellenbeschichteten Fabory-Verbindungselementen in der Produktion. Um diese Mengen effizient zu verwalten, ist ein strukturierter Nachschubprozess erforderlich.

Das Unternehmen nutzt daher gemeinsam mit Fabory ein RFID-basiertes Bestandssystem. Jeder Behälter mit Verbindungselementen ist mit einem RFID-Tag versehen, sodass der Nachschubprozess digital verwaltet werden kann.

Wenn der Bestand zur Neige geht, löst das System automatisch ein Bestellsignal aus. Der gesamte Bestellprozess, einschließlich der zinklamellenbeschichteten Verbindungselemente, wird über das RFID-System verwaltet.

So funktioniert die RFID-Nachschubsteuerung

1

Verbindungselemente in gekennzeichneten Behältern

Die Behälter mit Verbindungselementen sind mit RFID-Tags versehen, sodass sie innerhalb des RFID-Bestandssystems verwaltet werden können.

2

Bestände werden überwacht

Das RFID-System überwacht die Behälter mit Verbindungselementen als Teil des Bestandsprozesses.

3

Nachschub wird automatisch signalisiert

Wenn der Bestand niedrig ist, signalisiert das System automatisch, dass Nachschub erforderlich ist.

4

Bestand wird aufgefüllt

Der gesteuerte Nachschubprozess trägt dazu bei, dass die für die Produktion benötigten Verbindungselemente verfügbar bleiben.

Leistung von Verbindungselementen mit Bestandsmanagement kombinieren

Die bei Knapen eingesetzte Lösung kombiniert zwei unterschiedliche Anforderungen in einem einzigen Versorgungskonzept.

Die Zinklamellenbeschichtung sorgt für Korrosionsbeständigkeit der im gesamten Auflieger eingesetzten Verbindungselemente, während RFID den Bestands- und Nachschubprozess für dieselben Komponenten unterstützt.

Zusammen reduzieren die beiden Lösungen den Bedarf an manuellen Bestellungen und helfen Knapen dabei, die für die Montage benötigten Verbindungselemente verfügbar zu halten.

Das Ergebnis: Korrosionsschutz und strukturierter Nachschub

Knapen verwendet Hunderte von Verbindungselementen mit Zinklamellenbeschichtung in jedem Schubbodenauflieger und verarbeitet jede Woche Tausende dieser Komponenten in der Produktion.

Die Zinklamellenbeschichtung bietet Korrosionsschutz für Aufliegeranwendungen, die der Witterung ausgesetzt sind, während das RFID-System den Bestellprozess steuert, sobald der Bestand niedrig ist.

Diese Kombination hilft Knapen dabei, sowohl die technischen Anforderungen an die Verbindungselemente als auch die praktische Herausforderung ihrer kontinuierlichen Verfügbarkeit für die Produktion zu bewältigen.

Unterstützung für Lkw- und Aufliegerhersteller

Bei der Auswahl von Verbindungselementen für die Herstellung von Lkw und Aufliegern müssen Faktoren wie Korrosionsbelastung, mechanische Anforderungen und Verfügbarkeit für die Produktion berücksichtigt werden.

Fabory unterstützt die Branche Truck, Trailer & Coach Building mit Verbindungselementen, korrosionsbeständigen Beschichtungen und Lösungen für das Bestandsmanagement in Produktionsumgebungen.

Verbindungselemente und Bestandsmanagement

Kann Fabory Sie bei Ihren Anforderungen an Verbindungselemente und Bestandsmanagement unterstützen?

Fabory kombiniert Fachwissen über Verbindungselemente mit Lösungen für das Bestandsmanagement, um Hersteller bei der Steuerung von Produktleistung und Nachschubbedarf zu unterstützen.

Sprechen Sie mit einem Fabory-Spezialisten
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.