text.skipToContent text.skipToNavigation
News banner_Updates from Fabory
Jochem Oerlemans - Product Category manager at Fabory

    Author: Jochem Oerlemans                                   Date: 04/06/2026

Lubrinox Sortiment erweitert um mehr als 1.200 neue Artikel

Fabory hat sein Lubrinox Portfolio erheblich erweitert und mehr als 1.200 neue Verbindungselemente aus Edelstahl in das Sortiment aufgenommen. Die Erweiterung macht es Herstellern, Maschinenbauern und Instandhaltungsfachleuten einfacher denn je, von einer Verbindungslösung zu profitieren, die Kaltverschweißung (Galling) verhindert und gleichzeitig die Montageeffizienz verbessert. Lubrinox ist Faborys innovative Produktreihe vorgeschmierter Verbindungselemente aus Edelstahl. Jedes Verbindungselement ist mit einer speziellen Hochleistungsbeschichtung versehen, die Reibung reduziert, Kaltverschweißung (Galling) verhindert und eine gleichmäßigere Montageleistung als herkömmliche Edelstahl-Verbindungselemente ermöglicht.

Reaktion auf die steigende Nachfrage der Industrie

Da Edelstahl-Verbindungselemente zunehmend in Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung, dem Maschinenbau, der Petrochemie, der Medizintechnik und im Infrastrukturbereich eingesetzt werden, bleiben die mit Galling verbundenen Herausforderungen ein häufiges Problem. Verbindungselemente, die während der Montage festfressen, können zu beschädigten Bauteilen, längeren Montagezeiten, Wartungsproblemen und kostspieligen Ausfallzeiten führen. Mit dem erweiterten Lubrinox Sortiment erhalten Ingenieure und Einkäufer Zugang zu einer größeren Auswahl der am häufigsten spezifizierten Edelstahl-Verbindungselemente und profitieren weiterhin von der bewährten Anti-Galling-Leistung, die Lubrinox in Europa immer beliebter macht.

Warum Lubrinox?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Edelstahl-Verbindungselementen, die während der Montage häufig zusätzlich geschmiert werden müssen, sind Lubrinox Verbindungselemente sofort einsatzbereit.

Wesentliche Vorteile:

  • Reduziertes Risiko von Galling und Kaltverschweißung
  • Schnellere und gleichmäßigere Montage
  • Keine zusätzlichen Schmierstoffe erforderlich
  • Saubere, trockene Montage ohne Verunreinigung
  • Geeignet für die Verwendung mit Schraubensicherungen
  • Lebensmittelkonforme Beschichtung
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit

Durch den Wegfall der manuellen Schmierung unterstützt Lubrinox Hersteller dabei, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Total Cost of Ownership durch geringere Montageabweichungen und niedrigere Betriebskosten zu reduzieren.

Viscon, Spezialist für den Bau von Maschinen zur Automatisierung von Prozessen in der Lebensmittelindustrie, ist ein perfektes Beispiel dafür. Durch die Umstellung ihrer Edelstahl-Verbindungselemente auf Lubrinox konnten der Installationsprozess verkürzt und eine zuverlässige Leistung sichergestellt werden. Entdecken Sie die vollständigen Vorteile, die Viscon erzielt hat.

Mehr Auswahl, gleiche bewährte Leistung

Mit mehr als 1.200 neuen Artikeln erhalten Kunden Zugang zu einer noch größeren Auswahl an Lubrinox Produkten in gängigen Normen und Abmessungen. Das erweiterte Sortiment unterstützt sowohl OEM-Produktionsumgebungen als auch Instandhaltungsanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Effizienz und einfache Montage entscheidend sind. Für Kunden, die maximalen Schutz gegen Galling suchen, empfiehlt Fabory weiterhin die Kombination von Lubrinox-beschichteten Schrauben mit Lubrinox-beschichteten Muttern, um eine optimale Anti-Seize-Leistung in der gesamten Verbindung zu erzielen.

Unterstützung einer zuverlässigen Produktion

Da Hersteller weiterhin darauf fokussiert sind, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Prozesseffizienz zu steigern, spielen Verbindungslösungen eine wichtigere Rolle denn je. Mit dem erweiterten Lubrinox Sortiment unterstützt Fabory seine Kunden dabei, Montageprozesse zu vereinfachen, Wartungsherausforderungen zu reduzieren und die langfristige Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen zu verbessern. Das komplette Lubrinox Sortiment ist ab sofort über den Webshop oder Ihren Fabory Ansprechpartner erhältlich.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.