Fabory Kunden erhalten jetzt eine schnelle Lieferung von Verbindungselementen
01-05-2024
Im Jahr 2024 erweiterte Fabory die Automatisierung in seinem Distributionszentrum in Tilburg, um die Bestandsauffüllung zu verbessern, die Flexibilität in Spitzenzeiten zu erhöhen und die internen Logistikprozesse effizienter zu gestalten.Die Investition war Teil des kontinuierlichen Fokus von Fabory auf die Verbesserung der Verfügbarkeit und Bewegung von Verbindungselementen innerhalb seines europäischen Distributionsnetzwerks. Zu diesem Zeitpunkt verfügte der Standort Tilburg über mehr als 100.000 lagerhaltige Artikel und diente als wichtiger Distributionspunkt für Kunden in mehreren europäischen Märkten.
Durch die Automatisierung eines größeren Teils des Großlagerbetriebs reduzierte Fabory die manuelle Handhabung, erhöhte die Lagereffizienz und verkürzte die Zeit, die für die Bestandsauffüllung innerhalb des Distributionszentrums erforderlich war.
Automatisierung des Fabory Lagers in Tilburg
Das automatisierte Großlager wurde so konzipiert, dass Produktbewegungen zwischen Wareneingang, Lagerung und Auftragsabwicklung schneller und besser planbar werden.
Anstatt vollständig auf manuelle Lagerprozesse angewiesen zu sein, übernimmt automatisierte Technik einen erheblichen Anteil der Palettenbewegungen in der gesamten Anlage. Dadurch können sich die Lagerteams auf Tätigkeiten konzentrieren, bei denen menschliche Expertise den größten Mehrwert bietet, während sich wiederholende Materialhandhabungsaufgaben automatisch ausgeführt werden.
Die Investition verschaffte Fabory außerdem mehr Flexibilität in Zeiten erhöhter Nachfrage. Automatisierte Geräte können Bestände weiterhin durch das Lager bewegen, ohne in gleichem Maße von manueller Handhabungskapazität abhängig zu sein, sodass der Betrieb effektiver auf wechselnde Arbeitslasten reagieren kann.Für Kunden war das Ziel einfach: die Effizienz bei der Versorgung mit Verbindungselementen zu verbessern und einen widerstandsfähigeren Logistikbetrieb zu schaffen.
Erfahren Sie mehr über das europäische Lager- und Distributionsnetzwerk von Fabory
28.000 Lagerplätze und automatisierte Handhabung
Als das automatisierte Großlager 2024 eingeführt wurde, bewegten drei MXX-Hochregalstapler Paletten über rund 28.000 Lagerplätze.
Die automatisierten Stapler bewegen sich durch das Hochregallager und platzieren Paletten an den dafür vorgesehenen Lagerplätzen, ohne dass ein Bediener jede Bewegung steuern muss.
Zusätzlich wurden vier automatisierte EXV-Hochhubwagen eingeführt, um Paletten zwischen Wareneingang, Lagerbereich und einem automatisierten Entstapelroboter zu transportieren.
Zusammen schufen diese Systeme einen stärker integrierten Materialfluss durch das Großlager.
Automatisierung sorgt außerdem für mehr Konsistenz bei der Lagerung und dem Transport von Produkten. Jede Palettenbewegung kann über den Lagerverwaltungsprozess gesteuert werden, wodurch die Transparenz über Lagerplätze verbessert und unnötige Bewegungen reduziert werden.
Das System wurde entwickelt, um sowohl Produktivität als auch Sicherheit zu unterstützen, indem klar kontrollierte Bereiche für automatisierte Geräte geschaffen werden, während Lagermitarbeiter ihre eigenen Tätigkeiten ausführen.
Bestandsauffüllung von Tagen auf Stunden reduziert
Eines der bedeutendsten Ergebnisse des Automatisierungsprojekts war die Verbesserung der internen Bestandsauffüllung.
Laut Fabory Logistics Director Joost Jansonius reduzierte das automatisierte Großlager die interne Wiederbeschaffungszeit von etwa ein bis zwei Tagen auf etwa zwei bis drei Stunden.
Diese Angabe bezieht sich auf die Bewegung und Auffüllung von Beständen innerhalb des Fabory Lagerbetriebs und nicht auf eine Lieferzusage an Kunden innerhalb von zwei bis drei Stunden.
Die Verkürzung der internen Auffüllzeit trägt dazu bei, dass Produkte effizienter durch das Distributionszentrum bewegt werden können. Schnellere interne Bestandsbewegungen können die Produktverfügbarkeit unterstützen und dem Lager helfen, schneller auf Nachfrageänderungen zu reagieren.
Dies zeigt auch, warum die Verbesserung der Logistik mehr als nur den Transport umfasst. Die Effizienz beim Wareneingang, bei der Lagerung, der Auffüllung und der Kommissionierung von Produkten kann die Gesamtleistung der Lieferkette beeinflussen.
Mehr Flexibilität, Sicherheit und Bestandskontrolle
Die Lagerautomatisierung sorgte außerdem für mehr Flexibilität in Spitzenzeiten.
Automatisierte Handhabungsgeräte können auch bei steigenden Volumina weiterarbeiten, wodurch die Notwendigkeit reduziert wird, manuelle Palettenbewegungen im gleichen Verhältnis wie die Nachfrage zu erhöhen. Dies schafft zusätzliche Kapazität und hilft Fabory gleichzeitig, einen planbaren Produktfluss durch die Anlage aufrechtzuerhalten.
Das Projekt unterstützte zudem eine sicherere Arbeitsumgebung, indem automatisierte Palettenbewegungen, wo immer möglich, von den Tätigkeiten der Lagermitarbeiter getrennt wurden.
Eine größere Transparenz der Bestandsbewegungen bietet einen weiteren wichtigen Vorteil. Automatisierte Prozesse erleichtern es, nachzuvollziehen, wo sich Produkte befinden und wann eine Auffüllung erforderlich ist.
Ähnliche Prinzipien sind auch für Kunden wichtig, die Verbindungselemente in ihren eigenen Produktionsumgebungen verwalten.
Die Bestandsmanagementlösungen von Fabory helfen Herstellern, die Auffüllung zu automatisieren, die Bestandstransparenz zu verbessern und den manuellen Aufwand bei der Verwaltung von C-Teilen zu reduzieren.
Faborys europäisches Distributionsnetzwerk
Tilburg bleibt ein wichtiger Bestandteil der umfassenderen europäischen Distributionsinfrastruktur von Fabory.
Fabory betreibt europäische Distributionsstandorte in Tilburg, Brno, Wednesbury und Seixal, die Kunden in verschiedenen Märkten unterstützen und zur Widerstandsfähigkeit des Versorgungsnetzwerks beitragen.
Der Standort Tilburg ist das größte und am stärksten automatisierte europäische Lager von Fabory. Die Investition in Automatisierung zeigt, wie Technologie die Bewegung und Verfügbarkeit von Verbindungselementen verbessern kann.
Kontinuierliche Investitionen in Logistik, Digitalisierung und Automatisierung unterstützen das übergeordnete Ziel von Fabory, die Versorgung von Industriekunden mit Verbindungselementen und zugehörigen C-Teilen effizienter zu gestalten.
Für aktuelle Lieferbedingungen, Lieferzeiten und marktspezifische Gebühren sollten Kunden stets die neuesten Bestell- und Lieferinformationen von Fabory beachten.
Das automatisierte Lager in Aktion
Das automatisierte Lager zeigt, wie Technik, Lagerverwaltungstechnologie und Logistikexpertise zusammenwirken können, um die interne Bestandsauffüllung und den Materialfluss zu verbessern.
Sehen Sie das automatisierte Lager in Tilburg in Aktion und erfahren Sie, wie Paletten in der gesamten Anlage transportiert, gelagert und aufgefüllt werden.