text.skipToContent text.skipToNavigation
Aufgrund eines weltweiten Ausfalls der Microsoft-Dienste können wir derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Wir empfehlen Ihnen, uns telefonisch zu kontaktieren oder Ihre Bestellung über unseren Webshop aufzugeben.
Anchor calculation software interface for structural fixings in concrete

Warum ETA und DoP bei der Auswahl von Ankern wichtig sind

Bei Verankerungsanwendungen geht es bei der Produktauswahl nicht nur um Abmessungen, Lastwerte oder die Montagemethode. Auch Dokumentation und Bewertungsstatus spielen eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass das gewählte Befestigungssystem für die Anwendung geeignet ist.

Zwei der wichtigsten Begriffe in diesem Bereich sind ETA und DoP. Sie werden häufig in technischen Abstimmungen, Projektspezifikationen und Konformitätsprüfungen genannt, bedeuten aber nicht dasselbe.

Im Stahlbau wird die Dokumentation zur Verankerung häufig benötigt, bevor das Produkt auf der Baustelle eintrifft. Fabory unterstützt Teams bei der Auswahl von Verankerungsprodukten mit der passenden Dokumentation und hilft so, Verzögerungen zwischen Spezifikation, Einkauf und Montage zu reduzieren.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein ausgewählter Anker durch die richtige Dokumentation abgedeckt ist, prüfen Sie dies vor der Bestellung und nicht erst nach der Montage.

Benötigen Sie Verankerungsdokumentation vor der Bestellung?

Wenden Sie sich an Fabory, wenn Sie Unterstützung bei Verankerungssystemen, der Verfügbarkeit von Dokumentation und dem richtigen Weg zu einer konformen Produktauswahl benötigen.

Unser Team kontaktieren

Warum Verankerungsdokumentation im Stahlbau wichtig ist

In Stahlbau- und Bauprojekten können falsche Annahmen zu Bewertungen oder fehlende Dokumentation zu unnötigen Verzögerungen, Unklarheiten und Konformitätsrisiken führen. Ein Produkt kann auf dem Papier geeignet erscheinen, ohne automatisch durch den richtigen technischen Nachweisweg für die Anwendung abgedeckt zu sein.

ETA und DoP sind wichtig, weil sie die Produktauswahl mit dokumentierter Leistung und erklärter Verwendung verbinden. Das ist nicht nur für Ingenieure und Planer relevant, sondern auch für Einkaufsteams, Qualitätsabteilungen und alle, die für Projektdossiers oder Übergabedokumentation verantwortlich sind.

Wer versteht, welche Funktion jedes Dokument erfüllt, reduziert Unsicherheiten und kann Entscheidungen von der Spezifikation über die Lieferung bis zur Montage zuverlässiger treffen.

Was ist eine ETA?

ETA steht für European Technical Assessment, also Europäische Technische Bewertung. Dieses Dokument bildet eine dokumentierte Grundlage für die Leistung eines Bauprodukts innerhalb eines definierten Anwendungsbereichs.

Bei Verankerungssystemen kann eine ETA wichtige Informationen zum Anwendungsbereich, zu Untergrundbedingungen, Leistungsmerkmalen und zur Grundlage enthalten, auf der das Produkt in Planung und Spezifikation verwendet werden kann.

Es handelt sich daher nicht um eine Marketingaussage oder ein einfaches Produktdatenblatt. Sie ist ein technischer Referenzpunkt, der Spezifikation, Leistungsbewertung und Konformitätsprüfung unterstützt.

Was ist eine DoP?

DoP steht für Declaration of Performance, also Leistungserklärung. Darin erklärt der Hersteller die Leistung des Produkts.

Bei Verankerungssystemen ist die DoP wichtig, weil sie Einblick in die erklärten Leistungen gibt, die mit dem Produkt verbunden sind. Sie ist eines der zentralen Dokumente, die Einkäufer, Ingenieure und QA-Teams bei Konformitätsprüfungen, Dokumentationspaketen oder Projektdossiers benötigen können.

Während die ETA den technischen Bewertungsrahmen liefert, kommuniziert die DoP die erklärte Leistung des spezifischen Produkts auf Grundlage dieses Rahmens.

ETA oder DoP: Was ist der Unterschied?

Diese Dokumente sind eng miteinander verbunden, erfüllen aber nicht denselben Zweck.

ETA

Technische Bewertung für die vorgesehene Verwendung

DoP

Vom Hersteller erklärte Produktleistung

Der Unterschied lässt sich am einfachsten so erklären: Die ETA liefert die technische Grundlage und den Geltungsbereich für die bewertete Verwendung des Produkts, während die DoP die Leistung angibt, die der Hersteller für dieses Produkt erklärt.

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass diese Dokumente austauschbar sind. Das sind sie nicht. Sie unterstützen unterschiedliche Teile des Konformitäts- und Spezifikationsprozesses.

Wie ETA und DoP bei Verankerungssystemen angewendet werden

Bei der Auswahl von Ankern für den Stahlbau sollte die ETA- und DoP-Dokumentation anhand der tatsächlichen Anwendung geprüft werden. Dazu können der Ankertyp, der Untergrund, der Lastfall, die Verankerungstiefe, Randabstände, die Verwendung in gerissenem oder ungerissenem Beton sowie die erforderliche Projektdokumentation gehören.

Ein mechanischer Anker kann über eine ETA für die Verwendung in gerissenem Beton verfügen. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass jede Größe, jeder Lastfall, jede Verankerungstiefe oder jede Untergrundbedingung abgedeckt ist. Das Projektteam sollte prüfen, ob der ETA-Geltungsbereich, die DoP und die Montagemethode zur vorgesehenen Anwendung passen.

Ein Produkt kann aufgrund seiner Größe oder seines Lastwerts geeignet erscheinen, doch die zugehörigen Dokumente müssen zur vorgesehenen Verwendung passen. Eine frühzeitige Prüfung hilft Ingenieuren, Einkäufern und QA-Teams, das Risiko von Spezifikationsproblemen, fehlender Dokumentation oder Verzögerungen bei der Projektübergabe zu reduzieren.

ETA und DoP auf einen Blick

Wann sollte die ETA geprüft werden?

Die ETA sollte Teil der Prüfung sein, wenn die Anwendung von einer bewerteten Verwendung, einem technischen Geltungsbereich oder der Produkteignung für eine konkrete Verankerungssituation abhängt.

  • Die Planung hängt von einer bewerteten Ankerverwendung ab
  • Untergrund und Lasten erfordern eine technische Bestätigung
  • Das Produkt muss zur Projektspezifikation und zum Anwendungsbereich passen
  • Technische und Konformitätsteams benötigen eine belastbare Grundlage für die Auswahl

Wann sollte die DoP geprüft werden?

Die DoP ist besonders wichtig, wenn das Projekt erklärte Leistungsinformationen im Rahmen des Einkaufs, der Dokumentationsprüfung oder der Vorbereitung der Übergabe erfordert.

  • Das Projektdossier erfordert Leistungserklärungen
  • QA-Teams benötigen Nachweise zur Produktleistungserklärung
  • Einkaufsteams prüfen die Produktdokumentation vor der Lieferung
  • Übergabebereitschaft und Rückverfolgbarkeit sind für das Projekt wichtig

Was Einkäufer, Ingenieure und QA-Teams prüfen sollten

Vor der Bestellung von Verankerungssystemen sollten Anwendungsbereich, Weg der erklärten Leistung, Dokumentenverfügbarkeit, Montagebezug und Anforderungen an das Projektdossier geprüft werden.

1

Ist das Produkt für die vorgesehene Anwendung abgedeckt?

Das Projektteam sollte prüfen, ob das Verankerungssystem dem technischen Geltungsbereich entspricht, der für die Anwendung erforderlich ist.

2

Sind ETA und DoP verfügbar?

Die Verfügbarkeit der richtigen Dokumentation ist wichtig für die technische Prüfung, Einkaufssicherheit und Projektdossiers.

3

Passen die Dokumente zum gelieferten Produkt?

Projektteams sollten vermeiden, sich auf allgemeine Dokumente zu stützen, die nicht eindeutig zum ausgewählten Verankerungssystem gehören.

4

Entspricht die Montage der vorgesehenen Verwendung?

Die Leistung eines Ankers hängt von der Anwendung und einer Montageroute ab, die mit der dokumentierten Grundlage des Produkts übereinstimmt.

5

Welche Dokumentation gehört in das Projektdossier?

Bei vielen Projekten verlangen Konformitätsunterlagen, Übergabedossiers und QA-Dokumentation mehr als nur eine Produktnummer.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Dokumentationsprobleme entstehen häufig, wenn Teams davon ausgehen, dass Bewertung, Erklärung und Produkteignung alle durch dasselbe Dokument abgedeckt sind.

Annehmen, dass ETA und DoP identisch sind

Sie sind miteinander verbunden, erfüllen aber unterschiedliche Funktionen. Die eine unterstützt die technische Bewertungsgrundlage, die andere nennt die erklärte Leistung.

Nur auf allgemeine Produktinformationen vertrauen

Ein einfaches Produktdatenblatt liefert möglicherweise nicht die technischen und erklärungsbezogenen Informationen, die für eine Prüfung auf Projektebene erforderlich sind.

Nicht prüfen, ob die Dokumente zur Anwendung passen

Ein Dokument kann vorhanden sein, doch das bedeutet nicht automatisch, dass es die erforderliche Anwendung oder den exakt gelieferten Produktweg abdeckt.

Anforderungen an das Projektdossier übersehen

Fehlende Dokumentation kann später Verzögerungen verursachen, insbesondere wenn Einkauf, QA oder Übergabeteams Nachweise benötigen, die früher im Prozess nicht gesammelt wurden.

Wie Fabory unterstützen kann

Fabory kann Kunden bei der Auswahl von Verankerungsprodukten, der Verfügbarkeit von Dokumentation und der Lieferkontinuität unterstützen. So können Projektteams das bestellte Produkt besser mit den Informationen verknüpfen, die für Spezifikation, Einkauf, QA-Prüfung und Übergabedokumentation erforderlich sind.

Auswahl von Verankerungsprodukten

Unterstützung bei der Auswahl von Produkten, die zur vorgesehenen Verankerungsanwendung passen.

Verfügbarkeit von Dokumentation

Hilfe beim Finden der Dokumentation, die für Prüfung, Einkauf und Übergabedossiers benötigt wird.

Lieferkontinuität

Produktverfügbarkeit und kontinuierliche Lieferung, um unnötige Projektverzögerungen zu reduzieren.

Projektbereitschaft

Ein vollständigerer Weg von der Produktauswahl bis zur passenden Projektdokumentation.

Benötigen Sie Hilfe bei der Prüfung von ETA- oder DoP-Dokumentation?

Fabory unterstützt Sie bei der Produktauswahl, Dokumentenverfügbarkeit und Lieferkontinuität für Stahlbauprojekte. Kontaktieren Sie unser Team vor der Bestellung, um Dokumentationslücken, Spezifikationsfragen oder Projektverzögerungen zu vermeiden.

Unterstützung zu ETA und DoP erhalten
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.