Sicherung – ein Thema, das immer aktuell bleibt
Bei der Sicherung geht es darum, sichere Verbindungen herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Beim Verbinden mehrerer Bauteile stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, beispielsweise Schweißen, Kleben und natürlich Schraubverbindungen. Gewindeverbindungen bieten zahlreiche Vorteile. Für viele Anwendungen lassen sie sich vergleichsweise einfach berechnen, nehmen sowohl Axial- als auch Scherkräfte auf und können schnell montiert werden – meist ohne aufwendige Ausrüstung.
Ausreichende Vorspannkraft ist entscheidend
Für eine zuverlässige Gewindeverbindung ist es wichtig, Konstruktion und Montage die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen. Achtzig Prozent aller Schraubenbrüche in Maschinen oder Konstruktionen werden durch eine unzureichende Vorspannkraft verursacht. Manchmal wird bereits bei der Montage nicht genügend Vorspannkraft aufgebracht, häufiger geht die ursprünglich vorhandene Vorspannkraft jedoch im Laufe der Zeit ganz oder teilweise verloren. Dadurch werden die dynamischen Belastungen direkt auf die Schrauben übertragen, was zum Bruch führt. Das Versagen von Verbindungen kann schwerwiegende Folgen haben: Stillstand von Maschinen oder ganzen Produktionsprozessen, Schäden an Fahrzeugen und sogar Unfälle. Das gilt es selbstverständlich zu vermeiden.