text.skipToContent text.skipToNavigation
Vekoma

Vekoma Rides mit Hauptsitz in Vlodrop in den Niederlanden entwickelt und produziert Achterbahnen und Attraktionen. Nach der Erweiterung seines Ersatzteillagers in den Niederlanden suchte Vekoma nach einer effizienteren Möglichkeit, die von seinen Teams benötigten Verbindungselemente und Komponenten zu verwalten.

Ziel war es, den Zeitaufwand für Bestandskontrollen und die manuelle Erstellung von Nachschubbestellungen zu reduzieren und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Verbindungselementen zu verbessern. Vekoma entschied sich für Fabory Logic RFID, um den Nachschubprozess zu automatisieren.

Ergebnisse auf einen Blick

Automatisierter Nachschub

RFID löst den Nachschubprozess automatisch aus, wenn ein leerer Behälter auf das dafür vorgesehene RFID-Regal zurückgestellt wird.

Weniger manuelle Bestandskontrollen

Das Einkaufsteam von Vekoma benötigt weniger Zeit für die Bestandskontrolle und die manuelle Erstellung von Nachschubbestellungen.

Verbesserte Verfügbarkeit von Verbindungselementen

Der automatisierte Nachschub trägt dazu bei, das Risiko von Engpässen bei Verbindungselementen im Ersatzteillager zu reduzieren.

Die Herausforderung: Nachschub von Verbindungselementen effizient verwalten

Vekoma ist in einer Branche mit hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen tätig. Im Ersatzteilgeschäft ist die Verfügbarkeit der benötigten Verbindungselemente ein wichtiger Faktor für einen effizienten täglichen Betrieb.

Mit der Erweiterung des Lagers erforderte die manuelle Überwachung der Bestände und die Erstellung von Nachschubbestellungen zusätzlichen Zeitaufwand für das Einkaufsteam. Vekoma suchte daher nach einer Lösung, die diesen Prozess vereinfachen und das Risiko von Engpässen und dringenden Bestellungen reduzieren konnte.

Die Lösung: Fabory Logic RFID

Vekoma führte Fabory Logic RFID ein, um den Nachschub von Verbindungselementen zu automatisieren. Statt auf wiederholte manuelle Bestandskontrollen angewiesen zu sein, wird ein leerer Behälter auf ein dafür vorgesehenes RFID-Regal zurückgestellt. Dort registriert das System den Nachschubbedarf und leitet den nächsten Schritt im Versorgungsprozess ein.

Dadurch entsteht ein strukturierterer Ablauf zwischen dem Verbrauch und der Nachversorgung von Verbindungselementen, wodurch der Aufwand für routinemäßige Bestandsverwaltung im Einkaufsteam von Vekoma reduziert wird.

Fabory Logic RFID-Nachschubregale mit gekennzeichneten Behältern für Verbindungselemente und Rückgabebereich für leere Behälter bei Vekoma

So funktioniert der RFID-Nachschub

1. Verbindungselemente werden entnommen

Die Teams von Vekoma entnehmen im Rahmen ihrer normalen Tätigkeiten die benötigten Verbindungselemente aus dem verwalteten Bestand.

2. Leerer Behälter wird zurückgestellt

Wenn ein Behälter leer ist, wird er auf das dafür vorgesehene RFID-Nachschubregal gestellt.

3. Nachschub wird ausgelöst

Das RFID-System registriert den Behälter und löst den Nachschub aus, ohne dass Vekoma manuell eine Bestandsbestellung erstellen muss.

4. Der Bestand wird aufgefüllt

Fabory liefert die benötigten Verbindungselemente nach, um eine angemessene Bestandsverfügbarkeit zu unterstützen.

Weniger manuelle Bestandsverwaltung

Durch die Automatisierung des Nachschubauslösers reduziert sich der Zeitaufwand, den Vekoma für die Kontrolle des Bestands an Verbindungselementen und die Vorbereitung routinemäßiger Nachschubbestellungen aufbringen muss.

Gleichzeitig wird der operative Druck durch unerwartete Engpässe und dringende Bestellungen reduziert. Für Vekoma bedeutet dies einen einfacheren Bestandsprozess und eine verbesserte Verfügbarkeit von Verbindungselementen.

„Die RFID-Lösung von Fabory ist ein Volltreffer. Sie spart uns viel Zeit und garantiert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen.“

Ronald Haex, Einkäufer, Vekoma Rides

Ein einfacherer Ansatz für den Nachschub von Verbindungselementen

Der Einsatz von Fabory Logic RFID bei Vekoma zeigt, wie automatisierter Nachschub die routinemäßige Bestandsverwaltung reduzieren und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Verbindungselementen unterstützen kann.

Durch die direkte Verknüpfung des Nachschubbedarfs mit dem Versorgungsprozess kann das Einkaufsteam von Vekoma weniger Zeit für die Überwachung des laufenden Bestands an Verbindungselementen aufwenden und sich stärker auf andere Einkaufsaktivitäten konzentrieren.

Fabory Logic RFID

Möchten Sie den Nachschub Ihrer Verbindungselemente automatisieren?

Sprechen Sie mit Fabory darüber, wie RFID-Bestandsmanagement manuelle Bestandskontrollen reduzieren und den Nachschub von Verbindungselementen vereinfachen kann.

Fabory kontaktieren
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.