text.skipToContent text.skipToNavigation
NS train inside a railway maintenance workshop

NS, der niederländische nationale Eisenbahnbetreiber, bezieht seit den 1960er-Jahren Verbindungselemente von Fabory; die Kundenbeziehung besteht seit 1968. Heute unterstützt Fabory die Instandhaltungsaktivitäten von NS mit einer gemanagten Versorgungslösung, die Verbindungselemente sowie ein breiteres Sortiment an Instandhaltungsprodukten umfasst.

Jede Woche liefert und ergänzt Fabory rund 15.000 verschiedene Artikel von mehr als 100 Lieferanten. Durch die Kombination dieses umfangreichen Sortiments mit dem Bestandsmanagement von Fabory Logic kann sich NS stärker auf die Instandhaltung der Züge konzentrieren, anstatt routinemäßig Tausende von Lagerartikeln zu verwalten.

Ergebnisse auf einen Blick

15.000 verschiedene Artikel

Jede Woche wird ein breites Sortiment an Instandhaltungsartikeln für NS geliefert und aufgefüllt.

Mehr als 100 Lieferanten

Produkte von mehr als 100 Lieferanten werden über Fabory in einer einzigen gemanagten Versorgungslösung gebündelt.

Kunde seit 1968

Die langjährige Beziehung zwischen NS und Fabory besteht seit mehr als fünf Jahrzehnten.

Die Herausforderung: Tausende von Instandhaltungsartikeln verwalten

NS führt an mehreren Standorten in den Niederlanden technische Instandhaltungs-, Service- und Überholungsarbeiten durch. Für diese Aktivitäten muss eine große Auswahl an Verbindungselementen und anderen vergleichsweise geringwertigen Instandhaltungsprodukten verfügbar sein, wenn die Techniker sie benötigen.

Die interne Verwaltung Tausender einzelner Artikel würde erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern. Besonders relevant ist diese Herausforderung bei Verbindungselementen für anspruchsvolle Bahnanwendungen, bei denen eine korrekte Produktidentifikation, technische Anforderungen und Rückverfolgbarkeit eine wichtige Rolle spielen können.

NS suchte daher nach einer Versorgungslösung, die die Produktverfügbarkeit unterstützt, ohne dass die eigenen Teams die routinemäßige Bestandsauffüllung aktiv verwalten müssen.

Die Lösung: gemanagtes Bestandsmanagement mit Fabory Logic

NS nutzt Fabory Logic, um einen großen Teil seines Instandhaltungsbestands zu verwalten. Die Lösung umfasst ein Zwei-Behälter-Nachfüllsystem mit Z-Bin-Kennzeichnung, unterstützt durch Merchandising und Bestandsmanagement von Fabory.

Das gelieferte Sortiment geht über Standard-Verbindungselemente hinaus und umfasst unter anderem Sicherheitsprodukte, Werkzeuge, Druckluftkupplungen, elektrische Komponenten, Fette und Schmierstoffe. Fabory bündelt Produkte von mehr als 100 Lieferanten, bevor diese für die Instandhaltungsaktivitäten von NS bereitgestellt werden.

NS nutzt außerdem die Kitting-Services von Fabory, wenn Komponenten für bestimmte Instandhaltungsanforderungen zu Sets zusammengestellt werden müssen.

So funktioniert das Zwei-Behälter-Nachfüllsystem

1. Zwei Behälter pro Artikel

Zwei gekennzeichnete Behälter werden hintereinander am vorgesehenen Lagerplatz positioniert.

2. Der erste Behälter wird verbraucht

Wenn ein Behälter leer ist oder entfernt wird, dient der zweite Behälter als Arbeitsbestand, während die Nachfüllung organisiert wird.

3. Fabory scannt den Lagerplatz

Ein Fabory-Merchandiser scannt den Artikelcode an den Standorten, an denen ein Behälter leer ist oder fehlt.

4. Der Bestand wird aufgefüllt

Fabory bestellt den Ersatzbestand und bringt ihn beim nächsten Nachfüllbesuch wieder an den entsprechenden Lagerplatz.

Bestandsmengen auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs

Der Prozess beginnt mit dem erwarteten Bedarf, einschließlich des voraussichtlichen wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Verbrauchs. Fabory nutzt diese Informationen, um für jedes Produkt und jeden Standort geeignete Bestandsmengen festzulegen.

Sobald das System in Betrieb ist, kann der tatsächliche Verbrauch mit der ursprünglichen Prognose verglichen werden. Ändert sich der Bedarf, kann Fabory Anpassungen der vor Ort gehaltenen Bestände empfehlen und so den Lagerbestand besser an die betrieblichen Anforderungen anpassen.

„Wir möchten uns keine Gedanken über die Verfügbarkeit von Artikeln machen müssen. Wir verfolgen die Bestandsverwaltung nicht aktiv selbst, das übernimmt Fabory für uns.“

Casper Verboord, Vertragsmanager, NS

Konsolidierung von mehr als 100 Lieferanten

Die Herausforderung des Bestandsmanagements geht über das physische Auffüllen der Behälter hinaus. NS profitiert außerdem davon, dass Produkte von mehr als 100 vorgelagerten Lieferanten über Fabory gebündelt werden.

Dadurch reduziert sich die Anzahl der einzelnen Lieferantenbeziehungen, Liefervereinbarungen und Beschaffungsprozesse, die NS für diese Instandhaltungsprodukte verwalten muss. Fabory koordiniert die Lieferkette und liefert das benötigte Sortiment an die vereinbarten NS-Standorte.

Klare Produktidentifikation mit Z-Bin-Kennzeichnung

Das Zwei-Behälter-System wird durch Z-Bin-Etiketten unterstützt, die dabei helfen, jedes Produkt und den vorgesehenen Lagerplatz eindeutig zu identifizieren. Die Produktinformationen können die Artikelidentität, die Herkunft aus dem Lager, den Behälterstandort, vereinbarte Mindest- und Höchstmengen sowie Verpackungsspezifikationen umfassen.

Diese strukturierte Identifikation unterstützt eine präzise Nachfüllung und bietet NS und Fabory eine einheitliche Referenz für Produkte, die im Instandhaltungsumfeld eingesetzt werden.

Technische Unterstützung für Bahnanwendungen

Viele der von NS verwendeten Verbindungselemente kommen in Anwendungen mit anspruchsvollen technischen Anforderungen zum Einsatz. Die Technik- und Qualitätsspezialisten von Fabory arbeiten daher gemeinsam mit den NS-Ansprechpartnern an Befestigungsanwendungen, Produktinformationen und relevanten Anforderungen der Bahnindustrie.

Produktdaten und Rückverfolgbarkeit helfen NS dabei zu überprüfen, ob die gelieferten Verbindungselemente den erforderlichen Spezifikationen für die jeweiligen Anwendungen entsprechen.

Damit sich NS auf die Instandhaltung der Züge konzentrieren kann

Ziel der gemanagten Bestandslösung ist es, die routinemäßige Bestandsverwaltung von den Instandhaltungsteams von NS zu übernehmen. Fabory steuert die Nachfüllung, überprüft den Verbrauch und koordiniert die breitere Lieferantenbasis, während sich NS auf die Wartung und Instandhaltung der Züge konzentrieren kann.

Die Zusammenarbeit zeigt, wie Bestandsmanagement über die reine Produktversorgung hinausgehen kann, indem Nachfüllung, Lieferantenkonsolidierung, Produktidentifikation, technische Unterstützung und Kitting in einer strukturierten Gesamtlösung kombiniert werden.

Fabory Logic NS-Fallstudie mit NS-Zügen in einer Instandhaltungswerkstatt
NS-Kundenfall

Laden Sie die vollständige NS-Fallstudie herunter

Erfahren Sie mehr darüber, wie Fabory Tausende von Instandhaltungsartikeln für NS mit Fabory Logic, dem Zwei-Behälter-Nachfüllsystem, Z-Bin-Kennzeichnung und Lieferantenkonsolidierung verwaltet.

Kundenfall herunterladen
Fabory Logic

Möchten Sie das Bestandsmanagement von Verbindungselementen und C-Teilen vereinfachen?

Sprechen Sie mit Fabory über eine gemanagte Bestandslösung, die auf Ihre Produkte, Ihren Verbrauch und Ihre Produktions- oder Instandhaltungsanforderungen zugeschnitten ist.

Fabory kontaktieren

Masters in Fasteners

Durch Produktwissen, Berechnungen und Tests stellen wir sicher, dass spezielle Verbindungselemente korrekt ausgelegt und eingesetzt werden. Unser Sortiment von 120.000 Verbindungselementen in allen Ausführungen, Größen und Materialien erfordert ein effizientes Bestandsmanagement, auf das Sie sich verlassen können. Die RFID-Anwendung ist eine der smarten Lösungen, die Fabory Logic Ihnen bietet. Jede Lösung unterstützt Ihr Bestandsmanagement auf wertvolle Weise. Das schafft Peace of Mind – damit sich Ihre Mitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.