Meggson mit Sitz in Ede in den Niederlanden entwickelt und produziert Maschinen für die internationale Eierindustrie und fertigt jährlich rund 125 Maschinen zur Eierverarbeitung. Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern, Bolzen und Unterlegscheiben werden bei der Montage der Maschinen eingesetzt, wodurch die regelmäßige Nachbestückung ein wichtiger Bestandteil des Produktionsablaufs ist.
Produktionsleiter Aart van Ginkel ist für die Verwaltung dieses Bestands an Verbindungselementen verantwortlich. Meggson nutzte zuvor einen separaten Barcodescanner, wechselte jedoch zu FastScan in der Fabory App, um einen einfacheren, smartphonebasierten Nachbestellprozess zu schaffen.
Ergebnisse auf einen Blick
100 Artikel
Meggson verwaltet einhundert Verbindungselemente innerhalb seines scanbasierten Nachbestellsystems.
200 Barcode-Etiketten
Jeder Artikel verfügt über zwei Barcode-Etiketten zur Unterstützung des Zwei-Behälter-Nachfüllsystems von Meggson.
Wöchentliche Bestellung
Aart füllt den Bestand an Verbindungselementen in der Regel einmal pro Woche und manchmal auch häufiger auf.
Die Herausforderung: ein Scanner, der nicht zum Arbeitsablauf passte
Als Aart zu Meggson kam, nutzte die Produktionsabteilung einen Opticon-Barcodescanner zur Unterstützung der Bestellung von Verbindungselementen. In der Praxis konnten nicht alle Barcodes erfolgreich gescannt werden und die Übertragung der gescannten Produkte in den Warenkorb verlief nicht immer reibungslos.
Meggson benötigte einen einfacheren Prozess, mit dem sich leichter erkennen lässt, welche Verbindungselemente nachbestellt werden müssen, und mit dem sich die nächste Bestellung ohne einen separaten Handscanner zusammenstellen lässt.
Eine weitere Herausforderung war die fehlende Übersicht. Meggson lagerte zuvor verschiedene Verbindungselemente gemeinsam in einem Schrank, wodurch schwer erkennbar war, welche Artikel am häufigsten verwendet wurden oder welche nachgefüllt werden mussten.
Die Lösung: FastScan in der Fabory App
Anstatt den separaten Scanner zu ersetzen, stellte Fabory Aart die FastScan-Funktion in der Fabory App vor. Damit kann er sein Smartphone verwenden, um den Barcode eines leeren Behälters mit Verbindungselementen zu scannen.
Fabory druckte die Barcodes für jeden der einhundert Artikel von Meggson zweimal aus und brachte sie an den Behältern des Zwei-Behälter-Systems an. Dadurch entstanden insgesamt zweihundert Barcode-Etiketten und jeder verwaltete Artikel erhielt einen klar definierten Platz im Nachbestellprozess.
Wenn ein Behälter leer ist, scannt Aart dessen Barcode mit seinem Smartphone. Der benötigte Artikel kann anschließend dem Fabory-Warenkorb hinzugefügt und für die nächste Bestellung vorbereitet werden.
So füllt Meggson Verbindungselemente nach
1. Zwei Behälter pro Artikel
Die Verbindungselemente werden in zwei Behältern organisiert, wodurch Meggson für jeden verwalteten Artikel eine klare visuelle Struktur erhält.
2. Ein Behälter wird leer
Wenn der erste Behälter leer ist, bleibt der zweite Behälter verfügbar, während der Artikel für die Nachfüllung vorbereitet wird.
3. Mit FastScan scannen
Aart scannt den Barcode am leeren Behälter mit der Fabory App auf seinem Smartphone.
4. Prüfen und bestellen
Die gescannten Produkte werden dem Fabory-Warenkorb hinzugefügt, wo Aart die Bestellung prüfen und abschließen kann.
Bessere Übersicht über die Nachfüllung von Verbindungselementen
Die Zwei-Behälter-Struktur erleichtert es Aart zu erkennen, welche Artikel Aufmerksamkeit benötigen. Wenn ein Behälter leer ist, dient der Barcode als klares Signal für die Nachfüllung, anstatt sich darauf verlassen zu müssen, dass jemand daran denkt, das Produkt nachzubestellen.
Dadurch erhält Meggson einen strukturierteren Überblick über den regelmäßigen Bedarf an Verbindungselementen und das Risiko wird reduziert, dass ein leerer Behälter bei der Vorbereitung der nächsten Bestellung übersehen wird.
„Wenn es über das Smartphone funktioniert, bin ich dafür.“
Aart van Ginkel, Produktionsleiter, Meggson
Vom Scannen mit dem Smartphone zur Bestellung am Computer
Mit FastScan muss Aart nicht jeden Schritt des Prozesses auf seinem Smartphone abschließen. Nachdem er die benötigten Barcodes gescannt hat, sendet er die Artikel an den Fabory-Warenkorb und schließt die Bestellung bevorzugt an seinem Computer ab.
So erhält Meggson eine praktische Kombination: schnelles Barcode-Scannen direkt an den Lagerbehältern und einen größeren Bildschirm zur Prüfung der endgültigen Bestellung vor dem Absenden.
Ein einfacherer Ansatz für die regelmäßige Bestellung von Verbindungselementen
Aart gibt in der Regel einmal pro Woche eine neue Bestellung für Verbindungselemente auf, manchmal auch häufiger. Die Kombination aus Zwei-Behälter-Lagerplätzen, Barcode-Etiketten und FastScan bietet Meggson einen unkomplizierten Prozess zur Identifikation und Bestellung der bei der Maschinenmontage verwendeten Verbindungselemente.
Anstatt das Bestandsmanagement vollständig zu automatisieren, bleibt die Nachfüllung bei Meggson, während der Prozess strukturierter und einfacher zu verwalten ist – mit einem Gerät, das Aart ohnehin bereits bei sich trägt.
|
Fabory FastScan
Möchten Sie die Nachfüllung von Verbindungselementen vereinfachen?Entdecken Sie, wie FastScan in der Fabory App Ihnen dabei helfen kann, Produkte zu scannen, Nachbestellungen zusammenzustellen und den Bestand an Verbindungselementen direkt über Ihr Smartphone zu verwalten. FastScan entdecken |