Bei Life & Mobility in Doetinchem sind Effizienz, Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit wichtige Bestandteile der Produktionsumgebung. Das Unternehmen entwickelt innovative Rollstühle und Elektromobile und hat elf Regaleinheiten mit Zweibehältersystem in Kombination mit einer Fabory Logic RFID Dropbox eingeführt, um das Bestandsmanagement in der Produktion zu unterstützen.
Die Installation umfasst inzwischen mehr als zwölf Meter Regale mit Zweibehältersystem. Wenn der erste Behälter leer ist, legt der Bediener ihn in die RFID Dropbox. Das System registriert den Verbrauch automatisch und löst die Nachversorgung aus, während die Produktion mit dem zweiten Behälter weiterlaufen kann.
Ergebnisse auf einen Blick
11
Regaleinheiten mit Zweibehältersystem in der Produktion von Life & Mobility installiert.
12+ Meter
Regale mit Zweibehältersystem zur Unterstützung des Bestandsmanagements in der Produktion.
Automatisch
Verbrauchserfassung und Nachversorgung werden über die RFID Dropbox ausgelöst.
Bestandsmanagement in der Produktion vereinfachen
Life & Mobility entschied sich für eine Kombination aus Regalen mit Zweibehältersystem und RFID-Technologie zur Unterstützung des Produktionsprozesses. Das System ist so ausgelegt, dass ein zweiter Behälter verfügbar bleibt, sobald der erste leer ist.
Dadurch müssen Mitarbeitende keine manuelle Bestellung erstellen, wenn ein Behälter nachgefüllt werden muss. Stattdessen registriert die Rückgabe des leeren Behälters über die RFID Dropbox den Verbrauch und startet automatisch den Nachversorgungsprozess.
Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Verfügbarkeit gelagerter Artikel sicherzustellen und gleichzeitig den manuellen Aufwand bei der Nachversorgung zu reduzieren.
So funktioniert der RFID-Prozess mit Zweibehältersystem
|
|
|
|
Zeitersparnis und bessere Bestandsverfügbarkeit
Life & Mobility nennt drei klare Ergebnisse des neuen Systems: Zeitersparnis in der Produktion, Vermeidung von Fehlbeständen und einen sauberen, gut organisierten Arbeitsplatz.
Die Kombination aus Zweibehälterregalen und RFID-gesteuerter Nachversorgung macht eine manuelle Bestellung überflüssig, wenn ein leerer Behälter zurückgegeben wird. Der zweite Behälter bleibt für die Produktion verfügbar, während der Nachversorgungsprozess läuft.
“Mit dem neuen System sparen wir Zeit, vermeiden Fehlbestände und sorgen für eine professionell wirkende Werkstatt.”
Bastiaan van der Post
Taktischer Einkäufer, Life & Mobility
Eine saubere und professionelle Produktionsumgebung
Bei der Installation wurden sowohl Funktionalität als auch Erscheinungsbild berücksichtigt. Die Regaleinheiten sind mit dem Life & Mobility-Logo versehen und fügen sich dadurch in eine professionelle und gut organisierte Arbeitsumgebung ein.
Ein Team von Fabory-Merchandisern führte die Installation gemeinsam mit Solution Engineer Raymond van Dongen durch. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam von Life & Mobility konnten Störungen auf ein Minimum reduziert werden, sodass die Produktion während der Installation weiterlief.
Das Ergebnis: weniger manuelle Bestellungen und bessere Bestandsverfügbarkeit
Die elf Regaleinheiten und die RFID Dropbox bieten Life & Mobility eine strukturierte Möglichkeit, die Nachversorgung über mehr als zwölf Meter Zweibehälterregale zu steuern.
Wenn ein Behälter leer ist, registriert die Rückgabe über die RFID Dropbox automatisch den Verbrauch und startet die Nachversorgung. Mitarbeitende können mit dem zweiten Behälter weiterarbeiten, anstatt eine manuelle Bestellung anzulegen.
Für Life & Mobility entsteht damit ein System, das Produktionszeit spart, Fehlbestände vermeiden hilft und einen sauberen, gut organisierten Arbeitsplatz unterstützt.
|
Automatisierte Bestandsnachversorgung Kann Fabory Logic RFID Ihr Bestandsmanagement vereinfachen?Fabory Logic RFID kann zurückgegebene Behälter automatisch registrieren und die Nachversorgung auslösen, wodurch der manuelle Aufwand beim Bestandsmanagement reduziert wird.
|