text.skipToContent text.skipToNavigation
Ganz Electric Header

Im Jahr 2022 begann Ganz Transformers and Electric Rotating Machines mit der Suche nach einem neuen Lieferanten für Verbindungselemente. Nachdem die benötigten Artikel definiert worden waren, implementierte Fabory Fabory Logic an vier Ganz-Standorten und richtete einen Bestand von 30 Spezialartikeln und 180 Standardartikeln ein, der seitdem von Fabory verwaltet wird.

Fabory verwaltet den Bestand dieser kleinen Verbindungselemente mithilfe einer Kombination aus Einbehälter- und Zweibehältersystemen. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand, den die Mitarbeiter von Ganz Electric für die Verwaltung von C-Teilen aufbringen müssen.

Ergebnisse auf einen Blick

4

Ganz-Standorte, die durch die Fabory Logic-Lösung für das Bestandsmanagement unterstützt werden.

210 Artikel

30 Spezialartikel und 180 Standardartikel, die innerhalb des Fabory Logic-Systems verwaltet werden.

1 Behälter + 2 Behälter

Bestandsmethoden für reguläre Verbrauchsartikel und ausgewählte kritische Verbindungselemente.

Fabory Logic Bestandsmanagement für Verbindungselemente bei Ganz Electric

Die Herausforderung: Verbindungselemente an mehreren Standorten verfügbar halten

Ganz Electric produziert Transformatoren, Stahlkonstruktionen, Motoren und Generatoren für die Energieerzeugung und -verteilung. Diese Produkte verfügen über zahlreiche Befestigungspunkte, wodurch die Verfügbarkeit der richtigen Schrauben, Muttern und anderen Verbindungselemente in der Montage wichtig ist.

Ganz Electric verfügt zudem über eine eigene Engineering-Abteilung und kann Konstruktionsänderungen schnell umsetzen. Deshalb ist es wichtig, dass die benötigten Komponenten genau dann verfügbar sind, wenn sie in der Produktion benötigt werden.

Ein effizientes Management dieser kleinen C-Teile unterstützt daher den täglichen Produktionsprozess.

Fabory Logic an vier Ganz-Standorten

Fabory hat Fabory Logic an vier Ganz-Standorten eingeführt. Die Lösung umfasst 30 Spezialartikel und 180 Standardartikel.

Fabory übernimmt das Bestandsmanagement dieser kleinen Verbindungselemente und setzt dabei Einbehälter- und Zweibehältersysteme als Teil des Nachversorgungsprozesses ein.

Einbehälter-Nachversorgung für reguläre Verbrauchsartikel

Reguläre Verbrauchsartikel werden mithilfe eines Einbehältersystems verwaltet. Jeder Artikel verfügt über einen eigenen Behälter, der regelmäßig von einem Fabory-Merchandiser überprüft und bei Bedarf aufgefüllt wird.

Ein Fabory-Merchandiser besucht die Standorte wöchentlich, scannt die Behälter und füllt leere Behälter auf oder ersetzt sie. Dadurch müssen die Mitarbeiter von Ganz Electric diese C-Teile seltener selbst verwalten und bestellen.

Zweibehälter-Management für kritische Verbindungselemente

Ausgewählte kritische Verbindungselemente werden mithilfe eines Zweibehältersystems verwaltet. Jeder Artikel wird in zwei Behältern gelagert, wodurch ein Puffer zwischen Verbrauch und Nachversorgung entsteht.

Sobald der erste Behälter leer ist, dient dies als Signal, automatisch eine neue Bestellung auszulösen. Die Produktion kann anschließend auf den zweiten Behälter umstellen, der als Puffer dient, bis der neue Bestand eintrifft.

Dieser Zweibehälteransatz, auch als Kanban-System bekannt, hilft Ganz Electric dabei, den erforderlichen Bestand kritischer Verbindungselemente aufrechtzuerhalten.

Bestandsmanagement mit Einbehälter- und Zweibehältersystem

Reguläre Verbrauchsartikel

Einbehältersystem

Ein einzelner Behälter wird beim wöchentlichen Besuch des Fabory-Merchandisers überprüft und bei Bedarf aufgefüllt.

Kritische Verbindungselemente

Zweibehältersystem

Ein leerer erster Behälter löst automatisch eine neue Bestellung aus, während der zweite Behälter als Puffer dient, bis der Ersatzbestand eintrifft.

Weniger Zeitaufwand für das Management von C-Teilen

Vor der Implementierung von Fabory Logic konnten Mitarbeiter in arbeitsintensiven Phasen Zeit mit der Suche nach fehlenden Schrauben oder dem Warten auf dringende Lieferungen verbringen.

Da die benötigten Verbindungselemente nun in Fabory-Behältern organisiert sind und die Nachversorgung über Einbehälter- und Zweibehältersysteme gesteuert wird, verbringen die Mitarbeiter von Ganz Electric weniger Zeit mit der Verwaltung dieser kleinen Teile.

Dadurch können sie sich stärker auf ihre eigentlichen Produktionsaufgaben konzentrieren.

Strukturiertes Bestandsmanagement an vier Standorten

Die Implementierung bei Ganz Electric kombiniert zwei Bestandsmethoden innerhalb derselben Fabory Logic-Lösung. Reguläre Verbrauchsartikel werden über das Einbehältersystem verwaltet, während ausgewählte kritische Verbindungselemente über das Zweibehältersystem gesteuert werden.

Fabory unterstützt beide Ansätze durch regelmäßiges Bestandsmanagement und Nachversorgung an allen vier Ganz-Standorten.

Das Ergebnis: weniger Bestandsmanagement für Ganz-Mitarbeiter

Fabory Logic bietet Ganz Electric ein strukturiertes Bestandsmanagement für 30 Spezialartikel und 180 Standardartikel an vier Standorten.

Wöchentliche Besuche der Fabory-Merchandiser, eine organisierte Lagerung in Behältern sowie Einbehälter- und Zweibehältersysteme reduzieren den Zeitaufwand, den die Mitarbeiter von Ganz Electric für die Verwaltung von C-Teilen benötigen.

Die Lösung trägt außerdem dazu bei, die auf der Montagefläche benötigten Verbindungselemente verfügbar zu halten, während sich die Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben in der Produktion konzentrieren können.

Bestandsmanagement für C-Teile

Kann Fabory Logic Ihr Bestandsmanagement für Verbindungselemente vereinfachen?

Fabory Logic kombiniert Bestandsmanagement, strukturierte Nachversorgung und Unterstützung vor Ort, um den manuellen Aufwand bei der Verwaltung häufig verwendeter Verbindungselemente und C-Teile zu reduzieren.

Fabory-Spezialisten kontaktieren Fabory Logic entdecken
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.