text.skipToContent text.skipToNavigation
AVR Partnership with Fabory

Am Produktionsstandort von AVR in Roeselare, Belgien, ist ein zuverlässiger Zugang zu Befestigungselementen entscheidend, damit die Produktion von Landmaschinen reibungslos weiterläuft. Saisonale Nachfrage, rund 1.000 verschiedene Artikel im Umlauf und zunehmend komplexe Maschinen erfordern eine effiziente Bestandsverwaltung.

AVR bezieht rund 99,5 % der in seinen Landmaschinen verwendeten Schrauben, Muttern und Kupplungen von Fabory. Durch die Kombination einer zuverlässigen Versorgung mit Befestigungselementen und Fabory Logic hat AVR einen strukturierteren Bestandsprozess geschaffen, der den Zeitaufwand der Mitarbeitenden für die Bestandskontrolle und Bestellung reduziert.

Ergebnisse auf einen Blick

99,5 %

Der in AVR-Landmaschinen verwendeten Schrauben, Muttern und Kupplungen stammen von Fabory.

~1.000

Landmaschinen produziert AVR jährlich.

~1.000

Verschiedene Artikel befinden sich im Umlauf, wodurch eine effiziente Bestandsverwaltung unerlässlich ist.

Die Herausforderung: saisonale Nachfrage und rund 1.000 Artikel

AVR entwickelt und produziert Landmaschinen für einen Markt, in dem Zuverlässigkeit und Maschinenverfügbarkeit entscheidend sind. Die Produktion ist zudem stark saisonabhängig, wodurch die Nachfrage nach einzelnen Befestigungselementen in Spitzenzeiten erheblich steigen kann.

Bei rund 1.000 verschiedenen Artikeln im Umlauf würde die manuelle Überwachung der Bestände und die Aufgabe von Bestellungen erheblichen Zeitaufwand für die AVR-Mitarbeitenden bedeuten. In Spitzenzeiten mussten Mitarbeitende früher selbst Paletten durchsuchen, um die benötigten Materialien zu finden.

AVR benötigte daher einen strukturierteren Ansatz, der wichtige Komponenten leichter zugänglich macht und den Zeitaufwand der Mitarbeitenden für die Bestandsverwaltung reduziert.

Die Produktion in der richtigen Reihenfolge halten

AVR produziert jährlich rund 1.000 Landmaschinen. Viele dieser Maschinen sind für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt und müssen innerhalb relativ kurzer saisonaler Zeitfenster zuverlässig funktionieren.

Die Verfügbarkeit von Komponenten ist wichtig, da fehlende Teile die vorgesehene Produktionsreihenfolge unterbrechen können. Ist eine benötigte Komponente nicht verfügbar, müssen Arbeiten gegebenenfalls später durchgeführt werden, nachdem andere Baugruppen bereits montiert wurden. Dadurch entsteht unnötige zusätzliche Komplexität im Produktionsprozess.

Ein zuverlässiger Zugang zu den richtigen Befestigungselementen hilft AVR daher, die Produktion in der vorgesehenen Reihenfolge aufrechtzuerhalten.

AVR-Landmaschine bei anspruchsvollen Befestigungsanwendungen

Zweibehälter-Nachschub mit Fabory Logic

Fabory Logic unterstützt AVR mit einem Vendor-Managed-Inventory-Ansatz, der die Nachversorgung häufig verwendeter Befestigungselemente und C-Teile vereinfacht.

AVR nutzt ein Zweibehältersystem für die Bestandsverwaltung. Bei regelmäßigen Besuchen überprüft der Fabory-Merchandiser den Verbrauch und scannt leere Behälter. Die benötigten Produkte werden anschließend im Rahmen des gesteuerten Prozesses nachgefüllt.

Dadurch müssen AVR-Mitarbeitende nicht kontinuierlich einzelne Bestände überwachen oder jede Bestellung manuell auslösen. Stattdessen werden häufig verwendete Befestigungselemente über einen strukturierten Nachschubprozess verwaltet, der die Produktverfügbarkeit unterstützt und gleichzeitig den administrativen Aufwand reduziert.

Das richtige Befestigungselement für die richtige Funktion

Eine effiziente Bestandsverwaltung ist nur ein Teil der Anforderungen. AVR ist außerdem auf die richtige Auswahl von Befestigungselementen für anspruchsvolle mechanische Anwendungen angewiesen.

Befestigungselemente der Festigkeitsklasse 8.8 werden in AVR-Maschinen häufig eingesetzt, während höher belastete Anwendungen wie Radachsen die Festigkeitsklasse 10.9 erfordern können. Scherbolzen kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen ein kontrolliertes Versagen die Maschine schützen kann, wenn beispielsweise eine Fräse auf einen Stein trifft.

Auch die Ausführung des Befestigungselements kann Einfluss auf das verarbeitete Produkt haben. AVR verwendet in bestimmten Bereichen Befestigungselemente mit abgerundeten Köpfen, wenn das Risiko einer Beschädigung von Kartoffeln reduziert werden soll.

Diese Beispiele zeigen, wie selbst relativ kleine Komponenten zur Zuverlässigkeit, zum Schutz und zur Leistungsfähigkeit von Maschinen beitragen können.

Entwicklung zunehmend präziser Landmaschinen

AVR entwickelt seine Landmaschinen kontinuierlich weiter und setzt dabei verstärkt auf Automatisierung und Präzision. Neue Technologien können beispielsweise Systeme umfassen, die bei der Steuerung der Ausbringung von Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln helfen. Gleichzeitig müssen die Maschinen für die Bediener intuitiv und einfach zu bedienen bleiben.

Bei der Entwicklung neuer Funktionen bewertet das R&D-Team von AVR regelmäßig, welche Befestigungselemente für neue Anwendungen benötigt werden. Dadurch besteht ein kontinuierlicher Bedarf sowohl an einer zuverlässigen Produktverfügbarkeit als auch an geeigneten Befestigungslösungen.

Proaktive Bestandsoptimierung

Der Fabory-Ansatz bei AVR geht über das reine Auffüllen leerer Behälter hinaus. Verbrauchsdaten geben Aufschluss darüber, welche Artikel einen hohen Umschlag haben und welche sich langsamer bewegen. So kann AVR fundiertere Entscheidungen darüber treffen, welche Produkte auf Lager gehalten werden.

Fabory kann außerdem beraten, ob bestimmte Produkte weiterhin bevorratet werden sollten, und gegebenenfalls dabei unterstützen, Materialien alternativer Lieferanten in das Bestandskonzept zu integrieren.

Dieser proaktive Ansatz hilft dabei, das Bestandssystem an die sich verändernden Produktionsanforderungen von AVR anzupassen und gleichzeitig eine bessere Transparenz über den tatsächlichen Verbrauch zu schaffen.

Ivan Lippens, Maschinenbediener bei AVR

Kundenperspektive

“Die Fabory Logic-Schränke sind aus der modernen Produktion nicht mehr wegzudenken. Effizienz ist entscheidend – ohne sie kann man nicht arbeiten.”

Ivan Lippens
Maschinenbediener, AVR

Das Ergebnis: weniger Zeit für Bestandsverwaltung, mehr Zeit für die Maschinenproduktion

Bei rund 1.000 verschiedenen Artikeln im Umlauf kann sich der Zeitaufwand für die Überwachung und Bestellung von Beständen schnell summieren. Der Zweibehälter-Ansatz von Fabory Logic reduziert diesen Aufwand und ermöglicht es den AVR-Mitarbeitenden, mehr Zeit für ihre eigentlichen Produktionsaufgaben aufzuwenden.

Regelmäßige Nachversorgung, bessere Einblicke in den Verbrauch und ein zuverlässiger Zugang zu häufig verwendeten Befestigungselementen ermöglichen AVR eine strukturiertere und besser planbare Bestandsverwaltung.

Für AVR sind die Fabory Logic-Schränke zu einem wichtigen Bestandteil einer effizienten modernen Produktion geworden.

Unterstützung für Hersteller von Landmaschinen

Hersteller von Landmaschinen stehen vor anspruchsvollen Produktionsplänen, saisonalen Spitzen und steigenden Anforderungen an die Zuverlässigkeit ihrer Maschinen. Ein zuverlässiger Zugang zu den richtigen Befestigungselementen und C-Teilen kann dazu beitragen, die Bestandsverwaltung zu vereinfachen und Produktionsunterbrechungen zu reduzieren.

Fabory kombiniert Befestigungskompetenz mit Lösungen für die Bestandsverwaltung, um Hersteller bei Produktverfügbarkeit, Nachversorgung und technischen Anforderungen zu unterstützen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Fabory die Landmaschinenindustrie unterstützt.

Optimieren Sie Ihre Bestandsverwaltung

Kann Fabory Logic Ihre Bestandsverwaltung vereinfachen?

Fabory Logic kombiniert strukturierten Nachschub, Bestandstransparenz und lokale Unterstützung, um Herstellern dabei zu helfen, die manuelle Bestandsverwaltung zu reduzieren und die Verfügbarkeit häufig verwendeter Befestigungselemente und C-Teile zu verbessern.

Fabory-Spezialisten kontaktieren Fabory Logic entdecken
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.