text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.
In-House Accreditation

Direct een oplossing  

Eén van onze trouwe klanten bouwt industriële silo’s op een werf bij Stuttgart. De bouw werd onderbroken na een inspectie van de regionale Regierungpräsidium-Bautechnik. Tijdens die onderbreking bleek Fabory’s afdeling Quality & Engineering onmisbaar. 

De inspectie besloot de bouw stil te leggen, omdat de klant niet kon aantonen dat de binnenzeskantschroeven met bijbehorende moeren de belasting konden dragen. Het werk op de werf werd gestaakt, want er werd niet voldaan aan de Construction Products Regulation (CPR) die op deze constructie van toepassing was.

De klant nam direct contact op met Fabory’s afdeling Quality & Engineering. Met de Duitse inspectiedienst spraken we af dat we de monsters gingen testen en certificeren volgens de Europese normen. Nog dezelfde week kon de klant opgelucht melden dat het werk op de werf alweer was hervat. Het groene licht kwam na onze informatie aan de Duitse inspectiedienst, samen met de door ons eigen geaccrediteerde laboratorium opgestelde certificaten.

De voordelen van een laboratorium in huis

icon-data.png

Klantspecifieke rapporten

Fastener-certificaten opstellen conform ISO 16228 en het maken van testrapporten volgens voorschrift van de klant.
icon-screw.png

Eigen testmethoden

Een breed aanbod van eigen testmethoden. Specifiek voor bevestigingsartikelen, met het oog op chemische analyse, mechanische eigenschappen, dimensionele kenmerken en fysische eigenschappen.
icon-list.png

Onafhankelijke beoordeling

Onafhankelijkheid ten opzichte van de fabrikant bij het beoordelen van een technisch probleem. Op basis van eigen metingen en simulaties kunnen we een professionele oplossing aanbieden. 
 
In-House Laboratory

Objectiviteit van het laboratorium

Een scenario zoals in Stuttgart doet zich -gelukkig voor onze klanten- niet wekelijks voor. Zodra de situatie bij de klant erom vraagt, schakelt onze afdeling Quality & Engineering en onderzoeken we wat er aan de hand kan zijn. Bij dit onderzoek worden we ondersteund door ons eigen laboratorium. Het laboratorium van Fabory biedt een duidelijke meerwaarde voor klanten en hiermee onderscheiden we ons van andere technische groothandels. Zo’n eigen laboratorium, is dat nu wel objectief en onafhankelijk? Dat is het gelukkig. In het kader van onze ISO/IEC 17025 accreditatie vindt jaarlijks een externe audit in het laboratorium plaats. Die onderzoekt onder meer de objectiviteit en neutraliteit van het laboratorium en de medewerkers. 

Correcte en betrouwbare metingen

Elk kwartaal ontvangen we van een gecertificeerde organisatie testsamples waarvan bijvoorbeeld de chemische analyse of de treksterkte bepaald en gerapporteerd moet worden. Deze meetresultaten worden vergeleken met die van ongeveer 200 geaccrediteerde laboratoria uit de hele wereld en de resultaten gaan naar de accreditatieraad. Ook wordt elk kwartaal iedere laboratoriummedewerker statistisch beoordeeld op de resultaten die hij haalt in dit onderzoek. Deze manier van werken waarborgt dat Fabory niet alleen correcte en betrouwbare metingen verricht, maar ook dat de medewerkers de metingen op correcte en neutrale wijze uitvoeren. 

Klantspecifieke rapporten en certificaten

Een groot voordeel van een eigen laboratorium is de onafhankelijkheid ten opzichte van de leverancier bij het beoordelen van een klacht. Voldoet een bout aan de gestelde eisen en doet zich desondanks een probleem voor, dan kan de afdeling Quality & Engineering met de klant zoeken naar de veroorzaker van het probleem: dat kan zitten in ontwerp, montage of toepassing. Daarna komen we met een oplossing. In het geaccrediteerde laboratorium worden aan de hand van meetresultaten ook klantspecifieke rapporten en certificaten opgesteld, bijvoorbeeld volgens EN ISO 16228 F3.1. Deze certificaten zijn erkend, onder meer in de staalconstructienorm EN 1090-2.

 
 
"Bij iedere schroefdraadverbinding hoort de juiste bout, moer of schroef. Die moet aan de specificatie voldoen. Soms moet de verbinding ook aan bijkomende regelgeving voldoen of zijn er hogere kwaliteitseisen dan de norm voorschrijft. Dat hangt af van de toepassing."
Tim Koopman
Manager Engineering

Beoordelen van nieuwe leveranciers   

Naast het uitvoeren van controles in het laboratorium houdt de afdeling Quality & Engineering zich bezig met de leveranciersselectie. Productkwaliteit start immers al bij de keuze van leveranciers. Potentiële nieuwe leveranciers vullen een vragenlijst in en we keuren samples van producten. Afhankelijk van het type artikel, checken we zelfs de microscopische structuur van het staal en vergelijken we deze met de eisen. Die structuur kan veel verklappen over de vraag of een producent zijn productieproces wel of niet tot in de puntjes beheerst.

Wereldwijde acceptatie 

De producenten van kritische artikelen worden bovendien door Fabory ter plaatse geauditeerd. Een ISO- of zelfs een Automotive (IATF) certificering heeft namelijk niet overal ter wereld dezelfde waarde. Deze audit beoordeelt of het productieproces aan de gestelde eisen voldoet en of bijkomende maatregelen moeten worden genomen voor acceptatie door Fabory. Niet alleen in verband met productkwaliteit en lot traceability, maar ook wat betreft milieu- en werkomstandigheden. Daarop volgt een proefperiode waarin we elke batch op hoofdkenmerken controleren in ons ISO/IEC 17025 geaccrediteerde laboratorium. 

Batchmanagement

Tijdens de hele interne logistieke afhandeling van goederenontvangst bij Fabory tot uitlevering aan de klant, wordt gewerkt met batchmanagement in het ERP-systeem: iedere productiebatch blijft gescheiden van andere batches en is te herleiden (traceable) naar zowel producent als klant. Dankzij deze manier van werken, isoleren we een eventueel probleem zo snel mogelijk. We weten precies welke producten uit welke productiebatches komen en daardoor worden eventuele issues bij de klant snel en goed afgehandeld. 

In-House Laboratory
In-House Laboratory

Deze tests voeren we dagelijks uit bij Quality & Engineering: 

  • Trekproef op volledige bout of bout-moercombinatie (tot maximaal 60 ton of 600 kN)
  • Chemische analyse van staal of roestvast staal
  • Oppervlakte- en kernhardheid (in HRC, HRBw, HV)
  • Zoutneveltest (corrosieweerstandtest)
  • Automatische dimensionele metingen
  • Schroefdraadcontrole met kalibers in verschillende tolerantiestelsels of met optische meting

Onderzoeken, adviseren & oplossen 

We adviseren over de juiste en meest kostenefficiënte productkeuze, oppervlaktebedekkingen en montage-instructies. Indien nodig worden in het applicatielab simulaties uitgevoerd van montage bij de klant en worden borgingssystemen of de belastbaarheid van lichte constructiedelen (bijvoorbeeld met blindklinknagels) beoordeeld. Ook onderzoeken we regelmatig de corrosieweerstand in een zoutneveltest van kleinere constructies in vergelijking met de losse verbindingselementen. 

Met onze apparatuur onderbouwen we adviezen. We analyseren montagecondities zoals boutspanning, hoekverdraaiing en klemkracht. Met elkaar komen we tot de beste oplossing voor een verbinding. Neem contact op met de afdeling Quality & Engineering via technology@fabory.com

Masters in Fasteners

Met adviezen, berekeningen en testen komen we samen met u tot het juiste ontwerp en toepassing van specifieke bevestigingen. Ons aanbod van 120.000 bevestigingsartikelen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort vraagt om efficiënt voorraadbeheer waar u op kunt vertrouwen. Slimme logistieke oplossingen helpen daarbij. De afdeling Quality & Engineering adviseert klanten over de veiligste verbinding. Zo ontstaat Peace of Mind. De medewerkers in uw bedrijf kunnen zich blijven richten op de kerntaken.

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.