text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.
In-House Accreditation

O soluție imediată

Unul dintre clienții noștri fideli construia silozuri industriale într-un șantier din apropierea orașului Stuttgart. Lucrările au fost întrerupte în urma unei inspecții efectuate de Regierungpräsidium-Bautechnik din regiune. În această perioadă, departamentul Fabory Quality & Engineering s-a dovedit esențial.

Inspectorul a decis oprirea construcției, deoarece clientul nu a putut demonstra că șuruburile cu cap hexagonal interior și piulițele puteau suporta sarcina, conform cerințelor Regulamentului privind Produsele pentru Construcții (CPR) aplicabil acestei lucrări.

Clientul a contactat imediat departamentul Fabory Quality & Engineering. Am efectuat testele necesare, respectând cerințele serviciului german de inspecție și standardele europene. În aceeași săptămână, clientul ne-a anunțat că lucrările pe șantier au fost reluate. Aprobarea a venit după ce am furnizat toate informațiile cerute pentru continuarea proiectului. Toate certificatele necesare au fost emise în laboratorul nostru acreditat intern.

Avantajele unui laborator intern

icon-data.png

Rapoarte specifice clientului

Elaborarea certificatelor pentru elemente de fixare în conformitate cu ISO 16228 și realizarea rapoartelor de testare conform instrucțiunilor clientului.
icon-screw.png

Metode proprii de testare

O gamă largă de metode de testare dezvoltate intern, dedicate elementelor de fixare — pentru analize chimice, proprietăți mecanice, caracteristici dimensionale și proprietăți fizice.
icon-list.png

Evaluare independentă

Independență față de producător în evaluarea unei probleme tehnice. Putem oferi o soluție profesională, bazată pe propriile noastre măsurători și simulări.
 
In-House Laboratory

Obiectivitatea laboratorului

Din fericire pentru clienții noștri, o situație precum cea din Stuttgart nu apare în fiecare săptămână. Însă, de îndată ce circumstanțele unui client o impun, departamentul nostru Quality & Engineering intervine imediat pentru a analiza posibilele cauze ale problemei. În această activitate suntem sprijiniți de propriul nostru laborator. Laboratorul Fabory oferă o valoare adăugată clară pentru clienți, diferențiindu-ne astfel de alți distribuitori tehnici. Dar un laborator privat poate fi obiectiv și independent? Din fericire, da. În cadrul acreditării ISO/IEC 17025, laboratorul este supus anual unui audit extern, care evaluează, printre altele, obiectivitatea și neutralitatea laboratorului și a angajaților săi.

Măsurători corecte și de încredere

Trimestrial, primim probe de testare de la o organizație certificată, pentru care trebuie determinate și raportate, de exemplu, compoziția chimică sau rezistența la tracțiune. Rezultatele măsurătorilor sunt comparate cu cele ale aproximativ 200 de laboratoare acreditate din întreaga lume, iar concluziile sunt transmise către organismul de acreditare. Fiecare angajat al laboratorului este evaluat trimestrial în funcție de rezultatele obținute în acest proces. Această metodă de lucru garantează că Fabory efectuează nu doar măsurători corecte și fiabile, ci și că acestea sunt realizate de personal într-un mod obiectiv și precis.

Rapoarte și certificate specifice clientului

Un avantaj major al deținerii propriului laborator este independența față de furnizor în evaluarea unei reclamații. Dacă un șurub respectă cerințele, dar apare totuși o problemă, departamentul Quality & Engineering colaborează cu clientul pentru a identifica cauza — fie în proiectare, montaj sau aplicație — și pentru a oferi o soluție adecvată. În laboratorul acreditat sunt elaborate și rapoarte și certificate personalizate, bazate pe rezultatele măsurătorilor, de exemplu conform standardului EN ISO 16228 F3.1. Aceste certificate sunt recunoscute, printre altele, în standardul pentru construcții metalice EN 1090-2.

 
 
„Fiecare îmbinare filetată are piulița sau șurubul potrivit. Acesta trebuie să respecte specificațiile. Uneori, conexiunea trebuie să îndeplinească și cerințe suplimentare sau există cerințe de calitate mai ridicate decât cele prevăzute de standard. Totul depinde de aplicație.”
Jan Van Ranst
Manager Quality & Technology

Evaluarea noilor furnizori  

Acceptare globală 

De asemenea, producătorii articolelor critice sunt auditați la fața locului de către Fabory. O certificare ISO sau chiar Automotive (IATF) nu are aceeași valoare peste tot în lume. În cadrul auditului, evaluăm dacă procesul de producție îndeplinește cerințele și dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru acceptarea de către Fabory. Evaluarea vizează nu doar calitatea produsului și trasabilitatea loturilor, ci și condițiile de mediu și de muncă. Urmează o perioadă de testare, în care fiecare lot este verificat pentru caracteristicile esențiale în laboratorul nostru acreditat ISO/IEC 17025.

Gestionarea loturilor

Pe tot parcursul procesului logistic intern — de la recepția mărfurilor la Fabory până la livrarea către client — se utilizează gestionarea loturilor în sistemul ERP: fiecare lot de producție este păstrat separat de celelalte și poate fi urmărit până la producător și client. Datorită acestei metode de lucru, putem izola orice problemă cât mai rapid. Știm exact ce produse provin din fiecare lot de producție, ceea ce ne permite să soluționăm eventualele probleme ale clienților prompt și eficient.

In-House Laboratory
In-House Laboratory

Efectuăm aceste teste zilnic în cadrul departamentului Quality & Engineering: 

  • Test de tracțiune pe șurub complet sau pe combinația șurub–piuliță (până la maximum 60 tone sau 600 kN)

  • Analiză chimică a oțelului sau a oțelului inoxidabil

  • Măsurarea durității la suprafață și în miez (în HRC, HRBw, HV)

  • Test de ceață salină (test de rezistență la coroziune)

  • Măsurători dimensionale automate

  • Verificarea filetelor cu calibre în diferite sisteme de toleranță sau prin măsurare optică

Investigare, consultanță și soluții 

Oferim consultanță privind alegerea corectă și rentabilă a produsului, acoperirile de suprafață și instrucțiunile de montaj. Dacă este necesar, în laboratorul de aplicații realizăm simulări de montaj la client și evaluăm sistemele de blocare sau capacitatea de încărcare a componentelor ușoare (de exemplu, cu nituri oarbe). De asemenea, efectuăm frecvent teste de ceață salină pentru a compara rezistența la coroziune a structurilor mai mici cu cea a elementelor de fixare individuale.

Folosim echipamentele noastre pentru a susține recomandările oferite. Analizăm condițiile de montaj, cum ar fi tensiunea în șurub, unghiul de torsiune și forța de strângere. Împreună, ajungem la cea mai bună soluție pentru fiecare conexiune. Pentru informații suplimentare, contactează departamentul Quality & Engineering la technology@fabory.com.

Am scris și mai multe despre activitatea departamentului Quality & Engineering! Află din articolele noastre cum te putem sprijini cel mai bine:

Totul despre expertiza departamentului Quality & Engineering

Experți în elemente de fixare

Prin consultanță, calcule și teste, ajungem împreună cu tine la designul și aplicarea corectă a elementelor de fixare specifice. Gama noastră de 120.000 de elemente de fixare, disponibile în orice design, dimensiune și tip de material, necesită o gestionare eficientă a stocurilor – pe care te poți baza. Soluțiile logistice inteligente contribuie la acest proces. Departamentul Quality & Engineering oferă consultanță clienților privind cea mai sigură conexiune. Astfel creăm liniștea de care ai nevoie pentru a-ți continua activitatea. Angajații companiei tale se pot concentra pe sarcinile esențiale.

Gama de produse

Fabory este alegerea potrivită pentru toate nevoile dvs. de fixare. Portofoliul nostru de produse conține o gamă largă de elemente de fixare standard și soluții de fixare specifice pentru diverse aplicații precum si C-parts.

Fabory Logic

Fabory Logic va pune la dispozitie o gama completa de servicii lde gestionare a stocurilor printre care RFID, Optical-Eye, Cântare și Merchandiser

Inginerie si controlul calitatii

Fabory este construit pe calitate și fiabilitate. Managementul calității este în centrul operațiunii noastre. Inginerii noștri sunt disponibili pentru a vă sprijini în asigurarea alegerii corecte a elementelor de fixare.

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.