text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Supports Techniques

      Qualité et Technologie
      Portail 3D « Cadenas »
      Informations techniques

         L'acier
         L'acier inoxydable
         Traitements de surface des fixations
         Serrage et desserage
         Fixations Impériales
         Ancrage

            Types d'ancrages
            La charge d´un ancrage
            Matériaux de construction
            Zone de pression et zone de tension
            Montage
            Conditions
            Considérations pratiques

         Tables de conversion

      Assortiment

ANCRAGE

Grâce à son expertise, Fabory fournit chaque jour des conseils précieux à ses clients dans le domaine de la technologie des fixations.  Des sujets tels que la sécurisation, le montage, la fragilisation par hydrogène et l'ancrage sont communs, tandis que d’autres sujets plus complexes, comme l'ancrage, exigent des explications plus détaillées. Si cette brochure ne clarifie pas complètement vos doutes sur le choix du système de fixation le plus approprié pour vous, nos spécialistes seront à votre disposition.

CHEVILLES COMME BASE POUR UNE CONSTRUCTION ROBUSTE

Attacher une balustrade, fixer une colonne à des fondations et accrocher une gaine de câblage sont des exemples très divers d'utilisation de chevilles. Grâce à ces exemples, on comprend clairement l'importance d’avoir des ancrages fiables. 
 
La sélection et l'utilisation de goujons d'ancrage et de chevilles sont influencées par un grand nombre de conditions.  Pour commencer, la charge exercée sur la cheville est un facteur important. Les dimensions, la direction et le point d'application de la charge jouent tous un rôle très important. En outre, le type de matériau de construction dans lequel l'élément doit être ancré influence également et de manière forte le choix de la cheville.
 
La charge agissant sur la cheville et les caractéristiques du matériau de base exigent que la cheville ait des prestations spécifiques, car surcharger les points de fixation ou avoir un matériau de base avec une capacité de gestion de la charge insuffisante peuvent affaiblir le système d'ancrage.  
 
Pour éviter que cela se produise, un montage correct est également d’importance fondamentale. Le diamètre de perçage, la profondeur de perçage, la distance des bords et des axes, le nettoyage des trous et la profondeur de montage sont des éléments à bien connaître pour la création d'un ancrage fiable.  
 
L'ancrage est un sujet complexe et faire les calculs nécessaires n'est pas facile. Tout considéré, il est essentiel qu’un grand nombre de conditions soient satisfaites pour obtenir un ancrage fiable et c’est pour cela qu’une connaissance profonde du sujet est recommandée afin de faire de bons calculs et choisir par conséquent la cheville appropriée. Dans le passé les constructions se basaient sur des méthodes assez conservatrices et les résultats finaux des ancrages étaient loin du modèle idéal. Avec l’arrivée de nouveaux principes nationaux et internationaux, une nouvelle méthode de calcul est maintenant disponible et prend en considération les valeurs caractéristiques des chevilles qui peuvent produire de diverses formes de ruptures.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.