text.skipToContent text.skipToNavigation
In-House Accreditation

Une solution immédiate

L'un de nos fidèles clients construit des silos industriels sur un chantier près de Stuttgart. La construction a été interrompue après une inspection du Regierungpräsidium-Bautechnik régional. Pendant cette interruption, le service Qualité & Ingénierie de Fabory s'est avérée indispensable.

L'inspecteur a décidé d'interrompre la construction. En effet, le client n'était pas en mesure de prouver que les vis à six pans creux et les écrous pouvaient supporter la charge. En raison de la non-conformité au règlement sur les produits de construction (RPC) applicable à cette construction.

Le client a immédiatement contacté le service qualité et ingénierie de Fabory. Nous avons effectué des tests pour suivre le service d'inspection allemand et les normes européennes. La même semaine, le client a signalé que les travaux sur le site avaient déjà repris. Le feu vert est venu après que nous lui ayons fourni les informations nécessaires pour procéder. Notre propre laboratoire a créé tous les certificats requis.

Avantages d'un laboratoire interne

icon-data.png

Rapports spécifiques aux clients

Drawing up fastener certificates in accordance with ISO 16228 and making test reports according to the customer's instructions.
icon-screw.png

Méthodes d'essai propres

A wide range of proprietary test methods. Specifically for fasteners, for chemical analysis, mechanical properties, dimensional characteristics and physical properties.
icon-list.png

Revue indépendante

Independence from the manufacturer when assessing a technical problem. We can offer a professional solution based on our own measurements and simulations.
 
In-House Laboratory

Objectif du laboratoire

Heureusement pour nos clients, un scénario comme celui de Stuttgart ne se produit pas toutes les semaines. Dès que la situation du client l'exige, notre département Qualité & Ingénierie intervient et nous recherchons ce qui pourrait ne pas aller. Nous sommes soutenus dans cette recherche par notre laboratoire. Le laboratoire de Fabory offre une valeur ajoutée claire pour les clients, ce qui nous distingue des autres grossistes techniques. Un tel laboratoire privé, est-il objectif et indépendant ? C'est le cas, heureusement. Dans le cadre de notre accréditation ISO/IEC 17025, un audit externe du laboratoire a lieu chaque année. Celui-ci examine, entre autres, l'objectivité et la neutralité du laboratoire et de ses employés. 

Des mesures correctes et fiables

Chaque trimestre, nous recevons des échantillons d'essai d'un organisme accrédité pour lesquels, par exemple, l'analyse chimique ou la résistance à la traction doivent être déterminées et rapportées. Les résultats de ces mesures sont comparés à ceux d'environ 200 laboratoires accrédités dans le monde, et les résultats sont envoyés au conseil d'accréditation. Chaque employé du laboratoire est évalué chaque trimestre sur les résultats qu'il obtient dans cette recherche. Cette façon de travailler garantit que Fabory n'effectue pas seulement des mesures correctes et fiables, mais aussi que les employés effectuent les mesures de manière correcte et neutre. 

Rapports et certificats spécifiques au client

L'indépendance vis-à-vis du fournisseur lors de l'évaluation d'une plainte constitue un avantage majeur de notre laboratoire. Si un boulon répond aux exigences et qu'un problème survient malgré tout, le département Qualité et ingénierie peut rechercher avec le client la cause du problème : cela peut être dans la conception, l'assemblage ou l'application. Nous trouverons ensuite une solution. Dans le laboratoire accrédité, des rapports et des certificats spécifiques au client sont également établis sur la base des résultats de mesure, par exemple selon la norme EN ISO 16228 F3.1. Ces certificats sont reconnus, par exemple, dans la norme de construction métallique EN 1090-2.

 
 
"Chaque connexion filetée a le bon boulon, écrou ou vis. Il doit répondre à la spécification. Parfois, le raccord doit également être conforme à des réglementations supplémentaires ou il existe des exigences de qualité plus élevées que celles prescrites par la norme. Cela dépend de l'application."
Tim Koopman
Responsable ingénierie

Évaluation des nouveaux fournisseurs

En plus d'effectuer des contrôles en laboratoire, le département Qualité & Ingénierie est impliqué dans la sélection des fournisseurs. Après tout, la qualité des produits commence par le choix des fournisseurs. Les nouveaux fournisseurs potentiels remplissent un questionnaire, et nous approuvons des échantillons de produits. Selon le type d'article, nous vérifions même la structure microscopique de l'acier et la comparons aux exigences. Cette structure peut en dire long sur la maîtrise du processus de production par le producteur, jusque dans les moindres détails.

Acceptation mondiale  

En outre, les fabricants d'articles critiques sont audités sur place par Fabory. Une certification ISO ou même automobile (IATF) n'a pas la même valeur partout dans le monde. Cet audit permet d'évaluer si le processus de production répond aux exigences et si des mesures supplémentaires doivent être prises pour être accepté par Fabory. Non seulement en ce qui concerne la qualité des produits et la traçabilité des lots, mais aussi en ce qui concerne les conditions environnementales et de travail. Il est suivi d'une période d'essai au cours de laquelle nous vérifions les caractéristiques essentielles de chaque lot dans notre laboratoire accrédité ISO/IEC 17025.

Gestion des lots

Pendant tout le processus de logistique interne, de la réception des marchandises chez Fabory à la livraison chez le client, la gestion des lots est utilisée dans le système ERP : chaque lot de production reste séparé des autres lots et peut être tracé jusqu'au fabricant et au client. Grâce à cette façon de travailler, nous isolons tout problème aussi rapidement que possible. Nous savons exactement quels produits proviennent de quels lots de production et, par conséquent, tout problème chez le client est traité rapidement et correctement.

In-House Laboratory
In-House Laboratory

Nous effectuons ces essais tous les jours chez Quality & Engineering :  

  • Essai de traction sur boulon complet ou combinaison boulon-écrou (jusqu'à un maximum de 60 tonnes ou 600 kN)

  • Analyse chimique de l'acier ou de l'acier inoxydable

  • Dureté de la surface et du noyau (en HRC, HRBw, HV)

  • Test au brouillard salin (test de résistance à la corrosion)

  • Mesures dimensionnelles automatiques

  • Contrôle du filetage avec des jauges dans différents systèmes de tolérance ou avec une mesure optique

Enquêter, conseiller et résoudre  

Nous vous conseillons sur le choix du produit le plus approprié et le plus rentable, les revêtements de surface et les instructions de montage. Si nécessaire, des simulations d'installations de clients sont réalisées dans le laboratoire d'application, où les systèmes de fixation ou la capacité de charge d'éléments structurels légers (par exemple avec des rivets aveugles) sont évalués. Nous examinons aussi régulièrement la résistance à la corrosion des petites constructions lors d'un essai au brouillard salin, en comparaison avec les éléments de connexion détachés.  

Nous utilisons notre équipement pour justifier les recommandations. Nous analysons les conditions d'assemblage telles que la charge du boulon, la rotation angulaire et la force de serrage. Ensemble, nous parvenons à la meilleure solution pour une connexion. Veuillez contacter le département Qualité & Ingénierie à l'adresse technology@fabory.com.

Nous avons encore plus de témoignages sur le département Qualité & Ingénierie ! Lisez les histoires et découvrez comment le département peut vous aider au mieux.

Tout sur l'expertise du département Qualité & Ingénierie

Experts en fixations

Grâce à des conseils, des calculs et des tests, nous parvenons avec vous à concevoir et à appliquer des fixations spécifiques. Notre gamme de 120 000 fixations dans tous les modèles, tailles et types de matériaux souhaités nécessite une gestion efficace des stocks sur laquelle vous pouvez compter. Des solutions logistiques intelligentes y contribuent. Le département Qualité & Ingénierie conseille les clients sur la connexion la plus sûre. C'est ainsi que nous créons la tranquillité d'esprit. Les employés de votre entreprise peuvent continuer à se concentrer sur les tâches essentielles.

Gamme

Fabory est le bon choix pour tous vos besoins en matière de fixations. Notre portefeuille de produits contient une large gamme d'attaches standard et de solutions d'attaches spécifiques aux clients pour diverses applications, complétées par des C-parts.

Fabory Logic

Fabory aide à la mise à disposition des fixations et des C-parts. Des tableaux de bord innovants donnent un aperçu de votre consommation vous permettant ainsi de réduire votre TCO (Coût total de possession).

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.