text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais
Client Case using Lubrinox

Vaseline vs Lubrinox : comment un revêtement spécial a empêché le grippage des boulons en acier inoxydable

L’un de nos clients avait reçu de son client l’instruction d’utiliser de la vaseline comme lubrifiant sur des boulons en acier inoxydable (SS), afin d’éviter le grippage dans les assemblages boulonnés. Malheureusement, la vaseline ne s’est pas révélée être une solution miracle : les boulons continuaient à se bloquer beaucoup trop souvent. Le client a donc commencé à rechercher une alternative.

Tester Lubrinox dans la pratique

Après avoir consulté Fabory, le client a décidé de franchir le pas et a proposé à son client d’utiliser des fixations Lubrinox. Le client était ouvert à ce défi, à condition que Lubrinox soit réellement plus performant que la vaseline dans la pratique. Pour le vérifier, des tests ont été réalisés sur le banc d’essai de friction de Fabory.

Nous avons examiné la constance de la friction lors de l’utilisation de Lubrinox par rapport à la vaseline. Au total, neuf tests ont été effectués, à chaque fois avec un boulon, un écrou et une rondelle en acier inoxydable neufs. Une fine couche de lubrifiant a été appliquée manuellement sur les filetages, exactement comme le client l’avait précédemment fait avec la vaseline, afin de simuler des conditions de montage réalistes.

Et à quel point Lubrinox est-il réellement constant ?

C’est ici que cela devient un peu technique. Les résultats parlaient d’eux-mêmes : les boulons avec vaseline présentaient un coefficient de friction élevé et variable d’environ 0,26 (±0,05). Dominic Franse, Manager Engineering : « Avec une friction aussi élevée, le grippage se produira fréquemment. » En revanche, les boulons Lubrinox présentaient un coefficient beaucoup plus faible et plus stable, d’environ 0,12 (±0,04). « Grâce à cette friction faible et constante, le grippage a été efficacement évité. »

Nous avons également observé que la friction dans le filetage variait davantage que sous la tête du boulon. Cela était probablement dû à l’application manuelle du lubrifiant, qui n’est pas toujours réparti uniformément et peut se déplacer pendant le montage.

Conclusion

Tout est bien qui finit bien. Grâce à ces résultats de test, notre client a convaincu son client de passer entièrement à Lubrinox. Cela a apporté un avantage majeur : plus besoin d’appliquer manuellement de la vaseline sur les boulons, et le grippage a été éliminé une fois pour toutes. En bref, Lubrinox s’est avéré être la solution idéale à ce problème persistant.

Curieux de savoir comment Lubrinox peut améliorer vos processus ? Découvrez les avantages ici.

Lubrinox in Practice
Lubrinox In Practice Testing
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.