text.skipToContent text.skipToNavigation
Knapen

Knapen Trailers, située à Deurne aux Pays-Bas, fabrique des semi-remorques à fond mouvant conçues pour fonctionner dans des conditions extérieures exigeantes. Chaque semi-remorque utilise des centaines d’éléments de fixation, notamment au niveau du châssis, du cadre de plancher, de la structure supérieure et d’autres composants.

Pour améliorer la résistance à la corrosion, Knapen utilise des éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc fournis par Fabory. Ces mêmes éléments de fixation sont gérés via un système de gestion des stocks Fabory Logic RFID, qui signale automatiquement le besoin de réapprovisionnement lorsque le niveau de stock devient faible.

Les résultats en un coup d’œil

Des centaines

Des éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc sont utilisés dans chaque semi-remorque, notamment au niveau du châssis, du cadre de plancher et de la structure supérieure.

Lamelles de zinc

Un revêtement mince et non électrolytique qui offre une résistance élevée à la corrosion sans ajouter d’épaisseur significative.

Géré par RFID

Les bacs d’éléments de fixation équipés d’étiquettes RFID signalent automatiquement le besoin de réapprovisionnement lorsque le stock devient faible.

Production chez Knapen Trailers avec des éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc et une gestion des stocks par RFID

Le défi : des éléments de fixation exposés à des conditions extérieures exigeantes

Knapen Trailers fabrique des semi-remorques à fond mouvant exposées au vent, à la pluie et à des conditions météorologiques changeantes tout au long de leur durée de vie.

Les éléments de fixation utilisés dans ces semi-remorques sont soumis aux mêmes conditions environnementales. La résistance à la corrosion constitue donc un critère important pour les boulons et autres composants de fixation utilisés lors de l’assemblage.

« Nos semi-remorques, et donc les éléments de fixation utilisés, sont exposées aux intempéries année après année. L’impact des conditions météorologiques sur ces matériaux est considérable. »

Johan van Hommelen
Acheteur stratégique, Knapen Trailers

Pourquoi Knapen utilise des éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc

Les éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc sont protégés par une fine couche non électrolytique qui offre une résistance élevée à la corrosion sans augmenter sensiblement leur épaisseur.

Cette caractéristique est particulièrement utile dans les applications où les tolérances sont importantes et où le revêtement doit assurer une protection tout en préservant les dimensions nécessaires à l’assemblage.

Chez Knapen, les éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc sont utilisés dans l’ensemble de la semi-remorque, notamment au niveau du châssis, du cadre de plancher, de la structure supérieure et d’autres composants.

Gérer d’importants volumes d’éléments de fixation grâce à la RFID

Chaque semaine, Knapen utilise sur son site de production des milliers d’éléments de fixation Fabory à revêtement lamellaire de zinc. La gestion efficace de tels volumes nécessite un processus de réapprovisionnement structuré.

L’entreprise utilise donc avec Fabory un système de gestion des stocks basé sur la RFID. Chaque bac d’éléments de fixation est équipé d’une étiquette permettant de gérer numériquement le processus de réapprovisionnement.

Lorsque le niveau de stock devient faible, le système déclenche automatiquement un signal de commande. L’ensemble du processus de commande, y compris celui des éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc, est géré via le système RFID.

Comment fonctionne le réapprovisionnement RFID

1

Éléments de fixation stockés dans des bacs étiquetés

Les bacs d’éléments de fixation sont équipés d’étiquettes afin de pouvoir être gérés dans le système de gestion des stocks RFID.

2

Les niveaux de stock sont surveillés

Le système RFID surveille les bacs d’éléments de fixation dans le cadre du processus de gestion des stocks.

3

Le besoin de réapprovisionnement est signalé

Lorsque le stock devient faible, le système signale automatiquement qu’un réapprovisionnement est nécessaire.

4

Le stock est réapprovisionné

Le processus de réapprovisionnement géré contribue à maintenir la disponibilité des éléments de fixation nécessaires à la production.

Associer performance des éléments de fixation et gestion des stocks

La solution mise en place chez Knapen combine deux exigences différentes au sein d’une même approche d’approvisionnement.

Le revêtement lamellaire de zinc assure la résistance à la corrosion des éléments de fixation utilisés dans l’ensemble de la semi-remorque, tandis que la RFID prend en charge la gestion des stocks et le réapprovisionnement de ces mêmes composants.

Ensemble, ces deux solutions réduisent le besoin de passer des commandes manuellement et aident Knapen à maintenir la disponibilité des éléments de fixation nécessaires à l’assemblage.

Le résultat : protection contre la corrosion et réapprovisionnement structuré

Knapen utilise des centaines d’éléments de fixation à revêtement lamellaire de zinc dans chaque semi-remorque à fond mouvant et en traite des milliers chaque semaine sur son site de production.

Le revêtement lamellaire de zinc assure une protection contre la corrosion dans les applications de semi-remorques exposées aux intempéries, tandis que le système RFID gère le processus de commande lorsque le niveau de stock devient faible.

Cette combinaison permet à Knapen de gérer à la fois les exigences techniques liées aux éléments de fixation et le défi pratique consistant à garantir leur disponibilité pour la production.

Accompagner les fabricants de camions et de semi-remorques

Le choix des éléments de fixation dans la fabrication de camions et de semi-remorques doit tenir compte de facteurs tels que l’exposition à la corrosion, les exigences mécaniques et la disponibilité des produits pour la production.

Fabory accompagne le secteur Truck, Trailer & Coach Building avec des éléments de fixation, des revêtements résistants à la corrosion et des solutions de gestion des stocks adaptées aux environnements de production.

Éléments de fixation et gestion des stocks

Fabory peut-elle vous accompagner dans la gestion de vos éléments de fixation et de vos stocks ?

Fabory associe son expertise en éléments de fixation à des solutions de gestion des stocks afin d’aider les fabricants à gérer les performances des produits et leurs besoins de réapprovisionnement.

Contactez un spécialiste Fabory
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.