VERANKERUNG
Als führender Hersteller für Befestigungselemente beraten wir unsere Kunden jeden Tag im Bereich der Verbindungstechnik. Dabei werden Aspekte wie Sicherheit, Montage, Wasserstoffsprödigkeit und Verankerung besprochen. Ein komplexes Thema wie die Verankerung erfordert eine eingehendere Erläuterung. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Informationen mehr über die Wahl eines geeigneten Dübels erfahren möchten, beraten unsere Verbindungstechnikexperten Sie gerne.
Anker als Grundlage für eine zuverlässige Konstruktion
Die Anbringung eines Geländers, die Verankerung einer Säule in einem Fundament und die Aufhängung eines Kabelkanals sind sehr verschiedene Beispiele für die Anwendung von Dübeln. Unter Berücksichtigung dieser Beispiele ist es nicht schwer, die Wichtigkeit zuverlässiger Anker zu realisieren.
Die Auswahl und Nutzung von Dübeln und Steckverbindern wird durch eine Vielzahl an Bedingungen beeinflusst. Zunächst ist die Belastung des Ankers ein wichtiger Faktor. Dabei sind die Größe, die Richtung und der Lastpunkt zu beachten. Außerdem hat die Art des Baumaterials, in dem das Material befestigt werden muss, einen großen Einfluss auf die Wahl des Steckverbinders oder des Dübels.
Die Belastung des Dübels und die Merkmale des Grundmaterials stellen hohe Anforderungen an den Anker. Eine Überlastung der Befestigungspunkte und eine unzureichende Last-Lager-Kapazität des Grundmaterials können zum Versagen eines Ankers führen.
Um dem vorzubeugen, ist auch die korrekte Montage von weitreichender Bedeutung. Bohrdurchmesser, Bohrtiefe, Bohrlochreinigung, Gewindetiefe und Seiten- und Achsenabstände sind für die Generierung einer zuverlässigen Verankerung maßgeblich.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass eine Vielzahl an Bedingungen erfüllt werden müssen, um eine zuverlässige Verbindung zu realisieren. Daher ist es nicht überraschend, dass für die Kalkulationen, aufgrund derer die Wahl des Dübels getroffen wird, ein gutes Fachwissen unerlässlich ist. Viele Jahre lang basierte das Bausystem auf ziemlich konservativen Methoden, daher war die finale Verankerung alles andere als ideal. Mit der Einführung nationaler und internationaler Richtlinien steht aber jetzt eine Kalkulationsmethode zur Verfügung, welche die charakteristischen Werte der Anker für die verschiedenen Versagensformen berücksichtigt.
Die Verankerung ist ein komplexes Thema und die Durchführung der notwendigen Kalkulationen ist keine leichte Aufgabe. Selbstverständlich beraten unsere Experten für Verbindungselemente Sie gerne bei der Wahl der passenden Anker für eine spezifische Situation.