text.skipToContent text.skipToNavigation
Semicon & Medical

Sempre com os fixadores certos ao alcance da mão

Está ativo na indústria Semicon & Medical (indústria de semicondutores e médica)? Então tem de lidar com requisitos de alta qualidade e uma abordagem rigorosa baseada em projectos. Como um elo indispensável num processo de produção, não deve pensar que os funcionários podem selecionar os elementos de fixação errados. A Fabory apoia-o durante a preparação de um projeto, a duração do projeto e a fase de pós-tratamento (serviço e reparação). Com as soluções logísticas da Fabory Logic, tem a garantia de uma disponibilidade óptima de fixadores e o seu Custo Total de Propriedade (TCO) permanece o mais baixo possível.

A Fabory apoia o sector Semicon e Médico, entre outros:

  • Produção, construção e revisão de sistemas de tomografia computadorizada, sistemas de imagem por ressonância magnética e vários outros periféricos médicos
  • Produção de sistemas litográficos para o fabrico de microchips
Medical
© ASML

Sala limpa

O seu processo de produção ou montagem determina o grau de limpeza técnica que se aplica aos elementos de fixação e ferramentas a utilizar. Juntamente com os nossos parceiros de limpeza, garantimos que os contaminantes são removidos dos produtos e que estes podem ser utilizados na sua aplicação sem risco de contaminação. Os processos de limpeza centram-se nestes tipos de poluição:

  • Resíduos do processo de produção, tais como rebarbas e aparas
  • Resíduos do ambiente de produção, como poeira, fibras e areia
  • Manchas de resíduos do processo, inibidores de corrosão ou impressões digitais

O grau de limpeza exigido determina até que ponto a contaminação acima referida pode estar presente e quais os métodos de verificação que devem ser utilizados para o comprovar. Para algumas aplicações, uma verificação com luz (UV) é suficiente e, para outras aplicações, pode ser necessária uma análise de gás residual (RGA).

Além disso, é importante ter em conta não só os requisitos de limpeza, mas também outras propriedades metalúrgicas ou tribológicas dos produtos. Por vezes, são necessárias outras precauções. Por exemplo, pode ser necessário aplicar um tratamento EPK (polimento eletrolítico e kolsterização) para garantir o desempenho do produto em condições ultra-limpas.

Está à procura de um processo de limpeza como o descrito acima ou tem um conjunto diferente de requisitos? Não hesite em contactar-nos para discutir as possibilidades.

As soluções Fabory Logic, como RFID e Armários de Balança, podem ser integradas no seu ambiente de sala limpa, garantindo que todos os itens necessários estejam facilmente acessíveis.

Os elementos de fixação mais encomendados

Que elementos de fixação vemos com mais frequência nas listas de encomendas dos clientes deste sector? Estes são os dez elementos de fixação abaixo indicados:

Produtos relacionados

Na Fabory, não somos apenas especialistas em elementos de fixação. Os produtos relacionados também fazem parte da nossa oferta. Pense em adesivos, vedantes, lubrificantes, ferramentas manuais e eléctricas, equipamento de segurança e produtos para salas limpas. A gestão inteligente das peças C está a tornar-se cada vez mais importante. A estreita cooperação com clientes e fornecedores resulta numa gama de produtos, serviços e conhecimentos especializados feitos à medida. Os especialistas da Fabory aconselham-no sobre a melhor facilidade de utilização e desempenho fiável. Não hesite em colocar-nos as suas questões sobre soluções de fixação específicas ou sobre a utilização de produtos relacionados.

Veja a nossa gama completa em Fabory.com

Semicon brands

É por isso que o sector Semicon & Medical escolhe a Fabory:

✓ Entrega rápida e flexível de todos os tipos de fixação que atendem às especificações definidas

✓ Mais de 150.000 artigos de fixação diferentes disponíveis em stock

✓ Com base na sua utilização prevista, fornecemos os elementos de fixação para salas limpas de que necessita no momento certo

✓ Os elementos de fixação são totalmente rastreáveis por lote graças ao sistema de gestão da qualidade ISO9001

✓ Controlo de qualidade no laboratório acreditado A2LA da Fabory

✓ Serviços como o Inventário Gerido pelo Fornecedor (VMI) no local e integrações digitais como o MyFabory aumentam a sua facilidade de encomenda..

Criar paz de espírito

Na Fabory, pode escolher entre mais de 150.000 elementos de fixação. Estão disponíveis em qualquer desenho, tamanho e tipo de material desejado. Uma gama tão extensa requer uma gestão de stocks eficiente em que possa confiar. As soluções logísticas inteligentes que proporcionam uma visão do consumo ajudam neste aspeto. Com a utilização da solução RFID e do armário de balança de pesos, tem acesso ao seu próprio monitor VMI no MyFabory. Este monitor fornece informações sobre o consumo histórico do stock e o nosso desempenho. A combinação da oferta de soluções com o fornecimento de informações é única.

Para além destas soluções, os especialistas da Fabory fornecem conselhos, cálculos e testes. Ajudam a realizar ligações seguras. Isto cria paz de espírito, para que você e os seus funcionários possam continuar a concentrar-se nas tarefas principais.

Contacte-nos para discutir todas as possibilidades.

Medical

Masters in Fasteners

Gama

A Fabory é a escolha certa para todas as suas necessidades em artigos de fixação. A nossa gama de produtos contém uma vasta variedade de artigos de fixação e soluções de fixação específicas do cliente para várias aplicações, complementadas com C-parts.

Fabory Logic

A Fabory auxilia na gestão de artigos de fixação e C-parts. Painéis de controlo inovadores fornecem informações sobre o seu consumo, permitindo que você reduza o seu TCO. A Fabory Logic oferece serviços de RFID, Optical-Eye, balanças e Merchandiser.

Qualidade, Engenharia e R&D

A Fabory tem suas bases na qualidade e confiabilidade. Uma gestão de qualidade aperfeiçoada e sistemas de controlo de qualidade especializados são chave da nossa operação. Estamos disponíveis para o apoiar na escolha correta do artigo de fixação.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.