text.skipToContent text.skipToNavigation
VDL

Après avoir visité l’entrepôt central de Fabory à Tilburg, VDL Translift a décidé d’introduire une configuration de stock similaire dans son propre environnement de production. En 2024, l’entreprise a mis en œuvre Fabory Logic, en combinant la gestion des stocks à un bac et à deux bacs afin de garantir la disponibilité des éléments de fixation dans l’ensemble de ses activités.

Aujourd’hui, 19 sites VDL utilisent le système. Des spécialistes Fabory se rendent sur les sites chaque semaine pour contrôler et réapprovisionner les stocks, ce qui permet aux collaborateurs VDL de consacrer moins de temps à la gestion des stocks et à la recherche d’éléments de fixation, et davantage à leurs activités principales d’assemblage.

Les résultats en un coup d’œil

19 sites

Sites VDL équipés de solutions de gestion des stocks Fabory Logic.

1 bac + 2 bacs

Une combinaison de méthodes de réapprovisionnement pour les éléments de fixation courants et critiques.

Chaque semaine

Visites Fabory pour contrôler et réapprovisionner le stock d’éléments de fixation.

Gestion des stocks d’éléments de fixation avec Fabory Logic chez VDL Translift

Le défi : garantir la disponibilité des éléments de fixation pour la production

VDL Translift développe et fabrique des chargeurs latéraux, des compacteurs à vis et des systèmes souterrains de collecte des déchets. Grâce à son propre département d’ingénierie, l’entreprise gère l’ensemble du processus, de la conception au produit fini.

L’assemblage de ces véhicules et systèmes nécessite des boulons, des écrous et d’autres éléments de fixation. Disposer des bons composants au moment où ils sont nécessaires est donc essentiel pour assurer la continuité et l’efficacité de la production.

Lors des périodes de forte activité, les collaborateurs devaient auparavant rechercher les boulons manquants ou attendre des livraisons urgentes. VDL souhaitait adopter une approche plus structurée afin de réduire le temps consacré par les collaborateurs à la gestion des stocks d’éléments de fixation et à la recherche de pièces.

Fabory Logic sur 19 sites

Après avoir découvert la configuration de gestion des stocks de Fabory lors d’une visite de l’entrepôt central de Tilburg, VDL Translift a décidé d’introduire ce concept dans son propre environnement de production.

La mise en œuvre a débuté en 2024. VDL a investi dans de nouveaux rayonnages, tandis que des spécialistes Fabory ont commencé à se rendre sur les sites chaque semaine pour contrôler et réapprovisionner les stocks. Depuis, la solution a été étendue à 19 sites VDL.

Plutôt que d’utiliser une seule méthode de réapprovisionnement pour tous les éléments de fixation, VDL combine des systèmes à un bac et à deux bacs en fonction des besoins de chaque article.

Réapprovisionnement à un bac pour les articles courants

Pour le réapprovisionnement régulier, chaque article est stocké dans un seul bac. Le stock est contrôlé et réapprovisionné à intervalles réguliers par Fabory.

Lors de sa visite hebdomadaire, le merchandiser Fabory scanne les bacs et veille à ce que les bacs vides soient réapprovisionnés lors de la livraison suivante.

Cela réduit la charge de travail liée à la gestion des stocks pour les collaborateurs VDL et confie à Fabory la responsabilité du contrôle et du réapprovisionnement réguliers.

Gestion à deux bacs pour les éléments de fixation critiques

Pour les articles critiques, VDL utilise un système à deux bacs. Chaque article dispose de deux bacs, le second servant de stock tampon pendant le réapprovisionnement du premier.

1

Utiliser le premier bac

La production utilise les éléments de fixation du premier des deux bacs attribués à l’article.

2

Signal de réapprovisionnement

Lorsque le premier bac est vide, il sert de signal pour déclencher automatiquement une nouvelle commande.

3

Passer au second bac

Les collaborateurs continuent à travailler avec le second bac, qui sert de stock tampon pendant l’organisation du réapprovisionnement.

4

Le stock est réapprovisionné

Le nouveau stock remplit le bac vide, tandis que le second bac contribue à maintenir la disponibilité pendant le cycle de réapprovisionnement.

Moins de temps consacré à la recherche d’éléments de fixation

Grâce à des éléments de fixation organisés dans les rayonnages Fabory et à un réapprovisionnement géré de manière proactive, les collaborateurs VDL consacrent moins de temps à la gestion des stocks et à la recherche de pièces.

Ils peuvent ainsi consacrer davantage de temps à leurs principales activités d’assemblage, tout en contribuant à des processus de production plus fluides sur les sites concernés.

Réduire les étapes d’assemblage avec Lubrinox

Dans le cadre de la mise en œuvre, VDL a également ajouté les éléments de fixation Lubrinox à son assortiment.

Lubrinox intègre la lubrification directement dans la solution de fixation, supprimant ainsi la nécessité d’appliquer manuellement un lubrifiant pendant l’assemblage. Pour VDL, cela réduit les manipulations supplémentaires et contribue à un processus d’assemblage plus efficace.

“Le facteur décisif pour nous a été le fait que Fabory propose une large gamme de solutions logistiques, un assortiment étendu avec de nombreux articles en stock ou disponibles dans des délais courts, et que Lubrinox fasse partie de son offre. Cela nous permet de supprimer des étapes supplémentaires pendant l’assemblage. L’ensemble du projet s’est déroulé sans problème et nous pouvons véritablement parler d’une réussite. Nous sommes maintenant impatients de découvrir ce que l’avenir nous réserve.”

Michel Dingemans
Directeur d’usine, VDL Translift

Le résultat : un réapprovisionnement structuré des éléments de fixation sur 19 sites

VDL Translift combine désormais la gestion des stocks à un bac et à deux bacs sur 19 sites, avec le soutien de visites hebdomadaires de spécialistes Fabory.

Les articles courants peuvent être gérés grâce à un réapprovisionnement planifié à un bac, tandis que l’approche à deux bacs fournit un stock tampon supplémentaire pour les éléments de fixation critiques. Ensemble, ces systèmes contribuent à minimiser le risque de rupture de stock et à réduire le temps que les collaborateurs VDL consacrent à la gestion des stocks ou à la recherche de pièces.

L’ajout de Lubrinox permet également de réduire les étapes de lubrification manuelle pendant l’assemblage, étendant ainsi les gains d’efficacité au-delà de la gestion des stocks jusque dans le processus de production lui-même.

Un réapprovisionnement plus intelligent des éléments de fixation

Fabory Logic peut-il simplifier la gestion de votre stock d’éléments de fixation ?

Fabory Logic combine une gestion structurée des stocks, un réapprovisionnement régulier et des solutions adaptées à l’importance et à la consommation de chaque élément de fixation et pièce de catégorie C.

Contactez un spécialiste Fabory
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.