Chez Life & Mobility à Doetinchem, l’efficacité, la clarté et la fiabilité sont des éléments importants de l’environnement de production. L’entreprise développe des fauteuils roulants et des scooters de mobilité innovants et a installé onze unités de rayonnage à deux bacs, associées à une RFID Dropbox Fabory Logic, afin de soutenir la gestion des stocks sur le site de production.
L’installation représente désormais plus de douze mètres de rayonnage à deux bacs. Lorsque le premier bac est vide, l’opérateur le place dans la RFID Dropbox. Le système enregistre automatiquement la consommation et déclenche le réapprovisionnement, tandis que la production peut se poursuivre avec le second bac.
Les résultats en un coup d’œil
11
Unités de rayonnage à deux bacs installées sur le site de production de Life & Mobility.
12+ mètres
De rayonnage à deux bacs pour soutenir la gestion des stocks en production.
Automatique
L’enregistrement de la consommation et le réapprovisionnement sont déclenchés via la RFID Dropbox.
Simplifier la gestion des stocks sur le site de production
Life & Mobility a choisi une combinaison de rayonnages à deux bacs et de technologie RFID pour soutenir son processus de production. Le système est conçu de manière à ce qu’un second bac reste disponible lorsque le premier est vide.
Cela signifie que les collaborateurs n’ont pas besoin de créer manuellement une commande lorsqu’un bac doit être réapprovisionné. Le retour du bac vide via la RFID Dropbox enregistre la consommation et déclenche automatiquement le processus de réapprovisionnement.
Cette approche permet de maintenir la disponibilité des articles en stock tout en réduisant le travail manuel lié à la gestion du réapprovisionnement.
Comment fonctionne le processus RFID à deux bacs
|
|
|
|
Gain de temps et meilleure disponibilité des stocks
Life & Mobility identifie trois résultats clairs grâce au nouveau système : un gain de temps en production, la prévention des ruptures de stock et un environnement de travail propre et bien organisé.
La combinaison du rayonnage à deux bacs et du réapprovisionnement déclenché par RFID supprime la nécessité de passer une commande manuelle lorsqu’un bac vide est retourné. Le second bac reste disponible pour la production pendant que le processus de réapprovisionnement est en cours.
“Avec le nouveau système, nous gagnons du temps, évitons les ruptures de stock et conservons un atelier à l’aspect professionnel.”
Bastiaan van der Post
Acheteur tactique, Life & Mobility
Un environnement de production propre et professionnel
L’installation a été conçue en tenant compte à la fois de la fonctionnalité et de l’apparence. Les unités de rayonnage portent le logo Life & Mobility, ce qui leur permet de s’intégrer dans un environnement de travail professionnel et bien organisé.
Une équipe de merchandisers Fabory a réalisé l’installation en collaboration avec le Solution Engineer Raymond van Dongen. La coopération avec l’équipe de production de Life & Mobility a permis de réduire au minimum les perturbations, et la production a pu se poursuivre pendant l’installation.
Le résultat : moins de commandes manuelles et une meilleure disponibilité des stocks
Les onze unités de rayonnage et la RFID Dropbox offrent à Life & Mobility une méthode structurée pour gérer le réapprovisionnement sur plus de douze mètres de rayonnage à deux bacs.
Lorsqu’un bac est vide, son retour via la RFID Dropbox enregistre automatiquement la consommation et lance le réapprovisionnement. Les collaborateurs peuvent continuer à travailler avec le second bac au lieu de créer une commande manuelle.
Pour Life & Mobility, le résultat est un système qui permet de gagner du temps en production, aide à prévenir les ruptures de stock et contribue à maintenir un environnement de travail propre et bien organisé.
|
Réapprovisionnement automatisé des stocks Fabory Logic RFID peut-il simplifier votre gestion des stocks ?Fabory Logic RFID peut enregistrer automatiquement les bacs retournés et déclencher le réapprovisionnement, réduisant ainsi le travail manuel lié à la gestion des stocks.
|