text.skipToContent text.skipToNavigation
Fixing systems and anchorage products

Wall plugs are one of the simplest fixing components used in construction and DIY projects, yet they are also one of the most commonly misused. Incorrect wall plug selection is a frequent cause of loose fixings, failed installations, and damaged walls. Whether mounting shelving, installing cabinetry, or securing heavy equipment, choosing the correct wall plug is essential for a reliable and safe installation.

Understanding a few key factors can make selecting the right wall plug straightforward and ensure your fixings perform as expected.

Why Choosing the Correct Wall Plug Matters

Wall plugs (also known as wall anchors or rawl plugs) are designed to provide a secure fixing point in materials that cannot reliably hold a screw alone. When installed correctly, the screw expands the plug inside the drilled hole, creating friction and grip within the wall material.

However, if the wrong plug type, size, or installation method is used, the fixing may fail under load. This can lead to unstable installations, damaged surfaces, or safety risks when mounting heavier objects such as televisions, cupboards, or industrial equipment.

Identifier le matériau du mur

La première étape, et la plus importante, lors du choix d’une cheville murale est de comprendre le matériau de base. Différents matériaux de mur nécessitent différents types de chevilles afin d’obtenir une fixation sûre.

Les matériaux de mur courants comprennent :

  • Matériaux pleins tels que le béton, la brique pleine ou la pierre
  • Matériaux creux tels que la brique creuse ou le bloc
  • Murs creux comprenant le plâtre cartonné ou la cloison sèche

Chacun de ces supports nécessite une cheville conçue pour se dilater, se bloquer ou s’ancrer d’une manière différente. Par exemple, les chevilles conçues pour la maçonnerie pleine se dilatent fermement dans le trou, tandis que les fixations pour plaques de plâtre s’ouvrent derrière le mur afin de répartir la charge. L’utilisation d’une cheville inadaptée au support est l’une des raisons les plus courantes de défaillance des fixations.

Tenir compte de la charge à fixer

Le poids de l’objet à installer joue un rôle majeur dans la sélection du système de fixation approprié.Des charges légères telles que des cadres photo ou de petites étagères peuvent ne nécessiter que des chevilles en nylon standard. Cependant, des installations plus lourdes comme des armoires murales, des téléviseurs ou des équipements industriels nécessitent des chevilles plus robustes ou des fixations spécialisées pour parois creuses.

Les principaux éléments à prendre en compte sont :

  • Le poids de l’objet
  • Si la charge est statique ou dynamique
  • Le nombre de points de fixation

Les charges plus lourdes nécessitent généralement des chevilles plus grandes, des matériaux plus résistants ou des ancrages spécialisés conçus pour répartir la force sur une surface plus large du mur.

Sélectionner la taille correcte de cheville et de vis

Un dimensionnement correct est essentiel pour assurer une expansion adéquate et une bonne résistance de maintien.La vis doit correspondre aux spécifications de la cheville fournies par le fabricant. Si la vis est trop petite, la cheville ne s’expandra pas suffisamment. Si la vis est trop grande, la cheville peut se fendre ou se déformer.

En règle générale, la vis doit traverser entièrement la cheville afin de permettre une expansion correcte et le diamètre de la vis doit être légèrement inférieur à celui de la cheville. 

L’association correcte de la cheville et de la vis garantit que la cheville s’expanse correctement à l’intérieur du mur, créant ainsi un ancrage solide et fiable.

Percer le bon diamètre de trou

Le diamètre du foret doit correspondre exactement au diamètre de la cheville afin de garantir que la cheville s’insère fermement dans le trou. Si le trou est trop grand, la cheville peut tourner ou se détacher sous charge. 

Pour de meilleurs résultats, percez légèrement plus profond que la longueur de la cheville, retirez les débris avant d’insérer la cheville et utilisez le diamètre de foret recommandé.

Le respect de ces étapes permet à la cheville de s’expanser correctement et d’atteindre une résistance de maintien maximale.

Des fixations fiables commencent avec la bonne cheville

Les chevilles sont de petits composants, mais elles jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la fiabilité des fixations murales. En comprenant le matériau du mur, les exigences de charge, la taille de la cheville et le diamètre de perçage correct, vous pouvez améliorer considérablement les performances de fixation et éviter les défaillances d’installation.Choisir la bonne cheville ne prend que quelques secondes supplémentaires lors de l’installation, mais garantit une fixation sûre et durable sur laquelle vous pouvez compter.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.