text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Cargas

La carga en un anclaje se caracteriza por:
 
Dimensión
Dirección
Punto de aplicación
 
La dirección de la fuerza determina si es una fuerza de tracción, de compresión o una fuerza de corte. Las fuerzas de tracción y compresión funcionan longitudinalmente en el anclaje. Las fuerzas de corte trabajan en ángulo recto con el anclaje. Estas fuerzas resultantes de la construcción deben ser absorbidas por el anclaje. Una combinación de cargas generalmente surge, llevando a una carga resultante en el anclaje. Cuando las fuerzas ocurren a cierta distancia de la superficie del material de construcción, esto resulta en un momento de flexión.
 
El cálculo de la distribución de las fuerzas en una construcción lleva a la carga en la fijación. En otros cálculos, los factores de seguridad se incluyen. El factor de seguridad está determinado por la ingeniería de estructuras basadas en los riesgos y directrices de seguridad. Al seleccionar un taco, estos riesgos deben evaluarse. Las aprobaciones técnicas europeas y las directrices estadounidenses especifican, la calificación para el uso de elementos de anclaje constructivos en los que la carga es estacionaria o cuasi estática. En práctica, sin embargo, cargas no estacionarias o dinámicas también ocurren, por ejemplo, en la construcción de grúas, construcción de ascensores o en la construcción de máquinas. La fijación de elementos sujetos a cargas dinámicas debe realizarse utilizando tacos especialmente probados. Una forma particular de carga dinámica, que surge como resultado de una colisión, terremoto o la explosión, es una carga de choque. Los elementos de fijación adecuados para uso con cargas de choque están equipados con una indicación de aprobación de choque.
 
 
 
1. Tensión
2. Compresión
3. Corte
4. F= Tensión oblicua = Combinación de tensión con corte
5. F +momento de flexión = La combinación de tensión y corte a una distancia "e"
6. V + momento de flexión = Corte a distancia "e"
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.