text.skipToContent text.skipToNavigation
Fixing systems and anchorage products

Wall plugs are one of the simplest fixing components used in construction and DIY projects, yet they are also one of the most commonly misused. Incorrect wall plug selection is a frequent cause of loose fixings, failed installations, and damaged walls. Whether mounting shelving, installing cabinetry, or securing heavy equipment, choosing the correct wall plug is essential for a reliable and safe installation.

Understanding a few key factors can make selecting the right wall plug straightforward and ensure your fixings perform as expected.

Why Choosing the Correct Wall Plug Matters

Wall plugs (also known as wall anchors or rawl plugs) are designed to provide a secure fixing point in materials that cannot reliably hold a screw alone. When installed correctly, the screw expands the plug inside the drilled hole, creating friction and grip within the wall material.

However, if the wrong plug type, size, or installation method is used, the fixing may fail under load. This can lead to unstable installations, damaged surfaces, or safety risks when mounting heavier objects such as televisions, cupboards, or industrial equipment.

Identificar el material de la pared

El primer y más importante paso al seleccionar un taco es comprender el material base. Diferentes materiales de pared requieren diferentes tipos de tacos para lograr una sujeción segura.

Los materiales de pared más comunes incluyen:

    Materiales macizos como hormigón, ladrillo macizo o piedra
  • Materiales huecos como ladrillo hueco o bloque
  • Paredes huecas incluyendo placa de yeso o drywall

Cada uno de estos sustratos requiere un taco diseñado para expandirse, agarrarse o anclarse de una manera diferente. Por ejemplo, los tacos diseñados para mampostería maciza se expanden firmemente dentro del agujero, mientras que las fijaciones para placa de yeso se abren detrás de la pared para distribuir la carga. Utilizar el taco incorrecto para el sustrato es una de las razones más comunes por las que fallan las fijaciones.

Considerar la carga que se va a fijar

El peso del elemento que se va a instalar desempeña un papel importante en la selección del sistema de fijación correcto.Las cargas ligeras como marcos de fotos o pequeñas estanterías pueden requerir únicamente tacos de nylon estándar. Sin embargo, instalaciones más pesadas como armarios de pared, televisores o equipos industriales requieren tacos más resistentes o fijaciones especializadas para paredes huecas.

Las consideraciones clave incluyen:

  • El peso del objeto
  • Si la carga es estática o dinámica
  • El número de puntos de fijación

Las cargas más pesadas generalmente requieren tacos más grandes, materiales más resistentes o anclajes especializados diseñados para distribuir la fuerza sobre un área más amplia de la pared.

Seleccionar el tamaño correcto de taco y tornillo

El dimensionado correcto es esencial para una expansión adecuada y una buena resistencia de sujeción.El tornillo debe coincidir con la especificación del taco proporcionada por el fabricante. Si el tornillo es demasiado pequeño, el taco no se expandirá lo suficiente. Si el tornillo es demasiado grande, el taco puede partirse o deformarse.

Como regla general, el tornillo debe atravesar completamente el taco para permitir una expansión adecuada y el diámetro del tornillo debe ser ligeramente menor que el diámetro del taco. 

La combinación correcta de taco y tornillo garantiza que el taco se expanda correctamente dentro de la pared, creando un anclaje firme y fiable.

Perforar el diámetro de agujero correcto

El diámetro de la broca debe coincidir exactamente con el diámetro del taco para garantizar que el taco encaje firmemente dentro del agujero. Si el agujero es demasiado grande, el taco puede girar o salirse bajo carga. 

Para obtener los mejores resultados, perfore ligeramente más profundo que la longitud del taco, retire los residuos antes de insertar el taco y utilice el tamaño de broca recomendado.

Seguir estos pasos garantiza que el taco pueda expandirse correctamente y alcanzar la máxima resistencia de sujeción.

Las fijaciones fiables comienzan con el taco adecuado

Los tacos son componentes pequeños, pero desempeñan un papel fundamental en la seguridad y la fiabilidad de las fijaciones en pared. Al comprender el material de la pared, los requisitos de carga, el tamaño del taco y el diámetro de perforación correcto, puede mejorar significativamente el rendimiento de la fijación y evitar fallos en la instalación.Elegir el taco correcto puede llevar solo unos segundos más durante la instalación, pero garantiza una fijación segura y duradera en la que puede confiar.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.