text.skipToContent text.skipToNavigation

Condiciones de anclaje – Distancia al borde, profundidad de empotramiento y requisitos de instalación

El rendimiento de un sistema de anclaje depende de mucho más que del propio anclaje. La distancia al borde, la separación entre anclajes, la profundidad de empotramiento, el estado del material base y la calidad de la instalación influyen en la forma en que las cargas se transfieren al material circundante.

En aplicaciones estructurales, estas condiciones deben considerarse conjuntamente durante la selección y el diseño de los anclajes. Los requisitos para un anclaje específico se definen en su documentación técnica, la correspondiente Evaluación Técnica Europea (ETA) y el método de cálculo aplicable.

Por qué son importantes las condiciones de anclaje

Un anclaje que ofrece un buen rendimiento en determinadas condiciones puede presentar una resistencia diferente si se instala cerca de un borde, junto a otro anclaje o con una profundidad de empotramiento reducida.

Entre las condiciones importantes de diseño e instalación se incluyen:

  • Distancia al borde
  • Separación entre anclajes
  • Profundidad efectiva de empotramiento
  • Profundidad y diámetro del taladro
  • Espesor del elemento de hormigón
  • Espesor del elemento fijado o espesor de apriete
  • Limpieza del taladro
  • Hormigón fisurado o no fisurado
  • Temperatura de instalación
  • Exposición ambiental
  • Requisitos frente al fuego o acciones sísmicas, cuando sean aplicables

Estos parámetros no deben considerarse de forma independiente. La modificación de una condición puede influir en la resistencia o idoneidad del anclaje completo.

Distancia al borde y separación entre anclajes

La posición de un anclaje dentro del material base puede tener un efecto significativo en su rendimiento.

Un anclaje instalado cerca del borde de un elemento de hormigón puede disponer de menos hormigón circundante para resistir la carga aplicada. Del mismo modo, los anclajes situados muy próximos entre sí pueden influir sobre la misma zona de hormigón e interactuar entre ellos.

Distancia al borde

La distancia al borde es la distancia entre el eje central de un anclaje y el borde del elemento de hormigón. Una distancia al borde reducida puede influir en la resistencia, especialmente cuando las fuerzas de tracción o cortante generan tensiones en el hormigón circundante.

La distancia al borde admisible depende del sistema de anclaje, la dirección de la carga, el estado del hormigón, la profundidad de empotramiento y la evaluación aplicable al producto.

Separación entre anclajes

La separación entre anclajes es la distancia entre anclajes adyacentes. Cuando los anclajes se instalan suficientemente alejados entre sí, cada anclaje puede comportarse en gran medida de forma independiente. Con separaciones reducidas, sus zonas de transferencia de carga pueden solaparse y la resistencia del grupo de anclajes puede verse afectada.

Por tanto, no existe una única separación mínima universal ni una distancia al borde aplicable a todos los sistemas de anclaje. Los valores correspondientes deben obtenerse de la documentación del producto y tenerse en cuenta en el diseño estructural.

Descubra cómo la separación y la distancia al borde afectan a las cargas sobre los anclajes >

Profundidad de empotramiento y profundidad del taladro

La profundidad de empotramiento describe hasta qué punto la parte del anclaje que transmite la carga penetra en el material base. Es uno de los parámetros importantes que influyen en la resistencia del anclaje.

Una mayor profundidad de empotramiento puede aumentar la cantidad de material base implicado en la transferencia de la carga, pero las profundidades adecuadas son específicas de cada sistema de anclaje y aplicación.

Profundidad efectiva de empotramiento

La profundidad efectiva de empotramiento es la profundidad a lo largo de la cual el anclaje transfiere la carga al material circundante. No debe suponerse automáticamente que es igual a la longitud total del anclaje o a la profundidad total del taladro.

Profundidad del taladro

Puede ser necesario que el taladro se prolongue más allá de la profundidad efectiva de empotramiento para alojar el anclaje, el polvo de perforación o el método de instalación. La profundidad y el diámetro requeridos del taladro deben seguir siempre las instrucciones de instalación del fabricante.

Perforar a una profundidad mayor o menor que la especificada puede afectar a la calidad de la instalación y al rendimiento del anclaje.

Condiciones de instalación de un vistazo

Geometría

La distancia al borde, la separación entre anclajes, la profundidad de empotramiento, el espesor del elemento y las dimensiones de la pieza fijada influyen en la geometría del anclaje.

Instalación

Una perforación correcta, la limpieza del taladro, la profundidad de instalación, el apriete y, cuando sea aplicable, el curado son esenciales para conseguir el rendimiento previsto del anclaje.

Entorno

La humedad, la temperatura, la exposición a la corrosión, los requisitos frente al fuego y otras condiciones de servicio pueden influir en la selección del anclaje y del material.

Limpieza del taladro

La preparación correcta del taladro es una parte importante de la instalación de un anclaje. El polvo y los residuos de perforación pueden interferir en la forma en que un anclaje transfiere la carga al material base.

Esto es especialmente importante en los sistemas de anclaje adheridos y químicos, en los que el material de unión necesita un contacto eficaz con la pared del taladro.

Limpieza y preparación del taladro para la instalación de un anclaje

Dependiendo del sistema de anclaje, el procedimiento de limpieza especificado puede incluir soplado, cepillado, aspiración o una combinación definida de estos pasos.

El método, el equipo y el número de operaciones de limpieza requeridos deben seguir siempre las instrucciones de instalación del sistema de anclaje específico, en lugar de basarse en un procedimiento de limpieza genérico.

Una perforación correcta es esencial

El diámetro del taladro, el método de perforación y la profundidad del orificio pueden influir en la instalación del anclaje.

Debe utilizarse el diámetro de broca especificado y el taladro debe realizarse mediante el método de perforación indicado en la documentación correspondiente del producto. Diferentes materiales base o sistemas de anclaje pueden requerir distintas técnicas de perforación.

Las brocas excesivamente desgastadas o inadecuadas para el material base pueden crear orificios fuera de las dimensiones previstas y afectar al rendimiento del anclaje.

Espesor de la pieza fijada y espesor de apriete

El espesor del componente que se va a fijar influye en la longitud necesaria del anclaje y en la posición del anclaje dentro del material base.

Al determinar el tamaño adecuado del anclaje, puede ser necesario tener en cuenta en el conjunto completo de fijación:

  • Espesor de la pieza fijada
  • Arandelas y otros componentes
  • Materiales de nivelación o relleno
  • Profundidad de empotramiento necesaria
  • Longitud de rosca necesaria o requisitos de apriete

Un anclaje debe proporcionar la profundidad de empotramiento requerida y, al mismo tiempo, permitir el espesor completo de la pieza fijada dentro de su rango de instalación aprobado.

Espesor del hormigón

El espesor del elemento de hormigón es otra condición importante para el anclaje. Debe existir suficiente material base por debajo y alrededor del anclaje para permitir la profundidad de empotramiento necesaria y transferir las cargas de forma segura.

Instalar un anclaje en un elemento de hormigón demasiado delgado puede influir en la resistencia y aumentar el riesgo de fisuración por hendimiento o daños en el hormigón durante la perforación y la instalación.

Por tanto, el espesor mínimo del elemento debe comprobarse con respecto a los requisitos del sistema de anclaje específico.

Hormigón fisurado y no fisurado

El estado del hormigón también afecta al diseño de los anclajes. Los anclajes instalados en zonas donde pueden desarrollarse fisuras deben ser adecuados para hormigón fisurado cuando así lo requiera la aplicación.

El anclaje seleccionado y el cálculo deben reflejar si el hormigón puede considerarse no fisurado o si debe suponerse que está fisurado.

Más información sobre hormigón fisurado y no fisurado >

Temperatura y condiciones de instalación

La temperatura puede influir tanto en la instalación como en el rendimiento durante el servicio, especialmente en los sistemas de anclaje adheridos.

En los anclajes químicos, la temperatura del material base puede afectar al tiempo de curado. Por tanto, los procedimientos de instalación pueden especificar diferentes tiempos de curado en función de la temperatura en el momento de la instalación.

La temperatura de instalación permitida y el rango de temperaturas de servicio deben comprobarse en la documentación correspondiente del producto.

Un anclaje no debe someterse a carga hasta que se hayan alcanzado las condiciones de instalación o curado requeridas.

Corrosión y exposición ambiental

El entorno en el que se instala un anclaje debe tenerse en cuenta al seleccionar su material y protección contra la corrosión.

Las condiciones de exposición pueden variar desde ambientes interiores secos hasta ubicaciones exteriores, húmedas o químicamente agresivas.

Entre los factores que deben considerarse se incluyen:

  • Uso en interiores o exteriores
  • Humedad y condensación
  • Exposición directa a la intemperie
  • Entornos industriales o químicos
  • Entornos marinos o exposición a cloruros
  • Vida útil prevista
  • Compatibilidad con la pieza fijada y los materiales circundantes

El material del anclaje o su acabado protector debe ser adecuado para las condiciones ambientales correspondientes y los requisitos de la aplicación.

Resistencia al fuego

Cuando un anclaje forma parte de una estructura o sistema que debe seguir funcionando durante un incendio, el anclaje debe ser adecuado para las condiciones de incendio correspondientes.

Las temperaturas elevadas pueden reducir la resistencia tanto del anclaje como del hormigón circundante. Por tanto, la resistencia al fuego debe evaluarse utilizando datos de rendimiento específicos del producto y los requisitos de diseño aplicables.

No debe suponerse el comportamiento frente al fuego simplemente porque un anclaje esté aprobado para un uso estructural normal.

Condiciones sísmicas

Las cargas sísmicas pueden imponer exigencias adicionales a un sistema de anclaje debido al movimiento, la fisuración y las cargas cíclicas del hormigón.

Cuando se requiera diseño sísmico, el anclaje seleccionado debe disponer de la evaluación adecuada para la aplicación sísmica prevista y el anclaje debe calcularse utilizando las condiciones de diseño aplicables.

La aprobación para hormigón fisurado no significa automáticamente que un anclaje sea adecuado para aplicaciones sísmicas.

Cómo afectan las condiciones de anclaje a la capacidad de carga

La resistencia de un anclaje no puede determinarse únicamente a partir de su diámetro o material. La geometría circundante y las condiciones de instalación forman parte del sistema de anclaje completo.

Las distancias reducidas al borde, la separación limitada, una profundidad de empotramiento reducida o un espesor insuficiente del hormigón pueden afectar a la resistencia disponible.

Por tanto, la dirección y la magnitud de las cargas aplicadas deben evaluarse conjuntamente con estas condiciones de instalación.

Explore las cargas de tracción, cortante y combinadas sobre los anclajes >

Calcule distancias al borde, separación y profundidad de empotramiento

En las fijaciones estructurales en hormigón, la relación entre las cargas aplicadas y la geometría de instalación puede resultar compleja, especialmente cuando varios anclajes forman parte de una misma conexión.

Fabory Anchor Calculator le ayuda a diseñar anclajes postinstalados para uso estructural en hormigón de acuerdo con EN 1992-4.

Utilice la calculadora para evaluar:

  • Posición y configuración de los anclajes
  • Distancias al borde
  • Separación entre anclajes
  • Condiciones de empotramiento
  • Cargas de tracción y cortante
  • Cargas combinadas
  • Hormigón fisurado y no fisurado
  • Condiciones de incendio y sísmicas, cuando sean aplicables

La calculadora comprueba los anclajes disponibles en el catálogo frente a los parámetros de diseño introducidos e identifica las soluciones que cumplen los requisitos estructurales correspondientes.

Utilice Fabory Anchor Calculator >

EN 1992-4 y homologaciones de anclajes

Para fijaciones estructurales postinstaladas en hormigón en Europa, EN 1992-4 proporciona el marco de diseño utilizado junto con la información de rendimiento específica del producto para el anclaje seleccionado.

La Evaluación Técnica Europea (ETA) correspondiente define condiciones importantes para cada sistema de anclaje, que pueden incluir:

  • Materiales base y clases de resistencia del hormigón aprobados
  • Hormigón fisurado o no fisurado
  • Dimensiones del anclaje y profundidades de empotramiento
  • Separaciones mínimas y distancias al borde
  • Espesor mínimo del elemento de hormigón
  • Procedimientos de instalación
  • Condiciones de carga
  • Condiciones ambientales o de servicio

Por tanto, el diseño de anclajes estructurales debe utilizar los parámetros aplicables al producto específico en lugar de valores genéricos de separación, distancia al borde o instalación.

Explore más información técnica sobre anclajes

Continúe explorando la información técnica de Fabory sobre anclajes:

¿Necesita ayuda con una aplicación de anclaje?

La geometría y las condiciones de instalación de un anclaje pueden resultar complejas cuando intervienen varios anclajes, distancias al borde reducidas, cargas elevadas o requisitos adicionales frente al fuego o acciones sísmicas.

Los especialistas técnicos de Fabory pueden ayudarle a evaluar los requisitos de la aplicación e identificar una solución de anclaje adecuada.

Contacte con nuestros especialistas técnicos >

Preguntas frecuentes sobre las condiciones de anclaje

Encuentre respuestas a preguntas habituales sobre la distancia al borde, la separación entre anclajes, la profundidad de empotramiento y los requisitos de instalación.

¿Qué es la distancia al borde al instalar un anclaje?

La distancia al borde es la distancia entre el eje central de un anclaje y el borde del material base. Una distancia al borde reducida puede afectar a la resistencia de un anclaje porque hay menos hormigón circundante disponible para transferir las cargas aplicadas.

¿Qué separación debe existir entre los anclajes para hormigón?

No existe una única separación aplicable a todos los anclajes para hormigón. La separación necesaria y mínima entre anclajes depende del sistema de anclaje, la profundidad de empotramiento, las condiciones de carga, el estado del hormigón y la homologación del producto. Los valores correspondientes al anclaje específico deben comprobarse en su documentación técnica y tenerse en cuenta en el cálculo estructural.

¿Qué es la profundidad efectiva de empotramiento?

La profundidad efectiva de empotramiento es la profundidad a lo largo de la cual un anclaje transfiere la carga al material base circundante. Es un parámetro de diseño importante y no debe suponerse automáticamente que es igual a la longitud total del anclaje o a la profundidad del taladro.

¿Por qué es importante limpiar el taladro para los anclajes químicos?

El polvo y los residuos de perforación pueden interferir en la adherencia entre un sistema de anclaje químico y la pared del taladro. Por tanto, el taladro debe limpiarse siguiendo el procedimiento especificado para el sistema de anclaje correspondiente antes de instalar el material de unión y el elemento de anclaje.

¿Afectan la distancia al borde y la separación entre anclajes a la capacidad de carga?

Sí. Los anclajes instalados cerca de un borde o próximos entre sí pueden presentar una resistencia inferior a la de anclajes instalados sin restricciones de separación y distancia al borde. El efecto depende del sistema de anclaje, la geometría, el estado del hormigón y la dirección de la carga.

¿Puede Fabory Anchor Calculator comprobar las distancias al borde y la separación entre anclajes?

Sí. Fabory Anchor Calculator permite introducir la geometría del anclaje y las cargas aplicadas para evaluar anclajes postinstalados adecuados para uso estructural en hormigón de acuerdo con EN 1992-4.

Explore Fabory Anchor Calculator >

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.