Materiales de construcción: la base del anclaje
La selección de un sistema de anclaje no depende sólo de una carga en el anclaje. El material en cual el elemento debe ser anclado también es importante. Las características del material de construcción incluyen una resistencia a la compresión específica, que afecta a la selección de una fijación. La resistencia a la compresión es la presión que el material puede soportar, dado en MPa. Paredes de yeso, albañilería u hormigón tienen propiedades diferentes, por lo que requieren un enfoque diferente. El grosor del material es importante, así como las características.
Paredes de yeso
Paredes de Yeso son materiales de construcción de paredes finas. Estas paredes, tales como paneles de yeso, paneles de madera, a menudo tienen una baja resistencia a la compresión. La fijación por medio de tacos, que dependen de su fuerza de expansión en la parte trasera de la placa, constituye una buena base para una fijación sólida. Esto se llama la fijación por bloqueo. Los tacos adecuados para estas aplicaciones generalmente se conocen como tacos de techo.
Albañilería
La albañilería es un material formado por ladrillos y argamasa. La resistencia a la compresión de los ladrillos es mayor que la del la argamasa, de modo que el anclaje en el ladrillo es preferible. Cuanta más antigua la construcción es, mayor es la diferencia en la resistencia a la compresión, y más importante se vuelve alcanzar el anclaje en el ladrillo. Con base en la estructura y en el porcentaje de espacio hueco, se distinguen cuatro grupos de ladrillos de albañilería.
Estructura compacta
Los ladrillos con estructura compacta no poseen cavidades y poseen alta resistencia a la compresión. Los ladrillos con hasta 15% de espacio hueco se consideran ladrillos macizos. La resistencia a la compresión relativamente alta, los hace extremamente adecuados para los métodos de fijación, tipo tacos. Ladrillos perforados o ladrillos de ventilación son generalmente hechos del mismo material de alta resistencia a la compresión que ladrillos sólidos, pero se suministran con cavidades. Para cargas pesadas, tacos especiales se deben utilizar en ladrillos perforados. Estos tacos están diseñados para conectar o llenar cavidades.
Estructura abierta
Ladrillos con estructura abierta tienen baja resistencia a la compresión y son extremadamente porosos. Para una fuerza óptima, se deben utilizar tacos especiales, por ej. Tacos con gran superficie de expansión. Si estos ladrillos también contienen espacios huecos, es necesaria una selección y montaje cuidado del taco, para un anclaje fiable. Los anclajes adecuados pueden ser aquellos con una zona de expansión muy larga, o sistemas de inyección que consisten en un espárrago roscado, manguito de fijación (red) y anclaje química. Para asegurarse de que los agujeros no son muy grandes, haciendo que la red se suelte de los materiales de construcción, agujeros en ladrillos perforados y materiales de construcción con estructura abierta sólo deben ser hechos con perforación rotativa. La perforación con martillo aumenta la probabilidad de el material se desintegrar. La perforación ocurre más rápidamente si se utilizan piezas de metal duro para perforación rotativa.
Hormigón
El tipo de material incluye hormigón ligero, hormigón normal y hormigón pesado. Hormigón ligero difiere del hormigón normal debido a la adicción en la argamasa de materiales como, piedra pómez, cenizas volantes, etc. El cemento es el agente de unión en todos los casos. El aditivo, que tiene una resistencia a la compresión menor que la grava en el hormigón normal, conduce a condiciones menos favorables para anclajes.
La capacidad máxima de carga de las fijaciones de construcción en hormigón es extremadamente dependiente de la resistencia a la compresión del hormigón. La resistencia a la compresión del hormigón es identificada por 'resistencia cúbica à la compresión'. La resistencia cúbica a la compresión está relacionada con la presión que se puede ejercer sobre un cubo que mide 15 x 15 x 15 cm antes de comenzar a romperse. Este valor se proporciona en las características del material de construcción utilizando una letra mayúscula B en combinación con un número. Por ejemplo, una resistencia a la compresión de B25 indica que la resistencia a la compresión de este hormigón es de al menos 25 MPa. Una indicación similar de resistencia está relacionada con un cilindro de medición Ø16 x 32 cm, de acuerdo con la norma Europea Pre-standard ENV 206, en cuyo caso la designación es C20/25. Aquí, el primer valor representa la resistencia a la compresión característica mínima del cilindro, 20 MPa. El segundo valor da la resistencia a la compresión mínima cubica característica, 25 MPa.