Vald. Henriksen fabrica máquinas textiles Jigger utilizadas para teñir y lavar tejidos. Para las aplicaciones con uniones atornilladas de acero inoxidable, la empresa cambió a los elementos de fijación Lubrinox de Fabory, eliminando la necesidad de aplicar manualmente pasta antigripante durante el montaje.
Este cambio elimina una etapa manual de lubricación, crea un proceso de montaje más limpio y facilita el desmontaje de los elementos de fijación de acero inoxidable durante las tareas de mantenimiento.
Resultados de un vistazo
Sin lubricación manual
Lubrinox elimina la necesidad de aplicar manualmente pasta antigripante durante el montaje.
Montaje más limpio
Eliminar la aplicación independiente de pasta antigripante ayuda a crear un entorno de producción más limpio.
Mantenimiento más sencillo
Lubrinox ayuda a reducir el riesgo de gripado y facilita el desmontaje de los elementos de fijación de acero inoxidable.
Elementos de fijación de acero inoxidable en maquinaria textil
Vald. Henriksen fue fundada en Hengelo, Países Bajos, en 1945 y fabrica máquinas Jigger para el procesamiento de tejidos.
La empresa desarrolló una nueva generación de Jiggers en la década de 1990, incluidos modelos atmosféricos y de alta temperatura. Vald. Henriksen contactó por primera vez con Fabory para el suministro de elementos de fijación en 1991.
Las máquinas utilizan uniones atornilladas de acero inoxidable, lo que exige elementos de fijación fiables durante el montaje y que, al mismo tiempo, puedan desmontarse cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento.
Eliminación de la aplicación manual de pasta antigripante
Antes de utilizar Lubrinox, era necesario aplicar manualmente pasta antigripante a los tornillos de acero inoxidable durante el montaje.
Lubrinox incorpora la lubricación en el recubrimiento del elemento de fijación, eliminando la necesidad de realizar esta etapa manual por separado.
Para Vald. Henriksen, esto supone un ahorro de tiempo durante el montaje, ya que los empleados ya no tienen que lubricar individualmente los tornillos antes de instalarlos.
Un proceso de montaje más limpio
Eliminar la aplicación manual de grasa también contribuye a un proceso de producción más limpio.
La pasta antigripante puede dejar residuos pegajosos en los componentes, las herramientas y las zonas de trabajo. El uso de Lubrinox permite montar las uniones atornilladas de acero inoxidable sin necesidad de aplicar este lubricante por separado.
Esto contribuye a crear un entorno de trabajo más limpio y, al mismo tiempo, simplifica el proceso de montaje.
Ayuda a reducir el gripado en las uniones de acero inoxidable
Los elementos de fijación de acero inoxidable pueden ser susceptibles al gripado o agarrotamiento cuando las superficies roscadas en contacto están sometidas a una fricción elevada durante el montaje.
Las propiedades lubricantes de Lubrinox ayudan a reducir la fricción entre las superficies de acero inoxidable en contacto y, por tanto, contribuyen a disminuir el riesgo de gripado.
Esto también resulta útil cuando las máquinas requieren mantenimiento, ya que reducir el riesgo de que los elementos de fijación queden agarrotados puede facilitar el desmontaje de las uniones atornilladas.
«Ahorramos tiempo durante el montaje porque ya no tenemos que lubricar los tornillos. Además, esto crea un entorno de trabajo mucho más limpio».
Sander Straatman
Comprador técnico, Vald. Henriksen
El resultado: un montaje de acero inoxidable más limpio y sencillo
Al cambiar a Lubrinox, Vald. Henriksen eliminó la necesidad de aplicar manualmente pasta antigripante a los elementos de fijación de acero inoxidable durante el montaje.
Esto elimina una etapa independiente del proceso de producción, ahorra tiempo de montaje y ayuda a mantener un entorno de trabajo más limpio.
El recubrimiento lubricante también ayuda a reducir el riesgo de gripado y facilita el desmontaje cuando es necesario realizar tareas de mantenimiento.
|
Fijación de acero inoxidable sin lubricación manual ¿Podría Lubrinox simplificar su proceso de montaje con acero inoxidable?Lubrinox combina elementos de fijación de acero inoxidable con un recubrimiento lubricante integrado, lo que ayuda a reducir la lubricación manual y el riesgo de gripado durante el montaje. Hable con un especialista de Fabory |