text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Agriculture

Komplettes Sortiment für Hersteller und Instandhaltungsbetriebe

In Ihren täglichen Arbeitsprozessen möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeitenden jederzeit über die benötigte Menge an Befestigungselementen verfügen. Stillstand von Maschinen oder Fahrzeugen, die Sie in der Agrarwirtschaft produzieren oder warten, kostet schließlich Zeit und Geld. Mit Fabory senken Sie die Total Cost of Ownership. Gemeinsam mit Ihnen optimieren wir Ihre Logistikprozesse. So können Sie so effizient wie möglich arbeiten – unterstützt durch unsere digitalen Lösungen.

Ihr fester Ansprechpartner bei Fabory versteht Sie sprichwörtlich „mit einem halben Wort“. Sagen Sie ihm einfach, welche Befestigungselemente in Ihren Lagerbeständen keinesfalls fehlen dürfen.

Agriculture

Optimales Bestandsniveau und volle Transparenz

Die meisten Unternehmen im Maschinenbau, in der Konstruktion und im Service für die Agrarwirtschaft halten ein stabiles Bestandsniveau – insbesondere in Bezug auf die Versorgung und die Gestaltung der Lieferkette. Dennoch bleibt Kostenersparnis ein zentrales Thema. Einerseits möchten Sie nicht zu viele Bestände im Lager haben, andererseits aber jederzeit ausreichend Befestigungselemente vorrätig halten. Das gilt besonders für Unternehmen mit saisonabhängiger Produktion. Nutzen Sie Fabory Logic? Dann haben Sie mit MyFabory Insights jederzeit einen Überblick über Ihre Bestellungen und Lagerbestände. So vermeiden oder minimieren Sie Produktionsstopps. In MyFabory Insights stehen Ihnen zudem Berichte zur Verfügung, die Ihnen anhand von Farbcodes 24/7 Auskunft über Ihre Greifbestände geben.​​​​​​​

Ein Kunde berichtet

AVR aus dem belgischen Roeselare ist eines der Unternehmen im Maschinenbau für die Agrarwirtschaft, das in der täglichen Produktion auf Fabory Logic setzt. Filip Boone, Tactical Buyer, erklärt:
 „Unser fester Ansprechpartner bei Fabory gibt uns Einblick in den Verbrauch von Befestigungselementen und zeigt genau, welche Artikel High- und Low-Runner sind. Gemeinsam entscheiden wir, welche Fasteners wir auf Lager halten wollen. Außerdem berät sie uns bei der Auswahl alternativer Lieferanten in der Agrarwirtschaft, deren Materialien wir in den Logic-Schränken bevorraten können.“
Boone weiß, dass Stillstand während des kurzen Zeitfensters, in dem die Maschine arbeiten muss, kaum noch toleriert wird:
 „Maschinen müssen heute mehr leisten – unter extremeren Bedingungen. Aufgrund von weniger qualifiziertem Personal muss die Bedienung intuitiv und einfach sein, was oft mit dem technologischen Fortschritt kollidiert.“ Lesen Sie hier, wie der Produktionsprozess bei AVR dank optimalem Bestandsmanagement effizient verläuft.

Stärken Sie Ihre Verbindungen mit diesen Befestigungselementen

Auf welche Befestigungselemente setzen Hersteller und Instandhaltungsbetriebe in ihren Bestellungen bei Fabory besonders häufig? In der Agrarwirtschaft greifen Unternehmen beispielsweise auf den Nord-Lock Expander zurück, mit dem sich verschlissenes Material direkt reparieren lässt – ohne Schweißen oder Aufbohren. Eine dauerhafte Lösung gegen Gelenkspiel. Weitere häufig bestellte Artikel sehen Sie in der folgenden Top 7:

Top 7

Zinc Flake

Für den Schutz von Bauteilen vor äußeren Einflüssen stehen verschiedene Beschichtungen zur Verfügung. Die Zinc Flake-Beschichtung besteht aus Zink- und Aluminiumflocken, die durch eine anorganische Matrix verbunden sind. Zinc Flake bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit, eine dünne Schicht, keine Wasserstoffversprödung und ist frei von sechswertigem Chrom (Cr6+). Fabory hat über 2.000 Zinc Flake-Artikel ab Lager verfügbar.

Kundenspezifische Artikel

Wir wissen, wie wichtig es ist, bei Maschinenwartungen schnell und effizient zu handeln. Deshalb liefern wir aus unseren Lagern genau die Teile, die Sie dringend benötigen. Kundenspezifische Artikel – wie Schrauben mit abweichender Länge (z. B. 183 mm statt der Standardlänge von 180 mm) – halten wir auf Abruf für Sie bereit.

Lubrinox: vorgelagerte Schmierung für Befestigungselemente

Ein gutes Beispiel für von Fabory neu entwickelte Fasteners sind Lubrinox-Schrauben, -Muttern und -Bolzen. Bei Edelstahlverbindungen kommt es häufig vor, dass sich Innen- und Außengewinde festfressen und sich die Verbindung nicht mehr lösen lässt. Dies lässt sich zwar mit einer Paste verhindern, erfordert jedoch zusätzliche Arbeitsschritte, Teile und Reinigung der Hände. Lubrinox sorgt für eine dauerhafte Schmierung in der Verbindung – ohne zusätzliche Arbeitsschritte. Lesen Sie hier mehr dazu.

Werkzeuge, Metallbearbeitungsprodukte und Schutzausrüstung

Neben Befestigungselementen verlassen sich Hersteller, Konstruktions- und Instandhaltungsbetriebe in der Agrarwirtschaft auch bei Werkzeugen, Metallbearbeitungsprodukten, Schutzausrüstung und C-Teilen auf Fabory. Die Zusatzartikel, die Sie benötigen und bislang selbst beschafft haben, kaufen wir als Paket für Sie ein. Produkte von in der Agrarwirtschaft stark vertretenen Marken finden Sie ebenfalls in unserem Webshop.

Fabory app

Bestellen Sie Ihre Befestigungselemente auch über die Fabory App? Dann vermeiden Sie Fehler und sparen Zeit im Bestellprozess. Sie haben noch kein MyFabory-Konto oder möchten die App herunterladen? Auf dieser Seite finden Sie alle Vorteile auf einen Blick.

Agriculture 1
Logo's agri

Creating Peace of Mind

In der Abteilung Quality & Engineering verfügen unsere technischen Experten über umfangreiches Wissen, das sie gerne mit Ihnen teilen, um sichere Verbindungen zu gewährleisten. So helfen wir Ihnen als Hersteller oder Instandhalter, die passenden Befestigungselemente aus unserem umfassenden Sortiment auszuwählen. Wir bieten Lösungen an und beraten zu Befestigungsartikeln, Konstruktionen und Anwendungen.
 Zusätzlich liefern unsere Experten Berechnungen und Tests, die zur Realisierung sicherer Verbindungen im Maschinenbau für die Agrarwirtschaft beitragen. Wir arbeiten eng mit Normungsinstituten und technischen Ausschüssen zusammen – Partnerschaften, die für ein hohes Niveau an technischem Wissen und fundierter Information stehen.
 So schaffen wir Peace of Mind, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden sich voll auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen.

Masters in Fasteners

Durch Produktwissen, Berechnungen und Tests stellen wir sicher, dass spezielle Verbindungselemente korrekt ausgelegt und eingesetzt werden. Unser Sortiment von 120.000 Verbindungselementen in allen Ausführungen, Größen und Materialien erfordert ein effizientes Bestandsmanagement, auf das Sie sich verlassen können. Die RFID-Anwendung ist eine der smarten Lösungen, die Fabory Logic Ihnen bietet. Jede Lösung unterstützt Ihr Bestandsmanagement auf wertvolle Weise. Das schafft Peace of Mind – damit sich Ihre Mitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.