text.skipToContent text.skipToNavigation
In-House Accreditation

Una soluzione immediata

Uno dei nostri clienti storici sta costruendo silos industriali in un cantiere nei pressi di Stoccarda. La costruzione è stata interrotta a seguito di un’ispezione effettuata dal Regierungpräsidium-Bautechnik regionale. Durante questa interruzione, il reparto Quality & Engineering di Fabory si è rivelato indispensabile.

L’ispettore ha deciso di sospendere i lavori poiché il cliente non era in grado di dimostrare che le viti a esagono incassato e i dadi fossero in grado di sopportare il carico. Ciò era dovuto alla non conformità al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) applicabile a questa struttura.

Il cliente ha immediatamente contattato il reparto Quality & Engineering di Fabory. Abbiamo eseguito i test seguendo i requisiti del servizio ispettivo tedesco e gli standard europei. Nella stessa settimana, il cliente ci ha comunicato che i lavori in cantiere erano già ripresi. Il via libera è arrivato dopo che abbiamo fornito tutte le informazioni necessarie per procedere. Il nostro laboratorio interno ha inoltre predisposto tutti i certificati richiesti.

Vantaggi di un laboratorio interno accreditato

icon-data.png

Customer Specific Reports

Redazione di certificati per elementi di fissaggio in conformità alla norma ISO 16228 e preparazione di rapporti di prova secondo le specifiche del cliente.
icon-screw.png

Metodi di prova proprietari

Un’ampia gamma di metodi di prova proprietari. Specificamente sviluppati per gli elementi di fissaggio, per l’analisi chimica, le proprietà meccaniche, le caratteristiche dimensionali e le proprietà fisiche.
icon-list.png

Valutazione indipendente

Indipendenza dal produttore nella valutazione di un problema tecnico. Possiamo offrire una soluzione professionale basata sulle nostre misurazioni e simulazioni.
 
In-House Laboratory

Laboratory Objectivity

Fortunately for our customers, a scenario like the one in Stuttgart does not happen every week. As soon as the customer's situation calls for it, our Quality & Engineering department switches, and we investigate what could be wrong. We are supported in this research by our laboratory. Fabory's laboratory offers clear added value for customers, and this distinguishes us from other technical wholesalers. Such a private laboratory, is it objective and independent? That's it luckily. In the context of our ISO/IEC 17025 accreditation, an external audit in the laboratory takes place every year. Among other things, this examines the objectivity and neutrality of the laboratory and its employees. 

Correct and reliable measurements

Every quarter we receive test samples from a certified organization for which, for example, the chemical analysis or the tensile strength must be determined and reported. These measurement results compared with those of approximately 200 accredited laboratories from around the world, and the results sent to the accreditation board. Every laboratory employee assessed every quarter on the results he achieves in this research. This way of working ensures that Fabory not only performs correct and reliable measurements, but also that the employees carry out the measurements correctly and neutrally. 

Customer-specific reports and certificates

A major advantage of having our laboratory is the independence from the supplier when assessing a complaint. If a bolt meets the requirements and a problem nevertheless arises, the Quality & Engineering department can search with the customer for the cause of the problem: this can be in the design, assembly, or application. Then we will come up with a solution. In the accredited laboratory, customer-specific reports and certificates are also drawn up on the basis of measurement results, for example according to EN ISO 16228 F3.1. These certificates are recognised, for example, in the steel construction standard EN 1090-2.

 
“
"Per ogni connessione filettata esistono il bullone, il dado o la vite giusti. Devono soddisfare le specifiche richieste. A volte la connessione deve inoltre rispettare normative aggiuntive oppure sono richiesti standard qualitativi superiori a quelli previsti dalla norma. Questo dipende dall'applicazione."
Tim Koopman
Manager Engineering

Valutazione di nuovi fornitori

Oltre a effettuare controlli in laboratorio, il reparto Quality & Engineering è coinvolto nella selezione dei fornitori. Dopotutto, la qualità del prodotto inizia dalla scelta dei fornitori. I potenziali nuovi fornitori compilano un questionario e noi approviamo campioni dei loro prodotti. A seconda del tipo di articolo, analizziamo persino la struttura microscopica dell’acciaio e la confrontiamo con i requisiti previsti. Questa struttura può rivelare molto sul livello di controllo che il produttore ha del proprio processo produttivo.

Accettazione globale

Inoltre, i produttori di articoli critici vengono sottoposti ad audit in loco da parte di Fabory. Una certificazione ISO o persino Automotive (IATF) non ha lo stesso valore in ogni parte del mondo. Durante questo audit viene valutato se il processo produttivo soddisfa i requisiti e se siano necessarie misure aggiuntive per l’approvazione da parte di Fabory. Non solo in termini di qualità del prodotto e tracciabilità dei lotti, ma anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali e le condizioni di lavoro. Segue quindi un periodo di prova durante il quale ogni lotto viene verificato nel nostro laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 per le caratteristiche principali.

Gestione dei lotti

Durante l’intero processo logistico interno, dalla ricezione della merce presso Fabory fino alla consegna al cliente, viene utilizzata la gestione dei lotti nel sistema ERP: ogni lotto di produzione rimane separato dagli altri lotti e può essere ricondotto sia al produttore sia al cliente. Grazie a questo metodo di lavoro, siamo in grado di isolare eventuali problemi nel più breve tempo possibile. Sappiamo esattamente da quali lotti di produzione provengono i prodotti e, di conseguenza, qualsiasi problema presso il cliente viene gestito in modo rapido e corretto.

In-House Laboratory
In-House Laboratory

Eseguiamo quotidianamente questi test presso Quality & Engineering:

  • Prova di trazione su bullone completo o combinazione bullone-dado (fino a un massimo di 60 tonnellate o 600 kN)

  • Analisi chimica dell’acciaio o dell’acciaio inox

  • Durezza superficiale e del nucleo (in HRC, HRBw, HV)

  • Prova in nebbia salina (test di resistenza alla corrosione)

  • Misurazioni dimensionali automatiche

  • Controllo delle filettature con calibri in diversi sistemi di tolleranza o mediante misurazione ottica

Analizzare, consigliare e risolvere

Forniamo consulenza sulla selezione corretta e più conveniente dei prodotti, sui rivestimenti superficiali e sulle istruzioni di montaggio. Se necessario, nel laboratorio applicativo vengono eseguite simulazioni delle condizioni di installazione presso il cliente e vengono valutati i sistemi di bloccaggio o la capacità di carico di componenti costruttivi leggeri (ad esempio con rivetti ciechi). Inoltre, eseguiamo regolarmente test di resistenza alla corrosione in nebbia salina su strutture di piccole dimensioni, confrontandole con i singoli elementi di collegamento.

Utilizziamo le nostre attrezzature per supportare le raccomandazioni tecniche con dati concreti. Analizziamo condizioni di montaggio quali precarico del bullone, deformazione angolare e forza di serraggio. Insieme individuiamo la soluzione migliore per ogni collegamento. Contatta il reparto Quality & Engineering all’indirizzo technology@fabory.com.

Abbiamo scritto molto di più sul reparto Quality & Engineering! Leggi gli articoli e scopri come il reparto può supportarti al meglio.

Tutto sulle competenze del reparto Quality & Engineering

Masters in Fasteners

With advice, calculations and tests, we arrive at the right design and application of specific fasteners together with you. Our range of 120,000 fasteners in every desired design, size, and type of material requires efficient stock management that you can rely on. Smart logistics solutions help with this. The Quality & Engineering department advises customers about the safest connection. This is how we create Peace of Mind. The employees in your company can continue to focus on the core tasks.

Assortment

Fabory is the ideal choice for all your fastening needs. Our product portfolio includes a wide range of standard fasteners and custom solutions for various applications, complemented with C-parts.

Fabory Logic

Fabory helps you access Fasteners and C-parts and uses innovative dashboards to provide insights into your consumption, helping you reduce your TCO. Fabory Logic offers RFID, Optical-Eye, Weight Scales, and Merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory prioritises quality and reliability, strongly emphasising refined quality management and specialised control systems to support your fastener selection.

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.