Vald. Henriksen produce macchine tessili Jigger utilizzate per la tintura e il lavaggio dei tessuti. Per le applicazioni con giunzioni bullonate in acciaio inox, l’azienda è passata agli elementi di fissaggio Lubrinox di Fabory, eliminando la necessità di applicare manualmente pasta antigrippante durante il montaggio.
Questo cambiamento elimina una fase manuale di lubrificazione, rende il processo di montaggio più pulito e facilita lo smontaggio degli elementi di fissaggio in acciaio inox durante le operazioni di manutenzione.
I risultati in sintesi
Nessuna lubrificazione manuale
Lubrinox elimina la necessità di applicare manualmente pasta antigrippante durante il montaggio.
Montaggio più pulito
L’eliminazione della pasta antigrippante applicata separatamente contribuisce a creare un ambiente di produzione più pulito.
Manutenzione più semplice
Lubrinox aiuta a ridurre il rischio di grippaggio e facilita lo smontaggio degli elementi di fissaggio in acciaio inox.
Elementi di fissaggio in acciaio inox nelle macchine tessili
Vald. Henriksen è stata fondata nel 1945 a Hengelo, nei Paesi Bassi, e produce macchine Jigger per la lavorazione dei tessuti.
Negli anni ’90 l’azienda ha sviluppato una nuova generazione di macchine Jigger, compresi modelli atmosferici e ad alta temperatura. Vald. Henriksen si è rivolta per la prima volta a Fabory per la fornitura di elementi di fissaggio nel 1991.
All’interno delle macchine vengono utilizzate giunzioni bullonate in acciaio inox, che richiedono elementi di fissaggio affidabili durante il montaggio e, allo stesso tempo, facilmente smontabili quando sono necessarie operazioni di manutenzione.
Eliminazione dell’applicazione manuale della pasta antigrippante
Prima dell’utilizzo di Lubrinox, durante il montaggio era necessario applicare manualmente pasta antigrippante sui bulloni in acciaio inox.
Lubrinox integra la lubrificazione nel rivestimento dell’elemento di fissaggio, eliminando la necessità di questa fase manuale separata.
Per Vald. Henriksen, ciò consente di risparmiare tempo durante il montaggio, poiché gli operatori non devono più lubrificare singolarmente i bulloni prima dell’installazione.
Un processo di montaggio più pulito
L’eliminazione del lubrificante applicato manualmente rende anche il processo produttivo più pulito.
La pasta antigrippante può lasciare residui appiccicosi su componenti, utensili e aree di lavoro. L’utilizzo di Lubrinox consente di assemblare le giunzioni bullonate in acciaio inox senza dover applicare separatamente questo lubrificante.
Questo contribuisce a creare un ambiente di lavoro più pulito e, allo stesso tempo, semplifica il processo di montaggio.
Ridurre il rischio di grippaggio nelle giunzioni in acciaio inox
Gli elementi di fissaggio in acciaio inox possono essere soggetti a grippaggio o bloccaggio quando le superfici filettate a contatto sono esposte a un elevato attrito durante il montaggio.
Le proprietà lubrificanti di Lubrinox aiutano a ridurre l’attrito tra le superfici in acciaio inox a contatto e, di conseguenza, contribuiscono a ridurre il rischio di grippaggio.
Questo è utile anche durante la manutenzione delle macchine, perché ridurre il rischio di elementi di fissaggio bloccati può facilitare lo smontaggio delle giunzioni bullonate.
“Risparmiamo tempo durante il montaggio perché non dobbiamo più lubrificare i bulloni. Inoltre, questo crea un ambiente di lavoro molto più pulito.”
Sander Straatman
Buyer tecnico, Vald. Henriksen
Il risultato: un montaggio in acciaio inox più pulito e semplice
Passando a Lubrinox, Vald. Henriksen ha eliminato la necessità di applicare manualmente pasta antigrippante agli elementi di fissaggio in acciaio inox durante il montaggio.
Questo elimina una fase separata del processo produttivo, consente di risparmiare tempo di montaggio e aiuta a mantenere più pulito l’ambiente di lavoro.
Il rivestimento lubrificante aiuta inoltre a ridurre il rischio di grippaggio e facilita lo smontaggio quando sono necessarie operazioni di manutenzione.
|
Elementi di fissaggio in acciaio inox senza lubrificazione manuale Lubrinox può semplificare il vostro processo di montaggio con elementi in acciaio inox?Lubrinox combina elementi di fissaggio in acciaio inox con un rivestimento lubrificante integrato, contribuendo a ridurre la necessità di lubrificazione manuale e il rischio di grippaggio durante il montaggio. Contatta uno specialista Fabory |