text.skipToContent text.skipToNavigation
Knapen

Knapen Trailers, con sede a Deurne nei Paesi Bassi, produce semirimorchi a piano mobile progettati per operare in condizioni esterne impegnative. In ogni semirimorchio vengono utilizzati centinaia di elementi di fissaggio, tra cui quelli impiegati nel telaio, nella struttura del pianale, nella sovrastruttura e in altri componenti.

Per migliorare la resistenza alla corrosione, Knapen utilizza elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco forniti da Fabory. Gli stessi elementi di fissaggio vengono gestiti tramite un sistema di gestione delle scorte Fabory Logic RFID, che segnala automaticamente la necessità di rifornimento quando il livello delle scorte si abbassa.

I risultati in sintesi

Centinaia

Elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco utilizzati in tutto il semirimorchio, compresi telaio, struttura del pianale e sovrastruttura.

Lamelle di zinco

Un rivestimento sottile e non elettrolitico che offre un’elevata resistenza alla corrosione senza aggiungere uno spessore significativo.

Gestione RFID

I contenitori contrassegnati con elementi di fissaggio segnalano automaticamente la necessità di rifornimento quando le scorte si riducono.

Produzione Knapen Trailers con elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco e gestione delle scorte tramite RFID

La sfida: elementi di fissaggio esposti a condizioni esterne impegnative

Knapen Trailers produce semirimorchi a piano mobile esposti a vento, pioggia e condizioni meteorologiche variabili per tutta la loro vita operativa.

Gli elementi di fissaggio utilizzati in questi semirimorchi sono soggetti alle stesse condizioni ambientali. La resistenza alla corrosione è quindi un fattore importante nella scelta di bulloni e altri componenti di fissaggio utilizzati durante il montaggio.

“I nostri semirimorchi, e di conseguenza gli elementi di fissaggio utilizzati, sono esposti agli agenti atmosferici anno dopo anno. L’impatto delle condizioni meteorologiche su questi materiali è significativo.”

Johan van Hommelen
Responsabile acquisti strategici, Knapen Trailers

Perché Knapen utilizza elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco

Gli elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco presentano uno strato sottile e non elettrolitico che offre un’elevata resistenza alla corrosione senza aumentare significativamente le dimensioni dell’elemento di fissaggio.

Questo è particolarmente utile nelle applicazioni in cui le tolleranze sono importanti e il rivestimento deve garantire protezione mantenendo al contempo le dimensioni necessarie per il montaggio.

In Knapen, gli elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco vengono utilizzati in tutto il semirimorchio, compresi telaio, struttura del pianale, sovrastruttura e altri componenti.

Gestire grandi volumi di elementi di fissaggio con RFID

Ogni settimana Knapen gestisce in produzione migliaia di elementi di fissaggio Fabory con rivestimento a lamelle di zinco. Gestire in modo efficiente questi volumi richiede un processo di rifornimento strutturato.

Per questo motivo, l’azienda utilizza insieme a Fabory un sistema di gestione delle scorte basato su RFID. Ogni contenitore di elementi di fissaggio è dotato di un tag RFID, in modo che il processo di rifornimento possa essere gestito digitalmente.

Quando il livello delle scorte si abbassa, il sistema genera automaticamente un segnale d’ordine. L’intero processo di ordinazione, compresi gli elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco, viene gestito tramite il sistema RFID.

Come funziona il rifornimento tramite RFID

1

Elementi di fissaggio conservati in contenitori contrassegnati

I contenitori degli elementi di fissaggio sono dotati di tag RFID, in modo da poter essere gestiti all’interno del sistema di gestione delle scorte RFID.

2

I livelli delle scorte vengono monitorati

Il sistema RFID monitora i contenitori degli elementi di fissaggio nell’ambito del processo di gestione delle scorte.

3

Viene segnalata la necessità di rifornimento

Quando le scorte si riducono, il sistema segnala automaticamente che è necessario effettuare un rifornimento.

4

Le scorte vengono rifornite

Il processo di rifornimento gestito contribuisce a mantenere disponibili gli elementi di fissaggio necessari per la produzione.

Combinare le prestazioni degli elementi di fissaggio con la gestione delle scorte

La soluzione utilizzata da Knapen combina due requisiti diversi all’interno di un unico approccio di fornitura.

Il rivestimento a lamelle di zinco garantisce resistenza alla corrosione agli elementi di fissaggio utilizzati in tutto il semirimorchio, mentre l’RFID supporta la gestione delle scorte e il processo di rifornimento degli stessi componenti.

Insieme, le due soluzioni riducono la necessità di effettuare ordini manualmente e aiutano Knapen a mantenere disponibili gli elementi di fissaggio necessari per il montaggio.

Il risultato: protezione dalla corrosione e rifornimento strutturato

Knapen utilizza centinaia di elementi di fissaggio con rivestimento a lamelle di zinco in ogni semirimorchio a piano mobile e gestisce ogni settimana migliaia di questi componenti in produzione.

Il rivestimento a lamelle di zinco offre protezione dalla corrosione nelle applicazioni di semirimorchi esposte agli agenti atmosferici, mentre il sistema RFID gestisce il processo di ordinazione quando il livello delle scorte si abbassa.

Questa combinazione aiuta Knapen a gestire sia i requisiti tecnici degli elementi di fissaggio sia la sfida pratica di mantenerli disponibili per la produzione.

Supporto ai produttori di autocarri e semirimorchi

La selezione degli elementi di fissaggio nella produzione di autocarri e semirimorchi deve tenere conto di fattori quali l’esposizione alla corrosione, i requisiti meccanici e la disponibilità per la produzione.

Fabory supporta il settore Truck, Trailer & Coach Building con elementi di fissaggio, rivestimenti resistenti alla corrosione e soluzioni di gestione delle scorte per gli ambienti produttivi.

Elementi di fissaggio e gestione delle scorte

Fabory può supportare le vostre esigenze relative agli elementi di fissaggio e alla gestione delle scorte?

Fabory combina la propria esperienza negli elementi di fissaggio con soluzioni di gestione delle scorte per aiutare i produttori a gestire le prestazioni dei prodotti e le esigenze di rifornimento.

Contatta uno specialista Fabory
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.