text.skipToContent text.skipToNavigation
Children's playground banner

Gran diversión, pequeños componentes

Los parques infantiles están diseñados como espacios de exploración, creatividad y diversión, pero detrás de cada columpio seguro, estructura de escalada y tobogán hay una estructura cuidadosamente diseñada. Un componente que a menudo se pasa por alto, especialmente cuando corre detrás de sus hijos entusiasmados, son los elementos de fijación antivandálicos que mantienen la seguridad y la conformidad del equipamiento del parque infantil.

Desde una perspectiva de ingeniería y protección de activos, los elementos de fijación resistentes a la manipulación no son opcionales en la construcción de un parque infantil: son el estándar de la industria.

Children's playground - security fasteners in use

Los desafíos de seguridad en los parques infantiles públicos

Los parques infantiles son entornos públicos de uso intensivo expuestos a: 
                         • Vibraciones continuas       • Intemperie y corrosión en exteriores       • Acceso público sin supervisión        • Interferencias intencionadas o accidentales. 

Los elementos de fijación estándar pueden aflojarse, retirarse o sustituirse por componentes incorrectos, lo que provoca inestabilidad estructural, bordes afilados o fallos inesperados. En un entorno diseñado para niños, incluso una manipulación menor puede representar un riesgo significativo para la seguridad

Por qué los elementos de fijación antivandálicos son el estándar en los parques infantiles

1. Prevención del desmontaje no autorizado

Las estructuras de los parques infantiles suelen ensamblarse a partir de componentes modulares — paneles, peldaños, pasamanos y soportes. Los elementos de fijación antivandálicos garantizan que estas uniones no puedan desmontarse fácilmente, protegiendo la integridad de la estructura con el paso del tiempo.

2. Reducción del riesgo de lesiones

Los elementos de fijación sueltos o ausentes pueden generar salientes afilados, plataformas inestables, elementos móviles o que puedan colapsar. Al prevenir la manipulación, la seguridad de los elementos de fijación respalda directamente la prevención de lesiones, especialmente en entornos de juego dinámicos.

3. Apoyo al cumplimiento y a las inspecciones

Los operadores de parques infantiles y las autoridades locales están sujetos a inspecciones periódicas y normas de seguridad. Los elementos de fijación resistentes a la manipulación ayudan a mantener ensamblajes consistentes y repetibles, con menor probabilidad de fallar entre inspecciones. Desde un punto de vista técnico, ayudan a garantizar que las condiciones instaladas se mantengan conforme al diseño.

4. Mejora de la durabilidad a largo plazo

Muchos elementos de fijación resistentes a la manipulación utilizados en parques infantiles están fabricados en acero inoxidable (A2 o A4) o en acero al carbono recubierto para resistencia a la corrosión. Combinado con el acceso restringido, esto ayuda a reducir el desgaste, el aflojamiento relacionado con la corrosión y la sustitución no autorizada por componentes de calidad inferior.

Slide at a children's playground

Un pequeño componente con un gran impacto en la seguridad

Una ventaja técnica clave de los elementos de fijación antivandálicos es que no impiden el mantenimiento, simplemente lo controlan. Los equipos de mantenimiento autorizados pueden disponer de las herramientas adecuadas para realizar inspecciones, sustituir componentes desgastados y reapretar las fijaciones según la especificación.

Esto garantiza que la seguridad siga siendo profesional, controlada y conforme en lugar de reactiva. 

Una solución sencilla pero eficaz para un desafío de seguridad complejo, en un entorno exigente donde los niños son el público principal. 

Aquí en Fabory ofrecemos una gama de elementos de fijación de seguridad del proveedor líder Hafren. Desde fijaciones permanentes 1-way o desmontables 2-way y distintos niveles de seguridad. 

Descubra aquí la gama completa disponiblehere  

Tamper-proof fastener - playground application

Elementos de fijación antivandálicos en Fabory

Como socio de confianza para fabricantes e instaladores de maquinaria y equipos de acceso público, Fabory ofrece una gama de elementos de fijación Hafren security / antivandálicos – combinando ingeniería de seguridad experta con la experiencia técnica y el servicio fiable de Fabory.

  • ✔ Asesoramiento experto,
  • ✔ Entrega rápida y fiable,
  • ✔ Amplia gama de productos, tamaños & materiales,
  • ✔ Calidad certificada

Descubra la amplia gama de elementos de fijación de seguridad o contacte con nuestros expertos para asesoramiento técnico o presupuestos.

Contactar con un experto Elementos de fijación de seguridad en Fabory

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.