Materiales base para anclaje – Hormigón, mampostería y materiales huecos
El material base es uno de los factores más importantes a la hora de seleccionar un anclaje. El hormigón, la mampostería, los materiales de construcción huecos y los sustratos ligeros se comportan de forma diferente bajo carga y requieren sistemas de anclaje adecuados a sus propiedades específicas.
Comprender la resistencia, la estructura y el estado del material en el que se realizará la fijación ayuda a determinar qué tipos de anclajes pueden utilizarse y cómo debe diseñarse e instalarse la fijación.
Por qué es importante el material base
Un anclaje transfiere las fuerzas desde el componente fijado hacia el material base circundante. Por tanto, la resistencia y el comportamiento de ese material influyen directamente en el rendimiento del anclaje.
Entre los factores importantes pueden incluirse:
- Tipo de material base
- Resistencia del material
- Construcción maciza o hueca
- Clase de resistencia del hormigón
- Hormigón fisurado o no fisurado
- Espesor del material base
- Estado y calidad del sustrato
- Distancias al borde y profundidad de instalación disponible
El mismo anclaje puede ofrecer un rendimiento muy diferente cuando se instala en distintos materiales o bajo diferentes condiciones de aplicación.
Materiales base habituales para anclaje
Las categorías que aparecen a continuación ofrecen una visión general de algunos de los materiales más habituales en aplicaciones de anclaje.
Hormigón
El hormigón se utiliza ampliamente para anclajes estructurales y puede admitir una amplia gama de sistemas de anclaje mecánicos y químicos.
La selección del anclaje depende de factores como la resistencia del hormigón, la fisuración, la distancia al borde, la separación y la profundidad de empotramiento.
Mampostería maciza
Los ladrillos macizos y otros materiales de mampostería densa pueden proporcionar una base adecuada para distintos sistemas de fijación.
El rendimiento depende de la resistencia y el estado de la mampostería, así como del tipo de anclaje y del método de instalación.
Materiales huecos y ligeros
La mampostería hueca, los bloques ligeros y otros materiales de baja densidad requieren una atención especial, ya que su comportamiento en la transmisión de cargas difiere considerablemente del hormigón macizo.
Pueden ser necesarios anclajes o sistemas de fijación especializados en función del sustrato y la aplicación.
Anclaje en hormigón
El hormigón es uno de los materiales base más habituales para el anclaje estructural. Pueden utilizarse tanto anclajes mecánicos como químicos, siempre que el sistema seleccionado sea adecuado para el estado del hormigón y los requisitos de diseño aplicables.
La resistencia del hormigón influye en la resistencia del anclaje, mientras que otros factores como la fisuración, la distancia al borde, la separación entre anclajes y la profundidad de empotramiento también pueden tener un efecto significativo.
Para aplicaciones estructurales, el estado del hormigón debe considerarse como parte del diseño del anclaje, en lugar de asumir que todos los hormigones se comportan de la misma manera.
Comprenda el hormigón fisurado y no fisurado >
Hormigón fisurado y no fisurado
El hormigón puede desarrollar fisuras en zonas sometidas a tensiones de tracción. Estas fisuras pueden abrirse y cerrarse durante la vida útil de la estructura e influir en el rendimiento de los anclajes instalados.
Cuando se prevea fisuración, el anclaje seleccionado debe estar homologado y diseñado para su uso en hormigón fisurado. No debe suponerse automáticamente que un anclaje adecuado únicamente para hormigón no fisurado ofrecerá el mismo rendimiento en hormigón fisurado.
Más información sobre hormigón fisurado y no fisurado >
Anclaje en mampostería maciza
La mampostería maciza puede incluir materiales como ladrillo cerámico macizo, bloques de hormigón denso y piedra natural. Estos materiales pueden variar considerablemente en resistencia y composición, por lo que no debe asumirse que el rendimiento de un anclaje será el mismo en todos los tipos de mampostería.
Según la aplicación, las soluciones adecuadas pueden incluir anclajes mecánicos, tacos, tornillos o sistemas de anclaje químicos.
Debe prestarse especial atención al estado de la mampostería, la posición de las juntas de mortero, las distancias al borde y la homologación técnica de la fijación seleccionada.
Anclaje en mampostería hueca
Los ladrillos y bloques huecos contienen cavidades que reducen la cantidad de material macizo disponible para transmitir las cargas. Por tanto, los anclajes de expansión convencionales pueden comportarse de forma diferente a como lo harían en hormigón o mampostería maciza.
Los sistemas de fijación diseñados específicamente para materiales huecos pueden distribuir las cargas de forma más eficaz o crear una unión segura dentro del material disponible.
Los sistemas de anclaje químicos utilizados con tamices adecuados también pueden ser apropiados para determinadas aplicaciones, dependiendo de la homologación del producto y del sustrato.
Anclaje en materiales ligeros
Los bloques ligeros y los materiales de hormigón celular suelen tener una densidad y resistencia inferiores a las del hormigón estándar o la mampostería densa. Esto afecta a la forma en que las cargas pueden transmitirse al sustrato.
Los anclajes destinados a estos materiales suelen utilizar una mayor superficie de contacto o un principio de fijación diseñado específicamente para sustratos de menor resistencia.
Compruebe siempre que el anclaje seleccionado haya sido ensayado u homologado para el material base específico.
¿Qué ocurre si se desconoce el material base?
Si el material no puede identificarse con seguridad, evite seleccionar un anclaje únicamente por su apariencia. Distintos bloques y productos de mampostería pueden tener un aspecto similar, pero ofrecer resistencias y estructuras internas muy diferentes.
Cuando sea necesario, identifique el material de construcción a partir de la documentación del proyecto, la información del producto o una inspección adecuada in situ antes de determinar la solución de anclaje.
En aplicaciones críticas, también puede ser necesario realizar ensayos in situ cuando el estado real del sustrato no pueda determinarse únicamente a partir de la documentación.
Cómo influye el material base en el fallo del anclaje
Los distintos materiales base pueden dar lugar a diferentes modos de fallo potenciales. En hormigón, la resistencia puede estar condicionada por el fallo del acero, el arrancamiento, el fallo por cono de hormigón, la fisuración por hendimiento o el fallo del borde de hormigón.
En mampostería y materiales ligeros, el fallo también puede estar influido por la resistencia y la geometría de los bloques individuales, las cavidades, las juntas de mortero y los daños locales alrededor de la fijación.
Por tanto, el sistema de anclaje debe evaluarse como una combinación entre el anclaje y el material en el que está instalado.
Más información sobre cargas y modos de fallo de los anclajes >
Las condiciones de instalación también son importantes
Incluso cuando se han identificado correctamente el anclaje y el material base, las condiciones de instalación pueden influir significativamente en el rendimiento.
Factores como el método de perforación, el diámetro del taladro, la limpieza del orificio, la profundidad de instalación, la distancia al borde, la separación entre anclajes y el procedimiento de apriete deben seguir las instrucciones y la homologación correspondientes del producto.
Explore las condiciones de anclaje >
Calcule anclajes estructurales en hormigón
En las fijaciones estructurales en hormigón, seleccionar el material base correcto es solo una parte del proceso de diseño. También deben tenerse en cuenta las cargas aplicadas, el estado del hormigón, la separación entre anclajes, las distancias al borde, la profundidad de empotramiento y los posibles modos de fallo.
Fabory Anchor Calculator le ayuda a diseñar anclajes postinstalados para uso estructural en hormigón de acuerdo con la norma EN 1992-4. Introduzca las condiciones del hormigón y del proyecto para identificar soluciones de anclaje adecuadas y evaluar los requisitos de diseño correspondientes.
- Diseñe anclajes postinstalados de acuerdo con EN 1992-4
- Realice cálculos para distintas resistencias del hormigón
- Evalúe hormigón fisurado y no fisurado
- Considere la separación entre anclajes y las distancias al borde
- Evalúe condiciones de diseño frente al fuego y acciones sísmicas
- Genere informes de cálculo para la documentación del proyecto
Utilice Fabory Anchor Calculator >
Homologaciones y documentación técnica
La idoneidad de un anclaje debe verificarse siempre con respecto a la documentación técnica y la homologación del producto seleccionado.
Para anclajes estructurales postinstalados en hormigón en Europa, las prestaciones específicas del producto y las condiciones de aplicación suelen definirse en la correspondiente Evaluación Técnica Europea (ETA), mientras que EN 1992-4 proporciona el marco de diseño.
Para mampostería y otros sustratos, compruebe que la homologación del producto cubra específicamente el material y las condiciones de instalación correspondientes.
Explore más información técnica sobre anclajes
Continúe explorando la información técnica de Fabory sobre anclajes:
- Tipos de anclajes >
- Comprender las cargas sobre anclajes >
- Hormigón fisurado y no fisurado >
- Condiciones de anclaje >
- Diseño práctico de anclajes >
- Explore toda la información técnica sobre anclajes >
¿Necesita ayuda para seleccionar un anclaje para su material base?
La selección de la fijación adecuada puede resultar más compleja cuando el sustrato es inusual, su resistencia es incierta o la aplicación implica cargas estructurales. Los especialistas técnicos de Fabory pueden ayudarle a evaluar el material base y los requisitos de la aplicación e identificar soluciones de anclaje adecuadas.
Contacte con nuestros especialistas técnicos >
Preguntas frecuentes sobre materiales base para anclaje
Encuentre respuestas a preguntas habituales sobre hormigón, mampostería, materiales huecos y la selección de anclajes para distintos sustratos.
¿Por qué es importante el material base al elegir un anclaje?
El anclaje transmite la carga al material base circundante, por lo que la resistencia, estructura y estado de ese material influyen directamente en el rendimiento del anclaje. Los distintos materiales pueden requerir diferentes tipos de anclajes, métodos de instalación y enfoques de diseño.
¿Puede utilizarse el mismo anclaje en hormigón y mampostería?
No necesariamente. Un anclaje adecuado para hormigón puede no estar homologado o no ser adecuado para mampostería. Consulte siempre la documentación técnica y la homologación del producto para confirmar en qué materiales base puede utilizarse el anclaje.
¿Se pueden instalar anclajes en mampostería hueca?
Sí, pero el sistema de fijación debe ser adecuado para materiales huecos. Dependiendo de la aplicación, pueden utilizarse fijaciones mecánicas especializadas o sistemas de anclaje químicos con tamices adecuados.
¿Cómo afecta la resistencia del hormigón al rendimiento de un anclaje?
La resistencia del hormigón puede influir en la resistencia de un anclaje porque el hormigón circundante forma parte del sistema de transmisión de cargas. El rendimiento del anclaje también se ve afectado por factores como la fisuración, la profundidad de empotramiento, la distancia al borde y la separación entre anclajes.
¿Puede Fabory Anchor Calculator tener en cuenta distintas condiciones del hormigón?
Sí. Fabory Anchor Calculator admite distintas resistencias del hormigón y tanto hormigón fisurado como no fisurado al diseñar anclajes estructurales postinstalados de acuerdo con EN 1992-4.