text.skipToContent text.skipToNavigation
Fixing systems and anchorage products

Wall plugs are one of the simplest fixing components used in construction and DIY projects, yet they are also one of the most commonly misused. Incorrect wall plug selection is a frequent cause of loose fixings, failed installations, and damaged walls. Whether mounting shelving, installing cabinetry, or securing heavy equipment, choosing the correct wall plug is essential for a reliable and safe installation.

Understanding a few key factors can make selecting the right wall plug straightforward and ensure your fixings perform as expected.

Why Choosing the Correct Wall Plug Matters

Wall plugs (also known as wall anchors or rawl plugs) are designed to provide a secure fixing point in materials that cannot reliably hold a screw alone. When installed correctly, the screw expands the plug inside the drilled hole, creating friction and grip within the wall material.

However, if the wrong plug type, size, or installation method is used, the fixing may fail under load. This can lead to unstable installations, damaged surfaces, or safety risks when mounting heavier objects such as televisions, cupboards, or industrial equipment.

Identificare il materiale della parete

Il primo e più importante passo nella scelta di un tassello è comprendere il materiale di base. Materiali di parete diversi richiedono diversi tipi di tasselli per ottenere un fissaggio sicuro.

I materiali di parete più comuni includono:

    Materiali pieni come calcestruzzo, mattone pieno o pietra
  • Materiali cavi come mattone forato o blocco
  • Pareti cave incluse cartongesso o drywall

Ognuno di questi supporti richiede un tassello progettato per espandersi, aggrapparsi o ancorarsi in modo diverso. Ad esempio, i tasselli progettati per muratura piena si espandono saldamente nel foro, mentre i fissaggi per cartongesso si aprono dietro la parete per distribuire il carico. L’utilizzo del tassello sbagliato per il supporto è una delle cause più comuni di cedimento dei fissaggi.

Considerare il carico da fissare

Il peso dell’oggetto da installare svolge un ruolo fondamentale nella selezione del sistema di fissaggio corretto.Carichi leggeri come cornici o piccole mensole possono richiedere solo tasselli in nylon standard. Tuttavia, installazioni più pesanti come armadietti a parete, televisori o apparecchiature industriali richiedono tasselli più resistenti o fissaggi specializzati per pareti cave.

Le considerazioni principali includono:

  • Il peso dell’oggetto
  • Se il carico è statico o dinamico
  • Il numero di punti di fissaggio

Carichi più pesanti richiedono generalmente tasselli più grandi, materiali più resistenti o ancoraggi specializzati progettati per distribuire la forza su un’area più ampia della parete.

Selezionare la dimensione corretta di tassello e vite

La corretta dimensione è essenziale per una corretta espansione e resistenza di fissaggio.La vite deve corrispondere alla specifica del tassello fornita dal produttore. Se la vite è troppo piccola, il tassello non si espanderà sufficientemente. Se la vite è troppo grande, il tassello potrebbe rompersi o deformarsi.

Come regola generale, la vite deve passare completamente attraverso il tassello per consentire una corretta espansione e il diametro della vite deve essere leggermente inferiore al diametro del tassello. 

La corretta combinazione di tassello e vite garantisce che il tassello si espanda correttamente all’interno della parete, creando un ancoraggio solido e affidabile.

Forare il diametro corretto del foro

Il diametro della punta del trapano deve corrispondere esattamente al diametro del tassello per garantire che il tassello si inserisca saldamente nel foro. Se il foro è troppo grande, il tassello potrebbe ruotare o essere estratto sotto carico. 

Per ottenere i migliori risultati, forare leggermente più in profondità rispetto alla lunghezza del tassello, rimuovere i detriti prima di inserire il tassello e utilizzare la dimensione della punta del trapano consigliata.

Seguire questi passaggi garantisce che il tassello possa espandersi correttamente e raggiungere la massima resistenza di fissaggio.

I fissaggi affidabili iniziano con il tassello giusto

I tasselli sono componenti piccoli, ma svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza e nell’affidabilità dei fissaggi a parete. Comprendendo il materiale della parete, i requisiti di carico, la dimensione del tassello e il diametro di foratura corretto, è possibile migliorare significativamente le prestazioni del fissaggio e prevenire i guasti di installazione.Scegliere il tassello corretto può richiedere solo pochi secondi in più durante l’installazione, ma garantisce un fissaggio sicuro e duraturo su cui poter contare.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.