text.skipToContent text.skipToNavigation
Children's playground banner

Grande divertimento, piccoli componenti

I parchi giochi per bambini sono progettati come luoghi di esplorazione, creatività e divertimento – ma dietro ogni altalena sicura, struttura da arrampicata e scivolo si trova una struttura progettata con attenzione. Un componente spesso trascurato, soprattutto quando corri dietro ai tuoi bambini entusiasti, sono gli elementi di fissaggio antimanomissione che garantiscono la sicurezza e la conformità delle attrezzature del parco giochi.

Da una prospettiva ingegneristica e di protezione degli asset, gli elementi di fissaggio resistenti alla manomissione non sono opzionali nella costruzione di un parco giochi – sono lo standard del settore.

Children's playground - security fasteners in use

Le sfide di sicurezza nei parchi giochi pubblici

I parchi giochi sono ambienti pubblici ad alto utilizzo esposti a:
                         • Vibrazioni continue • Agenti atmosferici esterni e corrosione • Accesso pubblico non supervisionato • Interferenze intenzionali o accidentali. 

Gli elementi di fissaggio standard possono essere allentati, rimossi o sostituiti con componenti non corretti, causando instabilità strutturale, bordi taglienti o guasti imprevisti. In un ambiente progettato per i bambini, anche una manomissione minima può rappresentare un rischio significativo per la sicurezza

Perché gli elementi di fissaggio antimanomissione sono lo standard nei parchi giochi

1. Prevenzione della rimozione non autorizzata

Le strutture dei parchi giochi sono spesso assemblate da componenti modulari — pannelli, gradini, corrimano e staffe. Gli elementi di fissaggio antimanomissione garantiscono che questi collegamenti non possano essere smontati facilmente, proteggendo l’integrità della struttura nel tempo.

2. Riduzione del rischio di infortuni

Elementi di fissaggio allentati o mancanti possono creare sporgenze taglienti, piattaforme instabili, elementi mobili o che possono crollare. Prevenendo la manomissione, la sicurezza degli elementi di fissaggio supporta direttamente la prevenzione degli infortuni, in particolare negli ambienti di gioco dinamici.

3. Supporto alla conformità e alle ispezioni

Gli operatori dei parchi giochi e le autorità locali sono soggetti a ispezioni regolari e standard di sicurezza. Gli elementi di fissaggio antimanomissione aiutano a mantenere assemblaggi coerenti e ripetibili, con minore probabilità di cedimento tra un’ispezione e l’altra. Dal punto di vista ingegneristico, contribuiscono a garantire che le condizioni installate rimangano conformi al progetto.

4. Miglioramento della durabilità a lungo termine

Molti elementi di fissaggio resistenti alla manomissione utilizzati nei parchi giochi sono realizzati in acciaio inox (A2 o A4) o in acciaio al carbonio rivestito per la resistenza alla corrosione. In combinazione con l’accesso limitato, ciò contribuisce a ridurre l’usura, l’allentamento dovuto alla corrosione e la sostituzione non autorizzata con componenti inferiori.

Slide at a children's playground

Un piccolo componente con un grande impatto sulla sicurezza

Un vantaggio tecnico fondamentale degli elementi di fissaggio antimanomissione è che non impediscono la manutenzione, ma la controllano. I team di manutenzione autorizzati possono disporre degli strumenti corretti per effettuare ispezioni, sostituire componenti usurati e serrare nuovamente i fissaggi secondo specifica. 

Ciò garantisce che la sicurezza rimanga professionale, controllata e conforme, anziché reattiva. 

Una soluzione semplice ma efficace a una sfida di sicurezza complessa, in un ambiente impegnativo in cui i bambini sono il pubblico principale.

Qui in Fabory offriamo una gamma di elementi di fissaggio di sicurezza del fornitore leader Hafren. Da fissaggi permanenti 1-way o removibili 2-way e diversi livelli di sicurezza.Scopri qui la gamma completa disponibile 

Tamper-proof fastener - playground application

Elementi di fissaggio antimanomissione in Fabory

In qualità di partner affidabile per produttori e installatori nel settore della costruzione di macchine e delle attrezzature ad accesso pubblico, Fabory offre una gamma di elementi di fissaggio Hafren security / antimanomissione – combinando ingegneria della sicurezza specializzata con l’esperienza tecnica e il servizio affidabile di Fabory.

  • ✔  Supporto esperto,
  • ✔  Consegna rapida e affidabile,
  • ✔  Vasta gamma di prodotti, dimensioni & materiali,
  • ✔  Qualità certificata

Scopri l’ampia gamma di elementi di fissaggio di sicurezza o contatta i nostri esperti per consulenza tecnica o preventivi.

Contatta un esperto      Elementi di fissaggio di sicurezza in Fabory

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.