text.skipToContent text.skipToNavigation
Perimeter security fence with cctv banner

L’impatto reale del non investire in elementi di fissaggio di sicurezza

In molte applicazioni industriali, infrastrutturali e rivolte al pubblico, gli elementi di fissaggio sono spesso considerati un dettaglio secondario. Tuttavia, trascurare il ruolo degli elementi di fissaggio di sicurezza e antimanomissione può avere conseguenze di ampia portata che vanno ben oltre il guasto di un componente. Dall’accesso non autorizzato e dal vandalismo fino agli incidenti di sicurezza e ai danni reputazionali, l’assenza di adeguati elementi di fissaggio di sicurezza espone beni, persone e operazioni a rischi inutili. Questo articolo analizza l’impatto reale della mancata specifica di elementi di fissaggio di sicurezza e spiega perché rappresentano un componente essenziale della progettazione ingegneristica moderna e delle strategie di protezione degli asset.

Elementi di fissaggio di sicurezza: più della prevenzione del furto

Gli elementi di fissaggio di sicurezza, detti anche elementi di fissaggio antimanomissione o antivandalo, sono progettati specificamente per impedire la rimozione mediante utensili standard. I sistemi di impronta più comuni includono soluzioni pin-in, unidirezionali, asimmetriche o proprietary, che aumentano significativamente la difficoltà di interferenze non autorizzate. Sebbene la deterrenza del furto sia spesso la motivazione principale, il vero valore degli elementi di fissaggio di sicurezza risiede nella loro capacità di proteggere funzionalità, sicurezza e integrità del sistema per tutta la durata di servizio di un’installazione.

Le conseguenze dell’accesso non autorizzato

Furto di asset e rimozione di componenti

Componenti infrastrutturali, pannelli di macchinari, involucri e fissaggi esterni sono obiettivi frequenti di furti opportunistici. Gli elementi di fissaggio standard consentono una rimozione rapida con utensili comunemente disponibili, rendendo facilmente accessibili componenti o materiali di valore.

La rimozione anche di un solo elemento di fissaggio può:

  • Compromettere l’integrità strutturale,
  • Disattivare apparecchiature critiche, 
  • Esporre i sistemi interni a danni ambientali. 

Gli elementi di fissaggio di sicurezza agiscono come deterrente fisico, aumentando lo sforzo, il tempo e la visibilità associati alla rimozione non autorizzata.

Sistemi di sicurezza compromessi

Gli elementi di fissaggio fissano spesso protezioni, pannelli di accesso, involucri elettrici e coperture protettive. Quando vengono rimossi o allentati senza autorizzazione, il rischio per operatori, personale di manutenzione e pubblico aumenta in modo sostanziale.

Esempi includono:

  • Esposizione di parti in movimento,
  • Componenti elettrici sotto tensione accessibili, 
  • Perdita di contenimento in sistemi pressurizzati o pericolosi. 

Dal punto di vista della gestione della sicurezza, la rimozione non autorizzata degli elementi di fissaggio compromette le valutazioni del rischio e i controlli di sicurezza originariamente progettati nell’apparecchiatura.

Interruzioni operative e di manutenzione

Le interferenze non autorizzate portano spesso a ispezioni non pianificate, tempi di fermo e manutenzione reattiva. Anche quando non sono visibili danni immediati, l’incertezza sull’integrità del sistema può richiedere verifiche prima che l’apparecchiatura possa essere rimessa in servizio in sicurezza.

Al contrario, gli elementi di fissaggio di sicurezza:

  • Mantengono l’integrità dell’installazione,
  • Riducono eventi di accesso imprevisti,
  • Supportano procedure di manutenzione controllate. 

Ciò contribuisce a una maggiore stabilità operativa e a una maggiore fiducia nelle condizioni degli asset.

Esposizione normativa e di conformità

Molti settori operano nel rispetto di rigorose normative in materia di salute, sicurezza e ambiente. Se si verifica un incidente e questo viene ricondotto a un accesso non autorizzato che avrebbe potuto essere mitigato attraverso una corretta selezione degli elementi di fissaggio, possono emergere interrogativi in merito alla responsabilità progettuale e al dovere di diligenza.

Gli elementi di fissaggio di sicurezza aiutano a dimostrare:

  • Mitigazione proattiva dei rischi,
  • Considerazione dell’uso improprio prevedibile,
  • Allineamento alle migliori pratiche nella protezione degli asset.

Vandalismo e danni deliberati

Il vandalismo non è sempre motivato dal furto. In molti ambienti - trasporti, servizi pubblici, edifici pubblici e aree industriali - le apparecchiature possono essere manomesse semplicemente perché sono accessibili.

Le conseguenze comuni includono:

  • Involucri aperti o danneggiati, 
  • Protezione o coperture disallineate, 
  • Pannelli di sicurezza dislocati, 
  • Maggiore rischio di ingresso di corpi estranei.

Come aiutano gli elementi di fissaggio di sicurezza: Gli elementi di fissaggio antimanomissione riducono le interferenze occasionali e scoraggiano gli incidenti ripetuti rendendo l’accesso significativamente più difficile.

Damaged enclosure door - risk of not using security fasteners

Impatto sulla reputazione e sul brand

Per le organizzazioni che operano in ambienti pubblici o a contatto con i clienti, danni visibili, componenti mancanti o installazioni vandalizzate ripetutamente possono riflettersi negativamente sulla percezione di professionalità e affidabilità.

Gli elementi di fissaggio di sicurezza svolgono un ruolo sottile ma importante nel:

  • Preservare l’aspetto delle installazioni,
  • Dimostrare decisioni ingegneristiche solide,
  • Rafforzare la fiducia in infrastrutture e apparecchiature.

Una decisione progettuale, non un ripensamento

La specifica di tamper-proof/security fasteners deve essere considerata nella fase di progettazione e approvvigionamento, non come misura reattiva dopo il verificarsi di incidenti. La selezione corretta dipende da vari fattori, tra cui:

  • Livello richiesto di resistenza alla manomissione,
  • esposizione ambientale, compatibilità dei materiali e
  • requisiti di accesso per assistenza e manutenzione.

Se specificati correttamente, questi fasteners si integrano perfettamente negli assemblaggi garantendo una protezione a lungo termine.

È pronto ad assumersi il rischio?

Non investire in security fasteners è raramente una decisione neutrale. Le conseguenze – dal furto e vandalismo ai rischi per la sicurezza e alle interruzioni operative – possono incidere in modo significativo sulle prestazioni e sull’affidabilità di apparecchiature e infrastrutture. I security fasteners rappresentano una soluzione ingegneristica preventiva, progettata per proteggere asset, persone e reputazione riducendo l’accesso non autorizzato alla fonte. In un contesto sempre più orientato alla sicurezza e alla conformità, non sono più un’opzione di nicchia, ma un componente critico di una selezione responsabile di fasteners.

Progettati per il gioco, progettati per la sicurezza

I tamper-resistant fasteners riducono il vandalismo e mantengono l’integrità strutturale nei parchi giochi per bambini. Da un bullone con testa a 5 lobi che mantiene unito lo scivolo, fino ai dadi a rottura che ancorano le panchine del parco.

Tamper-proof fasteners at Fabory

As a trusted partner to manufacturers and installers of machine building and public access equipment, Fabory provides a range of Hafren security / tamper-proof fasteners. - combining expert security engineering with Fabory's technical expertise and reliable service.

  •  Expert support,
  •  Fast, reliable delivery, 
  •  Vast range of products, sizes & materials, 
  •  Certified quality

Discover the vast range of security fasteners or contact our experts for technical advice or quotations.

 Security Fasteners

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.