Elementi di fissaggio per strutture in acciaio: guida alla scelta
Devi specificare fissaggi per strutture in acciaio? La norma EN 15048 riguarda gli assiemi di bulloneria strutturale non precaricati, mentre EN 14399 copre gli assiemi ad alta resistenza destinati al precarico. Per i fissaggi acciaio-calcestruzzo occorre verificare separatamente carichi, supporto, posa e valutazioni tecniche.
Questa guida aiuta progettisti e uffici acquisti a confrontare norme, sistemi di bulloneria, ancoraggi e documenti richiesti nei progetti.
Quali fissaggi si usano nelle strutture in acciaio?
Si utilizzano assiemi di bulloneria strutturale, ancoranti meccanici e chimici, viti per calcestruzzo, barre filettate e fissaggi standard. La progettazione del collegamento, i carichi e l’ambiente determinano la scelta.
Bulloneria strutturale
I collegamenti acciaio-acciaio possono richiedere assiemi precaricati o non precaricati. Verifica il sistema completo e il metodo di serraggio.
Comprendi le normeSistemi di ancoraggio
Per i collegamenti acciaio-calcestruzzo verifica calcestruzzo, carichi, profondità, distanze dai bordi e valutazione del prodotto.
Confronta i metodi di fissaggioDocumentazione tecnica
Controlla conformità, valutazioni, certificati di ispezione e tracciabilità prima di ordinare.
Verifica i documentiEN 15048 ed EN 14399: qual è la differenza?
EN 15048 disciplina gli assiemi strutturali non precaricati (SB). EN 14399 riguarda gli assiemi ad alta resistenza destinati al precarico. Dimensioni simili non rendono i sistemi intercambiabili.
| Criterio di scelta | EN 15048 | EN 14399 |
|---|---|---|
| Tipo di assieme | Assiemi strutturali non precaricati (SB) | Assiemi strutturali ad alta resistenza destinati al precarico |
| Precarico | Nessun precarico controllato specificato | Precarico previsto dal progetto del collegamento |
| Base di selezione | Progetto, specifica dell’assieme e requisiti esecutivi | Progetto, sistema completo, metodo di serraggio e requisiti esecutivi |
| Controllo acquisti | Ordinare l’assieme conforme corretto | Ordinare componenti compatibili come assieme completo e verificare la posa |
Tabella orientativa. Prevalgono il progetto, le norme applicabili e le istruzioni di montaggio.
Assiemi di bulloneria strutturale HV e HR
HV e HR sono sistemi differenti della serie EN 14399. HR è disciplinato dalla EN 14399-3 e HV dalla EN 14399-4. Bulloni, dadi e rondelle non devono essere mischiati tra i sistemi.
Sistema HV
Sistema precaricato EN 14399-4, con geometria del dado e della filettatura diversa da HR. Controlla la specifica del progetto.
Sistema HR
Sistema precaricato EN 14399-3, con componenti progettati diversamente da HV. È diffuso nella carpenteria metallica del Regno Unito.
Come scegliere i fissaggi acciaio-calcestruzzo
Gli ancoranti meccanici e chimici post-installati fissano piastre di base, staffe e supporti al calcestruzzo. La scelta dipende dai carichi, dal supporto e dall’uso valutato, non soltanto dal diametro.
Ancoranti meccanici
Ancoranti a espansione e viti per calcestruzzo trasferiscono i carichi mediante un meccanismo meccanico. Verifica valutazione del prodotto e condizioni di posa.
Esplora gli ancoranti meccaniciAncoranti chimici
Sistemi a resina o iniezione si utilizzano con barre filettate approvate o elementi compatibili. Pulizia dei fori, temperatura e indurimento influenzano le prestazioni.
Esplora gli ancoranti chimiciCosa verificare prima di scegliere un ancorante?
- Supporto: resistenza del calcestruzzo e condizione fessurata o non fessurata.
- Carichi e geometria: trazione, taglio, distanze dai bordi, interassi e spessore della piastra.
- Posa: perforazione, pulizia, profondità, coppia di serraggio e indurimento, se pertinente.
- Ambiente: corrosione, temperatura, fuoco ed esposizioni particolari.
- Valutazioni: ETA del prodotto o valutazione pertinente ed EN 1992-4 se applicabile.
Barre filettate e prigionieri nelle strutture in acciaio
Barre filettate e prigionieri si usano per supporti, sospensioni e collegamenti di base. Verifica classe, dimensioni, materiale, rivestimento e compatibilità.
Negli ancoranti chimici usa soltanto barre e sistemi inclusi nella relativa valutazione. Una barra standard non è automaticamente un componente approvato.
Requisiti ETA, DoP e certificazioni
I documenti dipendono dal prodotto, dall’uso previsto, dal mercato di destinazione e dal progetto. Verificali prima dell’acquisto.
Valutazione Tecnica Europea (ETA)
Una ETA valuta prestazioni definite del prodotto. Controlla usi previsti, supporti e condizioni di installazione.
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
La DoP dichiara le prestazioni del prodotto secondo la normativa applicabile ai prodotti da costruzione. È diversa dalla ETA.
Marcatura CE e requisiti del mercato
Controlla marcature e documenti applicabili al prodotto e al mercato. Le regole non sono uguali per tutti i fissaggi.
Certificati e tracciabilità
Se richiesto, ottieni documenti di controllo come EN 10204 tipo 3.1 e identificazione del lotto. Non sostituiscono DoP o valutazione.
Lista di controllo per fissaggi strutturali
Cinque verifiche per allineare progettazione, acquisti, posa e qualità.
- Conferma il collegamento: acciaio-acciaio o acciaio-calcestruzzo e l’eventuale precarico controllato.
- Specifica l’assieme completo: norma, sistema, misura, classe, materiale, finitura e componenti compatibili.
- Verifica le condizioni di esercizio: carichi, corrosione, temperatura e requisiti particolari.
- Pianifica la posa: foratura, serraggio, profondità, indurimento e qualifica degli installatori.
- Definisci i documenti: dichiarazioni, valutazioni, certificati di controllo e tracciabilità.
Domande frequenti sui fissaggi strutturali
Qual è la differenza tra EN 15048 ed EN 14399?
EN 15048 riguarda assiemi strutturali non precaricati. EN 14399 copre assiemi ad alta resistenza destinati al precarico. La scelta segue il progetto e la specifica.
I bulloni HV e HR sono intercambiabili?
No. HV e HR sono sistemi distinti EN 14399. Non mischiare bulloni, dadi o rondelle tra sistemi.
Che cos’è un assieme di bulloneria strutturale?
È un insieme coordinato di componenti per collegamenti strutturali, specificato e fornito secondo la norma pertinente.
Qual è la differenza tra ancoranti meccanici e chimici?
I meccanici usano un meccanismo di ancoraggio fisico. I chimici utilizzano resina o iniezione valutata con elementi metallici compatibili.
Qual è la differenza tra ETA e DoP?
La ETA descrive prestazioni valutate del prodotto. La DoP è la dichiarazione del produttore ai sensi delle norme applicabili. Hanno funzioni diverse.
Quali documenti verificare per i fissaggi strutturali?
In base all’applicazione: identificazione del prodotto, dichiarazioni, conformità, eventuale ETA, certificati di controllo e tracciabilità.
Scopri prodotti e competenze Fabory
Consulta le categorie Fabory e contatta il team per dubbi su specifiche, forniture o documentazione.
Assiemi strutturali
Sistemi non precaricati EN 15048 e ad alta resistenza EN 14399.
Fissaggi per calcestruzzo
Confronta le categorie di ancoranti meccanici e chimici.
Supporto per carpenteria metallica
Scopri i prodotti e i servizi Fabory o contatta uno specialista.
Indicazioni tecniche generali. Seguire progetto, norme attuali, valutazioni e istruzioni del produttore. Necessaria verifica tecnica prima della pubblicazione.
Serve supporto per fissaggi strutturali o documentazione?
Fabory assiste nella scelta di bulloneria strutturale, ancoranti, prodotti e documentazione di progetto.
Creating peace of mind.